Infineon stellt industrieweit erste Singlechip-Lösung eines Triple-Band-Tuner IC für alle globalen terrestrischen TV-Applikationen vor
München, 16. August 2001 Infineon Technologies kündigte heute mit TAIFUN die weltweit erste Singlechip-Lösung eines Triple-Band-Tuners für alle globalen TV-Standards, einschließlich der analogen und digitalen terrrestrischen, digitalen Kabel- und analogen Fernsehübertragungen an. Der hochintegrierte TUA6034 reduziert die Anzahl der erforderlichen ICs in Tuner-Systemen und vereinfacht das Design von HF-Frontend-Systemen. Mit dem TAIFUN TUA6034 erweitert Infineon sein Portfolio an Multimedia-Bausteinen für Set-Top-Boxes, integrierte digitale Fernseher, PC-Karten-Empfänger, Kabelmodems und Kabel-Tuner.
Der TAIFUN TUA6034 bietet ein Single-Conversion-Konzept und damit zahlreiche Vorteile gegenüber den bisher verfügbaren Zweichip-Single-Conversion Lösungen und Up-Down-Konzept Lösungen. Zu diesen Vorteilen zählen geringere Bauteilkosten, geringe Leistungsaufnahme und die Verwendbarkeit für analoge und digitale Lösungen, sowohl terrestrisch als auch Kabel-basiert.
Diese Lösung erfüllt die Anforderungen der Receiver-Hersteller bezüglich führender Chip-Technologien mit bewährten Schnittstellen und geringen Bauteilkosten, erklärte Thomas Pollakowski, Vice President & General Manager Discretes bei Infineon Technologies. Mit dem TAIFUN TUA6034 bietet Infineon nun eine komplette DVB-T-Frontend-Lösung, bestehend aus TUA 6034, dem Mischer-IC TDA6190 und dem Demodulator-Chip SQC 6100.
Der TAIFUN TUA6034 ist in zwei Gehäusen erhältlich, dem P-TSSOP38 und dem kleineren VQFN-40 für portable, platzkritische mobile Receiver-Applikationen. Die hohe Leistungsfähigkeit und das geringe Phasen-Rauschen des TUA6034 verbessern das gesamte Systemrauschen und führen zu ausgezeichneten BER (Bit-Errror-Rate)-Spezifikationen für einen klaren DTT-Empfang. Der TUA6034 kann für alle gängigen Standards eingesetzt werden: DVB-T (Digital Video Broadcasting Terrestrial), ISDB-T (Integrated Services Video Broadcasting in Japan), ATSC (Advanced Televison Systems Committee in USA), DVB-C (Digital Video Broadcasting Cable), DOCSIS (Date-Over-Cable Service Interface Specification) oder analog PAL&NTSC (Phase Alternating Line & National TV Standards Committee). Mit dem TUA6034 wird der Fertigungsprozess wesentlich vereinfacht, da nur eine Lösung erforderlich ist, die dann einfach für das jeweilige Produkt bzw. den jeweiligen Standard modifiziert werden kann
Erste Muster des TAIFUN TUA6034 in einem TSSOP-38 sind jetzt verfügbar, mit Entwicklungsmustern im P-TSSOP38 ab Ende September 2001. Die Volumenfertigung ebenfalls im P-TSSOP38 - ist für das erste Quartal 2002 geplant. Während Evaluierungsboards und ein Referenz-Tuner-Design von Infineon ab Ende September bzw. Oktober diesen Jahres bereit stehen. Der TUA6034 im P-VQFN-40 ist für das nächste Jahr geplant. Die Preise für beide Gehäuse-Versionen werden mit unter 1,5 Euro bei Volumenstückzahlen angegeben.
Infineon Technologies AG, München, bietet Halbleiter- und Systemlösungen für Anwendungen in der drahtgebundenen und mobilen Kommunikation, für Sicherheits-systeme und Chipkarten, für die Automobil- und Industrieelektronik, sowie Speicher-bauelemente. Infineon ist weltweit tätig und steuert seine Aktivitäten in den USA aus San Jose, Kalifornien, im asiatisch-pazifischen Raum aus Singapur und in Japan aus Tokio. Mit weltweit rund 29.000 Mitarbeitern erzielte Infineon im Geschäftsjahr 2000 (Ende September) einen Umsatz von 7,28 Milliarden Euro. Das DAX-Unternehmen ist in Frankfurt und New York (NYSE) unter dem Symbol IFX notiert. Weitere Informationen unter www.infineon.com
Der TAIFUN TUA6034 bietet ein Single-Conversion-Konzept und damit zahlreiche Vorteile gegenüber den bisher verfügbaren Zweichip-Single-Conversion Lösungen und Up-Down-Konzept Lösungen. Zu diesen Vorteilen zählen geringere Bauteilkosten, geringe Leistungsaufnahme und die Verwendbarkeit für analoge und digitale Lösungen, sowohl terrestrisch als auch Kabel-basiert.
Diese Lösung erfüllt die Anforderungen der Receiver-Hersteller bezüglich führender Chip-Technologien mit bewährten Schnittstellen und geringen Bauteilkosten, erklärte Thomas Pollakowski, Vice President & General Manager Discretes bei Infineon Technologies. Mit dem TAIFUN TUA6034 bietet Infineon nun eine komplette DVB-T-Frontend-Lösung, bestehend aus TUA 6034, dem Mischer-IC TDA6190 und dem Demodulator-Chip SQC 6100.
Der TAIFUN TUA6034 ist in zwei Gehäusen erhältlich, dem P-TSSOP38 und dem kleineren VQFN-40 für portable, platzkritische mobile Receiver-Applikationen. Die hohe Leistungsfähigkeit und das geringe Phasen-Rauschen des TUA6034 verbessern das gesamte Systemrauschen und führen zu ausgezeichneten BER (Bit-Errror-Rate)-Spezifikationen für einen klaren DTT-Empfang. Der TUA6034 kann für alle gängigen Standards eingesetzt werden: DVB-T (Digital Video Broadcasting Terrestrial), ISDB-T (Integrated Services Video Broadcasting in Japan), ATSC (Advanced Televison Systems Committee in USA), DVB-C (Digital Video Broadcasting Cable), DOCSIS (Date-Over-Cable Service Interface Specification) oder analog PAL&NTSC (Phase Alternating Line & National TV Standards Committee). Mit dem TUA6034 wird der Fertigungsprozess wesentlich vereinfacht, da nur eine Lösung erforderlich ist, die dann einfach für das jeweilige Produkt bzw. den jeweiligen Standard modifiziert werden kann
Preise und Verfügbarkeit
Erste Muster des TAIFUN TUA6034 in einem TSSOP-38 sind jetzt verfügbar, mit Entwicklungsmustern im P-TSSOP38 ab Ende September 2001. Die Volumenfertigung ebenfalls im P-TSSOP38 - ist für das erste Quartal 2002 geplant. Während Evaluierungsboards und ein Referenz-Tuner-Design von Infineon ab Ende September bzw. Oktober diesen Jahres bereit stehen. Der TUA6034 im P-VQFN-40 ist für das nächste Jahr geplant. Die Preise für beide Gehäuse-Versionen werden mit unter 1,5 Euro bei Volumenstückzahlen angegeben.
Über Infineon
Infineon Technologies AG, München, bietet Halbleiter- und Systemlösungen für Anwendungen in der drahtgebundenen und mobilen Kommunikation, für Sicherheits-systeme und Chipkarten, für die Automobil- und Industrieelektronik, sowie Speicher-bauelemente. Infineon ist weltweit tätig und steuert seine Aktivitäten in den USA aus San Jose, Kalifornien, im asiatisch-pazifischen Raum aus Singapur und in Japan aus Tokio. Mit weltweit rund 29.000 Mitarbeitern erzielte Infineon im Geschäftsjahr 2000 (Ende September) einen Umsatz von 7,28 Milliarden Euro. Das DAX-Unternehmen ist in Frankfurt und New York (NYSE) unter dem Symbol IFX notiert. Weitere Informationen unter www.infineon.com
Informationsnummer
INFWS200108.109e
Pressefotos
-
Infineon Introduces Industry?s First Single-Chip Triple-Band Tuner IC for Global Digital Terrestrial Broadcasting StandardsPress PictureJPG | 1,12 mb | 1535 x 1063 px