Anwendungsbereiche

Halbleiter finden in den verschiedensten elektrischen Geräten ihre Verwendung. Sie haben beispielsweise bei Solaranlagen eine zentrale Rolle. Die Halbleiter kommen zum Beispiel auch als Halbleiterspeicher in Computern, Halbleiterlaser beispielsweise in CD-Laufwerken, oder Halbleiterdetektoren in der Teilchenphysik zum Einsatz. Im Alltag werden Halbleiter auch folgendermaßen verwendet:

Verwendung in Fahrzeugen

Mit der Komplexität der Elektronik in Fahrzeugen steigt auch die Menge an verarbeiteten Daten. Die Fahrzeughersteller bemühen sich daher diese Daten vor unbefugtem Zugriff und Manipulation zu schützen. Halbleiter gewährleisten dabei die sichere Aufbewahrung und Übermittlung von Daten.

Halbleiter sind in vielen sicherheitsrelevanten Teilen verbaut um die Zahl der Unfälle auf den Straßen zu reduzieren. Man findet sie in passiven, aktiven und präventiven Sicherheitssystemen. Ein Beispiel ist die RADAR Technologie die unter anderem Auffahrunfälle verhindert.

Verwendung in Smartphones

Smartphones bieten eine Reihe an nützlichen Funktionen die durch Halbleitertechnologie unterstützt und ermöglicht werden. Grundlegende Funktionen wie das Telefonieren involvieren Halbleiter, da sie beispielsweise in Mikrofonen verbaut sind. So auch das Orten des Geräts durch GPS, oder die kontaktlose Übertragung von Daten über NFC. Neben vielen weiteren Funktionen wird auch das Batteriemanagement durch Halbleiter begleitet, wie das nachfolgende Video darstellt.

Verwendung in Geldkarten

Die bargeldlose Bezahlung wird immer beliebter und entwickelt sich daher auch stetig weiter. Der Großteil an getätigten Zahlungen wird heute mit Kredit- und Debitkarten durchgeführt. Um das Vertrauen in diese Zahlungsmethode zu gewährleisten werden Funktionen und Sicherheit der Karten an die aktuellen Bedürfnisse angepasst.

So ist zum Beispiel kontaktloses Bezahlen mit vielen Geldkarten möglich und erfordert dafür spezielle Technologien zur Datenübertragung die durch Halbleiter unterstützt wird. Ebenso wird die Halbleitertechnologie für die Sicherung der Daten auf den Chips der Geldkarten verwendet.

Fahrzeugsicherheit im Alltag

3:15

Dr. Stefan Hofschen beantwortet in diesem Video folgende Fragen:
Welche Chancen und Risiken ergeben sich durch die zunehmende Vernetzung von Fahrzeugen?
Welche Rolle spielt Informationssicherheit bei der Vernetzung von Fahrzeugen?
Welchen Einfluss hat Informationssicherheit auf den Fahrer?
Wie sorgt Infineon für mehr Fahrzeugsicherheit?

Halbleiter im Smartphone

Hochsicherheits-Chips

2:07

Infineons Sicherheitscontroller und zugehörige Lösungen ermöglichen Herstellern, Produkte mit erstklassigen Sicherheitsfunktionen zu entwickeln. Außerdem bietet Infineon Personalisierungs-Services an. Dabei werden die kryptographischen Schlüssel in der sicherheitszertifizierten Fertigung von Infineon in den Sicherheitscontroller eingebracht.

2:45

Infineon Technologies

We currently face a number of daunting challenges. The world`s population is growing rapidly, more and more megacities are forming and demand for energy continues to spiral across the globe. In addition the rising need for climate protection calls for a new approaches and solutions in many facets of everyday life.
As we move forward, quality of life will hinge on innovative technologies that bring more energy efficiency to existing applications and systems, making mobility concepts more flexible and digital communications more secure. Our powerful semiconductor technologies already provide the building blocks for tomorrow´s growth markets.
Please watch the video for more information