英飞凌亮相2018年国际消费电子展:微电子产品成为创新核心
新闻管理员 发表于 2017-12-20
2017年12月19日,德国慕尼黑和美国拉斯维加斯讯—半导体技术是推动当今大趋势和实现未来创新的关键要素,从交通革命和安全ID技术到智慧城市和绿色家居等,不一而足。在CES® 2018(2018年国际消费电子展,2018年1月9-12日,拉斯维加斯)上,英飞凌科技股份公司(FSE: IFX / OTCQX: IFNNY)将在拉斯维加斯会议中心南厅2号展厅MP 26065展位展示其创新成果如何让人们的生活更加便利、安全和环保。
智能交通
汽车行业正迈向智能汽车时代,它们能够感知和理解驾驶环境,从而带来更安全的驾乘体验,让自动驾驶变成现实。英飞凌的雷达、激光雷达和ToF技术是先进的汽车传感器系统的核心所在。英飞凌将展示如何借助77 GHz雷达和激光雷达、驾驶员监测3D摄像头传感器以及基于AURIX™的高级驾驶辅助系统(ADAS)解决方案等让未来汽车变得更安全、可靠和环保。
绿色家居
从手动工具到家用电器,最好的电源都来自节能技术。凭借英飞凌的电力电子产品,人们可以改变他们使用能源的方式,使每一位消费者都成为绿色消费者。提供这些智慧家居服务的联网技术受到英飞凌可信芯片的保护。CES 2018上的节电演示将包括手机、平板电脑和可穿戴设备的无线充电、节能型电磁炉以及确保智慧家居安全的OPTIGA™和Trust E解决方案。
感知你的世界
英飞凌智能传感技术让我们得以一瞥未来的人机界面,其中,用户可以通过语音指令和手势与电子设备进行交互。通过将计算机视觉与雷达系统相结合,英飞凌推出了采用单芯片雷达的全新用户界面系统。英飞凌展位的亮点包括基于雷达的路灯、非接触式健康监测设备等。
保障身份信息安全
数字技术使人们的生活更加便利,但必须防止擅自使用和暴露个人信息。英飞凌在安全ID技术领域拥有30多年的丰富经验,能确保所有数字设备的高水平安全性。从“支付戒指”到轻松获得租赁及其他服务,英飞凌的可信技术能在数字世界中全力保障个人信息安全。
智慧城市
城市化进程的加快带来了新的挑战和机遇。处于全新智慧城市核心的是自动化单车共享系统、轻型电动汽车和智能照明系统。而这些只是英飞凌在2018年国际消费电子展上展示的智慧城市创新成果的几个范例,它们都依靠英飞凌可信集成电路、控制和电力电子、雷达及其他基于芯片的技术。
关于2018年国际消费电子展(CES® 2018)英飞凌相关展示的更多信息,敬请访问:http://www.infineon.com/CES。
CES是美国消费技术协会的注册商标。 本文中的所有其他产品名称可能是其各自所有者的商标。