功率电子器件在汽车中的新机遇
新闻管理员 发表于 2017-04-20
据统计,汽车电子在整车成本中的占比正不断增加,紧凑型车中占了15%、中高档轿车中占约28%、混合动力车中更占到47%、纯电动轿车中则占65%。而正在朝智能化、电子化发展的汽车市场,无疑给整个半导体市场带来了新的活力和新的增长点。
在本文,英飞凌新能源汽车电力电子应用主任工程师何耀华先生一一讲述了功率电子器件在汽车中的发展趋势,可能遇到的挑战,以及英飞凌的应对策略。
1.发展趋势
功率电子器件在汽车中的发展趋势是怎么样的呢?对此,何耀华提出了以下4点:
一是将来会出现专用的汽车级功率电子器件。他解释说,虽然汽车级认证的电子元器件是车厂默认的准入条件,通过汽车级认证的产品有着更高的可靠性和性能,但是为工业应用设计的通用功率电子器件,已经跟不上日新月异的新能源汽车的发展需求了,设计已经走过初期的“将就用”的阶段,精细化设计已经成为了趋势和必然。
二是平台化设计。典型的汽车电子系统开发耗时2到3年,如果后续有更新的需求,推倒重头开始开发,需要消耗大量开发成本和时间。如果功率电子器件能实现平台化,可以明显降低开发成本和周期。何耀华拿英飞凌的Hybridpack drive家族产品举例说,“针对70Kw~150Kw平台,前期开发可以使用Hybridpack drive pinfin版本的高性能产品,做到90Kw~150Kw,后续如有70Kw~90Kw需求,只需要把功率模块更换为Hybridpack drive flat,无需更改电路和软件。”
三是智能化和功能安全设计。功率电子传统意义上是一个被动的执行器件,接收指令后动作。何耀华认为,将来的趋势是不仅简单的接收指令,还有部分判断和保护功能,“例如在IGBT内部增加电流和温度传感器,当系统可能出故障时,能做初步的判断,可以首先尝试降低车辆输出扭矩和速度,而不是直接关闭。在电池电压偏高,降低功率器件开关速度,保护开关电路安全,在电池电压正常时,做最高效开关动作。”功率器件的智能化,可以让电子控制系统达到更高安全等级。
2.可能的挑战
显然,智能化,电子化为半导体厂商带来巨大机遇的时候,也带来了新的挑战。汽车应用不同于传统工业驱动应用需求,何耀华举例说,“大型水电站的发电机和输配电的电力变换器的最重要特性是高可靠性和高性能,因为单台价值高,数量少,元器件成本稍高也可以接受。但汽车应用作为大规模量产的高端工业消费品,终端客户是个人,需要更好地控制终端售价,因此,对元器件成本提出了更高的要求。”
3英飞凌的应对策略
英飞凌如何应对这些挑战呢?何耀华提到四点:
一是,持续更新产品线,提供更有力的竞争产品。他举例说,在国内广泛应用的针对120Kw到150Kw逆变器用的功率半导体模块Hybridpack2,英飞凌推出的更新版本的产品:HybirdPack drive,通过优化晶圆性能和内部封装设计,在保持输出功率不变的情况下,降低了30%体积,也就是提高了30%的功率密度,因为使用了更少的晶圆和降低了散热器面积,市场竞争力也大幅提升。
二是优化半导体工艺,降低成本。在多数半导体厂家还在用8英寸晶圆来生产IGBT晶片时,英飞凌是业界少数几个采用12寸晶圆的半导体厂家,通过提高晶片切割的利用效率,降低IGBT晶片的成本,12英寸晶圆意味每盘待切割的晶圆数量更多,对良品率的控制要求更高,如何提高生产良品率也是英飞凌核心的竞争力。
三是定制针对汽车应用的IGBT晶圆。之前IGBT晶圆设计主要输入来源是工业应用,例如650V和1200V的IGBT分别针对220V 和380V的交流整流输出。英飞凌针对汽车应用另起炉灶,针对144V的中混,336V到500V的高压强混和纯电动车,推出了400V和750V的晶圆,其中型号为EDT2的晶片,有着业界最高的产品性能,相对之前产品提高了20%的性能,使得更紧凑的设计成为了可能。当然所有晶片都能满足汽车级认证的各项严苛条件。
四是大规模持续供货能力和质量保证。英飞凌在德国瓦尔斯泰因有2条全自动化产线,专门生产针对汽车级的功率电子IGBT模块,能保证足够的产能。全自动化产线,也完全避免了人为错误带来的影响。各种齐全的生产质量控制体系,及出厂产品都经过100%覆盖的测试,将出厂产品的失效率降到最低。
他同时还提到,汽车级设计和认证体系是保证其产品高可靠性的保证。何耀华拿最新的HybridPack drive IGBT模块举例,“该模块从设计概念,到产品从产线生产,经历了3年时间,其中18个月是做可靠性验证研发,可靠性验证研发的主要工作是,用各种极限测试做加速老化验证,例如其中一个测试叫做温度循环测试,需要将IGBT模块从50度在5秒内加热到150度,经历60,000次而不出现寿命衰减,震动测试的标准也从5g提高到了20g,还能在短时间内(11毫秒)承受50g的冲击。同时,在2008年生产的HybridPack1模块,在车辆运行200,000公里后,拆解逆变器后将功率模块送到英飞凌做分析,基本完好无损,能通过出厂测试流程。”
4给汽车电子工程师的建议
何耀华认为,汽车电子工程师在挑选功率电子器件时,应关注如下技术特性:
首先,无容置疑的是需要选择通过汽车级认证的功率电子器件,从器件选型开始就要保证系统的可靠性;
其次,通过综合的系统设计来优化功率器件的选型和降低成本。例如通过配合系统设计和工况设计,根据车辆运行工况优化控制软件,降低功率器件的需求 ,提高系统性能和降低成本;
三是,电气参数的设计和选型。这需要考虑极限工作状况下电气参数的影响,并通过仿真和实验验证。
最后一点也是最重要的可靠性设计。需要做失效分析和耐久试验。
他的建议是在设计之初就考虑可靠性和寿命,通过仿真和实验验证,而且需要合理设计可靠性参数,应避免过高设计余量带来过高的成本。