Cadence满足汽车业ISO 26262标准,交付行业首套全面的TCL1技术文档
发表于 2016-11-15
Cadence满足汽车业ISO 26262标准,交付行业首套全面的TCL1技术文档
TüV SüD完成审计并确认Cadence数字和模拟工具流达到可信使用标准,适用于ASIL A级到ASIL D级项目
Cadence公司(NASDAQ代码:CDNS)近日宣布,交付行业首套符合汽车业ISO 26262标准的全面的工具置信水平1(TCL1)技术文档。TüV SüD是一家享誉国际的独立测试和一致性评估企业,它已完成审计并确认,Cadence模拟/混合信号工具链和数字前端设计和验证流程已通过TCL1预认证,符合行业标准。此外,今年年底之前,将完成对Cadence数字实施和签核流程的审计。完成后,将有超过30款Cadence EDA工具符合ISO 26262标准,为汽车行业给予最广博的工具支持。
Cadence的所有用户均可登录www.cadence.com/go/iso26262auto,访问Cadence汽车功能安全套件,包括TüV SüD技术报告。
TüV SüD审计满足了组件供应商必须向汽车制造商提供适用认证的要求,可证明Cadence工具流业经确认,可以放心地用于汽车应用。这样一来,安全关键型组件的供应商可以节省时间和金钱,因为符合ISO 26262标准的Cadence工具流降低了其编制自有技术文档的复杂度。
英飞凌动力总成单片机业务部高级主管Joerg Schepers博士表示,“英飞凌AURIXTM单片机符合ASIL-D标准,对于许多安全关键型应用,这一点十分重要。经证实的整个设计流程的安全合规包含所有设计和验证工具。因此,英飞凌乐于支持Cadence这样的EDA供应商开展各种活动,与诸如TüV SüD等享誉国际的ISO 26262测试机构合作,进一步提升对使用其软件工具的信心。”
TCL1证明工具的安全使用性具有很高置信度。汽车制造商、一级和二级组件供应商要求技术厂商满足ASIL A级到ASIL D级项目的严格的安全要求。Cadence汽车功能安全套件是辅以模块化技术文档的基于流程的解决方案,允许客户根据其特定工具环境做出调整,从而简化向审计机构提交技术文档的过程。三个流程如下:
-
数字前端设计和验证流程:这个流程涵盖技术规格、RTL设计、功能验证和功能安全,包含一些知名工具,如
Incisive® Enterprise Simulator、Palladium® Z1 Enterprise Emulation System、ProtiumÔ快速原型制作平台、Incisive vManagerÔ、JasperGold® GenusÔ Synthesis Solution和Conformal® Equivalence Checker等。
-
模拟/混合信号设计、实现和验证流程:利用CadenceVirtuoso®套件,完成从创建和模拟,到实物实现和验证的整个晶体管级设计流程。CadenceVirtuoso ADE Verifier为设计工程师提供了一个一体化工具,可用于对照个别电路技术规格验证安全技术规格,确保设计置信度。
-
数字实施和签核流程:目前,这个流程正在接受审计。它涵盖RTL到GDSII实施和签核,包括Cadence InnovusÔ Implementation System和ModusÔ Test Solution,可用于汽车设计的实施和签核。
TüV SüD汽车功能安全部主管Alfred Beer指出,“作为向全球汽车企业提供功能安全服务的值得信赖的ISO 26262产品、流程、工具认证机构,我们认识到,汽车制造商和组件供应商需要他们能赖以开发安全关键型产品,而不必花费大量时间进行工具质量检验的软件工具。通过与Cadence合作,我们确认,Cadence已编制好一套十分有用的技术文档,适用于TCL预认证过程,可支持其客户安全地在ASIL A级到ASIL D级项目中使用Cadence工具链。”
Cadence资深副总裁兼数字与签核及系统验证事业群总经理Anirudh Devgan博士说:“得益于我们与TüV SüD的密切合作,我们的汽车业客户可以放心地创建并验证汽车设计,因为他们知道我们的工具流业已实现合规。此外,由于Cadence工具流已经通过TüV SüD审计,所以我们的客户不必花额外的时间和金钱来进行评估。”
关于Cadence
Cadence公司成就全球电子设计技术创新,并在创建当今集成电路和电子产品中发挥核心作用。我们的客户采用Cadence的软件、硬件、IP、设计服务,设计和验证用于消费电子、网络和通讯设备以及计算机系统中的尖端半导体器件。公司总部位于美国加州圣荷塞市,在世界各地均设有销售办事处、设计中心和研究机构,以服务于全球电子产业。关于公司、产品及服务的更多信息,敬请浏览公司网站www.cadence.com。
©Cadence设计系统公司版权所有,2016年。保留所有权利。Cadence、Cadence徽标及www.cadence.com/go/trademarks 上的其他标志是Cadence设计系统公司的商标或注册商标。其他所有商标均为其各自所有人的财产。