英飞凌推出第二代高可靠非易失性SRAM
新闻管理员 发表于 2021-04-01
2021年4月1日,英飞凌科技股份公司(FSE:IFX / OTCQX:IFNNY)旗下的Infineon Technologies LLC宣布推出第二代非易失性静态RAM(nvSRAM)。新一代器件已通过QML-Q和高可靠性工业规格的认证,支持苛刻环境下的非易失性代码存储和数据记录应用,包括航天和工业应用。
256 Kb STK14C88C和1 Mb STK14CA8C nvSRAM采用32引脚300 mil双列直插式陶瓷封装,符合MIL-PRF-38535 QML-Q规格(-55°C至125°C)和英飞凌的工业标准(-40 °C至85°C)。5 V和3 V版本均支持用于航天、通信和导航系统以及工业高炉和铁路控制系统的引导代码、数据记录和校准数据存储。英飞凌还提供晶圆销售,以支持封装系统。
Infineon Technologies LLC航天与国防业务副总裁Helmut Puchner表示:“新一代nvSRAM扩展了英飞凌在电荷阱型存储器领域的领导地位。我们nvSRAM系列中新增的这些符合QML-Q规范的高可靠性工业用器件证明了我们致力于为需要高性能、高可靠性存储器的恶劣工作环境提供解决方案。”
英飞凌的nvSRAM技术将高性能SRAM与一流的SONOS非易失性技术相结合。在正常工作条件下,nvSRAM的作用类似于传统的异步SRAM。断电时,nvSRAM会自动将SRAM数据的副本保存到非易失性存储器中,该数据的保护期限超过20年。英飞凌已交付超过20亿颗基于SONOS的非易失性嵌入式或独立存储器。
供货情况
现在可以订购256 Kb STK14C88C和1 Mb STK14CA8C nvSRAM。更多信息,敬请访问www.cypress.com/aero。
关于英飞凌
英飞凌科技股份公司是全球领先的半导体科技公司,我们让人们的生活更加便利、安全和环保。英飞凌的微电子产品和解决方案将带您通往美好的未来。2020财年(截止9月30日),公司的销售额达85亿欧元,在全球范围内拥有约46,700名员工。2020年4月,英飞凌正式完成了对赛普拉斯半导体公司的收购,成功跻身全球十大半导体制造商之一。
英飞凌在法兰克福证券交易所(股票代码:IFX)和美国柜台交易市场 OTCQX International Premier(股票代码:IFNNY)挂牌上市。更多信息,请访问www.infineon.com
英飞凌中国
英飞凌科技股份公司于1995年正式进入中国大陆市场。自1995年10月在无锡建立第一家企业以来,英飞凌的业务取得非常迅速的增长,在中国拥有约2000名员工,已经成为英飞凌全球业务发展的重要推动力。英飞凌在中国建立了涵盖研发、生产、销售、市场、技术支持等在内的完整的产业链,并在销售、技术研发、人才培养等方面与国内领先的企业、高等院校开展了深入的合作。