智能家居:展望2030年的生活

让我们一起跟随汉娜前往2030年:冰箱为我们推荐食谱,门锁能通过人脸识别打开,机器人为我们清洁房间或照顾我们。下面就来了解一下智能家居如何让我们的日常生活更便利。

今天你来得很早啊!现在是早晨七点,没想到你来得这么早。百叶窗刚打开,咖啡也刚煮好,我的数字助理正在为我阅读今天的日程安排。对不起,我真没礼貌,我都还没做自我介绍:我叫汉娜,我和我的母亲苏菲住在这里。你是否还记得?不久前我曾向各位介绍过2030年的物联网(IoT),我们还一起乘坐未来汽车出行。接下来,我将向各位展示下未来的日常生活。请您先喝杯咖啡,我马上带你参观下。

我的家就是智能家居。你可能早听说过“智能家居”这个词,它指的是用于提升生活舒适度的技术系统、自动化流程和联网家电。此外,更高的安全性和能源效率使用率对智能家居的实现也至关重要。这个词在你所在的时代已经普及了,但到2030年,其市场规模已经增长了十倍(来源:普华永道,2015年)。现在,我们几乎无法想象没有智能家居的生活。对我们来说,拥有一个联网的家就像你拥有智能手机、电源插座或冰箱一样普通。你可以四处看看!惊讶吗?我的家可能不是你想象的那样:这里没有任何嗡嗡声、闪光或哔哔声。地板使用的是深色木材,家具现代而舒适。我家的环境并非像科幻小说所呈现的那样,正如你的家是属于你的个人空间,我的家是我可以好好休息、放松身心的所在。

智能家居的好处:安全、节能、便利

对不起,我有点赶时间。我在网络反恐中心上班,今天有个重要的会谈,真不该迟到。出于保护隐私的原因,你不能跟我进浴室。不过,当然,我并不想对你隐瞒任何信息:我一走进浴室,暖光灯就亮了,数字助理开始读新闻。智能镜子可以分析我的皮肤情况,并为我推荐各种面霜。如果牙膏快用完了,我只要按下一个按钮,就可以在几秒钟内订购牙膏。

当然,这些功能都很实用,但智能家居已经不仅仅限于技术上的小玩意。很多设备在你所处时代也是有的,但它们必须通过联网,才能发挥作用。不同设备相互通信,可以大大提升我们的生活质量。譬如,我的智能闹钟会自动开启咖啡机。自你所处的时代以来,所有这些系统的控制也得到了很大改进:

2030年,我们如何控制智能家居

2030年,我们如何控制智能家居

即使在你所处的时代,也有越来越多的制造商意识到技术应该去适应人,而非人来适应技术。你一定还记得语音控制技术所取得的突破——其目的就是为了不再需要通过平板电脑或智能手机笨拙地操作家电。在2019年,已有越来越多的人开始使用智能音箱,即带有数字助理系统的音箱。通过智能音箱,我们可以更加快捷便利地使用家电。在2030年,我们依然喜爱使用智能音箱,尤其在我们自己家中。另外,其质量也有所提高。过去,智能音箱会回复“我听不懂”一类的话。现在,我们只需通过手势就可以控制家电。譬如,我们可以通过手势命令扫地机器人停止工作。并且,很多应用也不再需要我们来操控,它们能自主感知周围的环境,推测我们需要什么,或者自动适应我们的习惯——这就是情境感知功能。

智能家居令生活更安全

我去拿包,我们走吧。你担心我忘带房门钥匙了?幸运的是,2030年我们不再需要钥匙。我可以通过房门安装的智能摄像头识别脸部开门,也可以授权给其他人永久或临时的进出权限,如我的姐姐或我母亲的医生。如您所知,传统门锁通常在几秒钟内就可以被窃贼打开,而这些系统可以帮助我更好地进行防范。此外,窗户上的传感器也让我感到安全。如果有人试图闯入我家,玻璃破碎探测器会立即触发警报。而当我离开家时,所有窗户都会自动关闭。

2030年我们怎么去上班?很抱歉让你失望了,谈起上班还能够笑容满面的人还没有被发明出来。我倒是有一辆自动驾驶电动汽车在等我。上车,我会在路上给你更具体地介绍下我的智能家居。汽车的内外摄像头不但可以探测到图像并投在汽车显示屏上,还可以防范入侵。我的母亲已经八十多岁了,不再年轻。当她行动不便的那天到来时,我可以在上班时发出指令,让送货机器人进入家中,这样她就不用走到门口了。同样,考虑到隐私问题,除了我没人能看到摄像头图像。

摄像头还可以实现更多的功能。借助集成在屋里的传感器,它们可以测量空气质量,充当运动传感器,并可以检测到是否有火灾或天然气泄漏发生。若发生天然气泄漏,系统会直接打开所有窗户,并发出警报。家中的其他传感器还可以检测电线是否有问题或洗衣机是否漏水。它们会自动联系我选择的维修服务,以免发生更严重的损坏。

智能家电助力实现节能

你是不是也觉得,我们乘坐的车简直是飞驰而过?而这还不是空中的士。现在我必须暂时离开一会儿。我在网络反恐中心会谈属于高度机密,我相信你能明白。你可以逛逛这里的商业区,如果肚子饿了,那么可以去隔壁新开的小酒馆,那里的素菜非常棒。水果和蔬菜都来自屋顶花园,现在很多建筑物上都设有屋顶花园。城市农业不仅能为我们城市居民提供新鲜食品,还能带来很多乐趣,并让我们有机会与邻居接触。

我们的社会变得更加绿色环保,我对此感到非常高兴。政府、企业和消费者——他们都认识到我们必须做出改变,不仅仅是由于城市空气质量太差。所以,我们几乎在所有的建筑物屋顶都安装了太阳能电池板。智能电表是每一家的标配,通过智能电表我们可以了解哪些家电最耗电。而采暖和空调不仅需要适应我们的习惯,还需要能够考虑到室外的温度或是否开窗。通过使用智能家电,我们可以将能耗降低达30%,并且还能省下不少钱。

智能家居的便利性和娱乐性

嘿,会议已结束。我希望你或许已经尝试了这家很棒的小酒馆。我们开车回家吧。我可以在车上继续工作,而你还有更多东西有待探索。中途,我们需要在有机食品店稍作停留。今晚我邀请了我的姐姐和外甥来吃饭,所以需要去取一下食品杂货。我的智能冰箱已经把蔬菜千层面缺少的配料添加到了虚拟购物清单上,然后发给了超市。我可以选择送货上门,也可以自己去取,就像今天一样。

尽管如今网上购物非常普遍,但我也喜欢偶尔去商店逛逛,从中获得一些灵感。这样,购物就不再显得这么像一种繁琐的家务,而这也是现今我们完成许多家务的方式。2030年,我们不再需要自己完成每件事,这让我们能有更多时间去做我们真正想做和喜欢做的事情。你可能已经见过机器人割草机和扫地机器人了。现在,机器人可以做更多事情。如果外面暖和,它们就给花浇水。在室内,它们可以拖地、擦窗、除尘。与我不同的是,机器人每天都干劲十足。你会发现:当我们到家时,一切都极干净整洁,衣服已经洗好晾干,甚至叠好了。

我们又回来了。看哪,房门已经认出我,为我们开了门。请在沙发上休息会儿,你可以去冰箱里拿各种冰沙和软饮。我需要参加一个视频会议。2019年视频会议已经非常方便,但现在变得更好了。客厅里的智能音箱可以捕捉我的声音模式,消除背景音和其他人声。视频以8K分辨率平稳传输,智能摄像头根据隐私设置模糊背景。毕竟,并非所有同事都需要知道我的客厅是什么样的。我一小时后回来,请别客气,随便一点。

视频会议花了一些时间,但现在我的时间又完全属于你了。我想是时候开始为今晚做准备了,请跟随我到厨房吧。我喜欢做饭,这里需要特别感谢下我的智能帮手。冰箱不仅能判断哪些商品需要补货,还能判断哪些商品将过期,它能够基于这些信息来推荐美味多样的食谱。今天早上冰箱通知我,茄子和辣椒很可能会在周末之前坏掉,这就是我今天决定做蔬菜千层面的原因。有了这个系统,我几乎不会浪费任何食物。让我们开始吧!我会告诉冰箱我们将要开始做饭了。现在,烤箱将以正确的设置自动开启。我最喜欢的厨师的教学视频将投射在我的视野里,所以一切都不可能出错。

我在闲暇时还喜欢做些什么呢?在筋疲力尽的一天结束后,我真的很享受在沙发上放松的感觉。智能家居唤起晚间场景,令房间沐浴在暖光之下,降下百叶窗,并播放令人放松的音乐,这正是我所喜欢的。我可以用智能壁纸来看电影或小说。如果我更想体验动感娱乐活动,我也可以选择通过控制台玩虚拟现实游戏。只要戴上虚拟现实眼镜,我就可以在激动人心的3D世界里见到朋友,和他们一起冒险。但不用担心,我们仍可以继续在咖啡馆见面——就像过去一样。

智能家居让人优雅老去

你离开之前,一定要见见我母亲。正如我在前面提到的,她身体不是太好,有些日程安排她不时会忘记。在你们那个时代,通常是年轻人对智能家居更加感到兴奋。而现在,老人也已已经意识到联网功能的诸多益处。他们不需要搬到护理中心居住,在自己家中就可以安享晚年、延长寿命。正如各种研究所显示的那样,居住于自己家中不仅有益于情绪和经济,也有利于身体健康。我们无需搬家,只需通过智能家居顾问进行一些调整。幸运地是,如今安装附加应用要比以往任何时候都更便捷和经济。并且,由于社会变革和全球老龄化,该变化也是迫切必要的。

虽然我母亲一开始对此心存疑虑,但她最终非常喜欢这些智能家居应用。并且,你应该有注意到:我们没有在每个房间安装很大的红色紧急呼叫按钮。相反,智能健康应用是在后台更加安全地运行。你看到角落里放的扶手椅了吗?扶手椅早在2005年就是家居经典产品了,但如今的扶手椅配备了大量传感器加以增强,譬如用以测量呼吸和脉搏。镶木地板上的地毯也不仅仅是装饰,它能够通过内置传感器检测是否有人摔倒,若有它们就会发出警报,然后传递信息至我佩戴的智能腕带,这样我就可以马上打电话求助。如果传感器注意到特别明显的东西,它们甚至会自己致电紧急服务部门。我母亲床垫的工作原理大致相同,它不仅能分析她的睡眠情况,还能在她早上不起床时发出信号。她的智能腕带也能测量血压、心率或血糖等项目,然后向医生报告异常情况。此外,这些数据都是得到保护的,因为隐私在智能健康领域非常重要。所以,所有数据传输都通过加强安全的通信渠道进行。

其中许多功能都基于人工智能。终端会随时间推移而了解我母亲的日常习惯,并注意到偏差情况。譬如,系统会了解她一般散步的时间。如果她明显晚回家,我会收到消息,这令我很安心。数字助理还会提醒我母亲去看医生,如果天气寒冷,智能前门会提醒她穿上外套。你看见走廊上的那个小木箱了吗?这实际上是一个小机器人,它会在早上提醒她吃药,并在给药时采用正确组合。如果情况变得更糟,我们还可以选择使用个人护理机器人

智能家居的数据安全与隐私

有一个方面我们还没谈到。当一个系统收集如此多的个人数据时,又该如何进行隐私保护呢?我完全理解你的担忧。所有这些传感器、麦克风和摄像头都是互联的,而通过自动紧急呼叫等功能,我们的家也与外界相连。这令我们变得相对更容易受到黑客攻击。但我们不要忘记,只有当智能家居终端使用其收集的数据来得知和适应我们和我们的习惯时,才能让我们的生活变得更轻松。没有这些信息,就不叫智能家居了。

当然,感到安全也很重要,尤其是在家里。不受保护的智能家居终端可能成为窃取和滥用数据的目标。我们谈到的不只是支付和健康数据,还包括影像记录和出入家门记录。为防止这种情况发生,我们应采取各种预防措施。每当我购买智能家居终端或家电时,我一定确保其带有适当的安全标签。安全标签表示产品的安全级别,这样,我可以了解我的数据是否得到有效保护。制造商和政府花了几年时间就标准化的(最重要的是)信息标签达成一致。但现在我们有明确规定,也有检查机构来检查是否符合安全准则。

是什么让终端安全可靠?首先,它包含基于硬件的安全芯片,由于集成了安全功能、加密和身份验证技术,这种芯片几乎不可能被欺骗。这样,数据就像在保险箱里一样受到保护。我还要确保我的数据是以尽可能匿名的格式收集的,这样即使有数据泄露,也无法追溯至我个人。有时,这完全是可以实现的。这些数据包含传送给医生的健康数据,这类数据就需要通过特别安全的通信通道发送。

信誉良好的制造商的流程也是透明的。我总能找到我的相关数据的走向,以及有权限处理这些数据的人员,譬如医生。我也可以随时要求删除我的数据。尽管如此,我们还是必须明白:如果我们想住在一个互联的智能家居中,我们就无法拥有绝对的数据安全。但智能家居能为我和我母亲带来诸多益处,所以我决定接受这种风险。

智能家居数据安全的五个提示

智能家居数据安全的五个提示

  • 一定要更改默认密码。
  • 使用足够安全的密码。
  • 定期更新密码。
  • 如果可行的话,使用双重身份验证,将密码与指纹或USB令牌等生物特征识别数据相结合。
  • 安装安全软件并定期更新。

结语

烤箱灯亮了,千层面做好了。我姐姐和外甥随时都可能到。那么,你觉得我们的智能家居怎么样? 你感到惊讶吗? 说实话,我几乎无法想象家里没有智能家电会怎样。生活在2030年感觉很方便,我们可以很好地保护环境并获得更高的安全保护。不过,有一点没有改变:我的家是一个可以让我放松的所在,只是比以前更智能了一点。

 

更新于:2019 年1月