利用可持续性技术进行气候保护

气候变化是当今社会面临的最为严峻的一项挑战之一。只有从根本上改变我们的气候保护方式,才能减缓该趋势的发展。于2016年生效的气候保护协定规定,各国需要按照国际法的规定,将全球升温控制在2℃以内。

对此,政府间气候变化专门委员会认为,想要达成这一目标,就需要对发电、交通、农业、工业过程和城市基础设施进行彻底的革新。行之有效的气候保护措施离不开可持续的环保技术。

能源效率与可再生能源

气候保护反思应与能源转型反思相结合。我们只有以可持续、气候友好的方式展开行动(从发电到用电),才能实现具有未来可行性的能源转型。微电子领域对此做出了重要贡献。它能够以环保高效的方式为世界稳步增长的人口提供能源。与过去不同,化石燃料在未来已无法满足不断增长的电力需求。因此,使用没有碳排放的可再生能源变得愈发重要。于是,风电场和太阳能发电厂成为了关键。

火电厂、燃气发电厂和核电厂都需要利用蒸汽轮机,将热能转化为机械能,从而驱动发电机发电。 由于蒸汽轮机的转速是可控的,因此,其发电能够根据电网频率进行调节。然后,电力才能被送入电网。由于风电场和太阳能发电场没有蒸汽轮机,而且风力和日照强度多不稳定,因此需要使用逆变器和大量功率半导体来确保恒定的发电产能。最后,来自可再生能源的电力被送入电网。英飞凌的电力电子系统在该领域发挥着重要作用。

随着全球自动化水平越来越高,电机已经成为了大量系统的核心。现在,起重机、传送带、机器人都是工业领域的重要组成部分。它们的耗电量也很大。如今,电机的耗电量已经占全球电力需求的25%以上,存在巨大的节能潜力。对电机速度进行电子调节,意味着它能根据当下的需求进行精准输出——同时还有助于降低功耗。这种变速电机控制器离不开大量的半导体。英飞凌凭借在半导体系统领域的产品组合和专业知识,为此提供支持。

不仅在工业领域,私人住宅的家用电器也有望变得更经济。与工业电机相似:电机控制器能够根据使用情况和所需功率调节电机速度。集成于洗碗机、洗衣机冰箱中的传感器,用于测量温度、湿度或电机速度等数据。然后,微控制器就能利用这些数据来计算出理想电机速度。与电机连接的功率半导体则增强了控制器的信号。 最终:家庭耗电量显著降低

生态友好型交通

可持续的环保生活方式中非常重要的一块就是交通出行。未来交通将是怎样的?随着世界人口的增长和工业化水平的提高,对运输工具的需求越来越大。越来越多的人们希望搭乘飞机、火车或汽车出行。同时,汽车行业还必须满足严格的要求,以减少汽车的污染物排放。对此,采用由混合动力和电动驱动的汽车是解决方案之一。这些车辆能够在大幅减少排放的同时,确保未来的人员机动性。

电动汽车不仅更加环保,所需的维修保养也更少。需要更换的部件数量也更少。其动力系统的效率也显著提高。传统内燃机输入能量和可用能量之比最高为45%,而电动驱动装置最高可达90%。不仅如此,电动交通也是未来交通的关键组成部分,特别是在商用车领域。电动公交、电动卡车和电动施工车辆都意味着碳排放和噪音将大幅减少。

智能家居、智慧城市、智能汽车

数据采集、传送和处理是物联网IoT)和大数据的一部分,它们有助于我们走向更加环保的生活方式。从我们的住宅开始:物联网可以将我们的公寓或房屋转变为联网智能家居。因此,我们将能优化生活中的能源管理;识别出高能耗家电并进行更换,同时通过主动维护洗衣机和洗碗机,来避免故障。即使当我们踏出家门,迈入智慧城市,也能够远程操控这些过程。

得益于大数据,交通数据可以被实时分析。这样,我们将能快速了解交通拥堵状况,并借助联网汽车的自主选择替代路线功能,轻松避免拥堵。由于与基础设施互联,自动驾驶汽车会直接驶向最近的空车位,找停车位不再耗时费力。借助物联网和大数据,城市基础设施和能源系统将变得更加智能与节能。最后值得一提的是,这同样适用于生产、储存和分配能源。

必不可少的数据安全

为了利用尖端技术实现可持续的气候友好型未来生活方式,交通、工业4.0智能家居和通信都必须进行联网和互联。如今,针对联网基础设施的网络攻击越来越频繁,这也突出了当前安全的重要性。有效保护电子系统免遭数据操纵或网络攻击,变得前所未有地重要。系统应对消息发送人或发送设备进行身份验证,保护数据和设备免遭未经同意的变更(完整性保护);对敏感信息进行保密,只允许经过身份验证的设备或人员阅读。英飞凌安全解决方案采用了可精确实现上述安全性的加密方法,并已针对各类应用进行了优化。英飞凌安全解决方案包括用于完整IT基础设施(包括服务器)以及个人路由器或平板电脑的安全芯片

更多主题