eSIM 应用
eSIM 是全球移动通信系统协会(简称 GSMA )推出的全球规范,旨在为任何移动设备提供远程配置。本规范可用于消费电子产品、家庭物联网应用、工业物联网应用如智能计量或物流(资产跟踪)等领域的各种应用。在汽车领域,eSIM 正在改善车内体验和联网服务的安全性。eSIM 是设备中的嵌入式 SIM 芯片,而不是单独的 SIM 卡。
您在设计和设备设置过程中将获得以下优势:
- M2M 设备的后期编程
- 无需 SIM 卡即可快捷地设置产品设备
- 每台设备均可实现物联网功能,独立于数据共享的智能手机
- 在产品生命周期内通过远程 sim 配置技术更改运营商配置文件(安全下载运营商的SIM应用程序)
了解更多关于英飞凌针对物联网、消费者和汽车应用的eSIM 解决方案,并在下方互动框图中寻找推荐产品。
英飞凌OPTIGA™ Connect OC2321 是一款针对物联网设备优化的嵌入式 SIM 解决方案。它预装了符合 GSMA 标准的操作系统,并预集成自举的塔塔通信 MOVE™ eSIM 配置文件,可实现全球网络连接。即插即用的解决方案可轻松部署和管理大规模蜂窝物联网设备。
提供预集成的连接方式可让设备制造商交付全球通用的产品,而不需要为特定市场提供特定版本的产品。OPTIGA™ Connect OC2321通过实现单一库存单元来简化制造工艺,便于全球配送。该方案也简化了面向终端客户(如制造厂)的推广工作,由于不需要为特定设备单独购买和分配SIM卡,因此有助于降低运营成本。您的终端客户或用户也可随时更换网络运营商。
英飞凌已与塔塔通信合作,利用塔塔通信 MOVE™ 的灵活性和物联网平台,为客户提供无与伦比的全球覆盖服务。基于经过认证的英飞凌优质安全硬件,该交钥匙方案可快速、轻松地部署和管理位于世界各地的物联网设备。其预集成的网络连接能力支持全球蜂窝网络覆盖(支持2G、3G、4G、5G LTE-M 和 NB-IoT),覆盖200多个国家的640多个网络。
工业环境会受到极端温度、机械冲击、湿度和振动的影响。此外,与手机不同的是,工业设备必须不间断地运行。工业设备制造商在决策过程中需要关注的是质量,即为 eSIM 设备选择合适的质量水平。
影响 eSIM 决策过程可靠性的主要有三个方面:技术、应用和环境条件。
硅技术在类似的运行条件下可能会有不同的反应。举例来说,有些技术在较高的温度下故障率会较高,而有些技术则在较低的温度下会有较高故障率。为了解技术效果,英飞凌可帮您选择适合您应用的技术。为了给您的决策过程提供正确基础,我们制定了许多措施,如预先测试,严格的过程控制,品质关以及保护内存免受过度应力影响的递进机制。
应用又称任务配置文件,定义eSIM 如何使用,对 eSIM 的整体故障率有重要影响。任务配置文件涉及到理解主动运行时间,更新频率和使用的内存大小。
环境条件通常由水分、湿度、腐蚀、机械和电磁冲击等变量决定。然而,影响最大的变量是运行温度。以OPTIGA™ Connect OC2321为例,它适用于 -40°C 至 105°C 的环境温度,针对恶劣环境下的可靠运行进行了优化,旨在任何条件下提供安全可靠的蜂窝网络连接。
OPTIGA™ Connect是基于通用评估准则 EAL5+ 认证的 eSIM 硬件,其设计超越了目前业界通常要求的安全标准。这为解决方案额外增加了抗破坏性,使其能够抵御物理打击,这对长期处于现场的设备来说尤为重要。
英飞凌 SLM 97 系列安全控制器是根据工业环境的需求量身定制的,通过了通用评估准则 EAL5+(高级)认证,并符合 ETSI 和 GSMA 的嵌入式 SIM (eUICC) 规范。SLM 37 系列性能更为优越,它拥有高度优化的功能,非常小的体积,以及恶劣工业环境下所需的高耐用性。其产品基础是40纳米技术。
英飞凌嵌入式 SIM 解决方案有不同的质量级别和外形尺寸,可满足个性化的部署需求。我们致力于在 eSIM 实施过程中为您提供指导。联系我们,获取支持。
在联网的汽车中,嵌入式 SIM (eSIM) 将汽车环境与电信网络连接起来。在汽车制造商追求最高质量水平的同时,移动网络运营商 (MNOs) 则专注于保护用户的安全凭证不被盗用和复制。英飞凌结合其在安全、电信和汽车领域的专业知识,提供满足汽车质量要求及电信安全要求的安全控制器。
eSIM 也在自动紧急呼叫服务中发挥了重要作用。在发生交通事故时,可自动通知急救服务,从而帮助挽救生命。紧急呼叫服务旨在当司机失去意识或无法拨打电话的情况下,也能呼叫急救服务。
适用于 eSIM 的英飞凌安全控制器可在车内实现安全可靠的蜂窝网络连接,允许汽车原始设备制造商 (OEM) 和一级供应商远程管理连接,并为终端用户提供和智能手机相似的基于互联网的服务。
英飞凌出色的安全控制器 —— 极高质量的汽车应用解决方案
SLI 97系列的 32 位控制器是为汽车行业量身定制的。目前,这些设备已被全球所有主要的 OEM 厂商和一级供应商所部署,并符合 ETSI 和 GSMA 的嵌入式 SIM (eUICC) 规范。
英飞凌的 SLI 37 车用系列进一步提高了性能标准,让 OEM 厂商可灵活选择安全托管 eSIM 以外的多种应用,从而最大限度地提高了投资回报率。
越来越多的计算机设备采用了蜂窝网络连接,如平板电脑,以及智能手表、健身手环和其他可穿戴设备等小型设备。eSIMs 的推出让这类设备的远程 SIM 配置成为可能,大大方便了消费者,为设备制造商创造了全新的设计灵活度。
对于消费者来说,eSIM 是一种便捷、经济的方案。它们允许用户在一台设备上同时存储多个移动网络运营商的配置文件,并可按需在这些文件之间进行切换。无需访问在线商店或动手更换 SIM 卡,用户即可下载移动网络运营商的配置文件。因此,消费者可根据给定地点,选择灵活性最高或最经济的方案,并可轻松、方便地管理他们的套餐。eSIM 同样有益于设备制造商。得益于套餐预装选项,eSIM 为制造商开辟了新的商业模式和机会。
基于经认证的英飞凌 SLC37 系列硬件与快速、可交互的操作系统,英飞凌OPTIGA™ Connect eSIM是适用于移动消费设备的解决方案。它符合所有 GSMA、SIMAlliance 和 3GPP 发布的相关规范,完全遵从5G标准。
此 5G 可用解决方案因其超小的封装尺寸仅为 2.9 mm x 2.5 mm x 0.4 mm,为设备设计者提供了全新自由度,特别适用于印刷电路板空间宝贵的设备,有助于实现崭新的设计。查看适用于移动设备的专用解决方案。
英飞凌提供全面、高质量的 eSIM 解决方案,从 eSIM 硬件到高端、即插即用型产品线,如OPTIGA™ Connect。结合硬件、操作系统和预授权蜂窝网络连接,OPTIGA™ Connect 针对物联网/工业应用以及消费设备进行了优化。
自20世纪90年代末以来,英飞凌已经为插入式 SIM 卡提供了超过100亿个安全芯片。公司也自2008年起为 eSIMs 提供高质量安全控制器。作为 GSMA 协会会员,英飞凌将继续推动下一代 eSIM 标准的进一步发展。英飞凌凭借其在嵌入式安全项目实施上的领先技术、质量和性能优势,为不断增长的 eSIM 市场提供服务。
在工业和汽车应用之外,eSIM 也越来越多地应用到消费设备与移动网络的连接中。和世界上最小的 eSIM 一起,英飞凌为智能手机和可穿戴设备提供微型版 eSIM。eSIM 尺寸仅为1.25 mm x 1.2 mm x 0.4 mm,比一般的 miniSIM 小200倍。
英飞凌的嵌入式 SIM 有不同的质量级别和外形尺寸,可满足个性化的部署需求。
物联网及其大量新设备的出现,需要灵活可靠的连接解决方案。基于蜂窝网络的解决方案安全、经济,成为有线应用的替代方案。与典型的无线网络连接相比,基于 SIM 卡的蜂窝网络连接也更能避免安全漏洞的出现,因为它支持端到端加密和安全密钥交换。
嵌入式 SIM (eSIM) 是物理层面上用户识别模块 (SIM) 的演变,用固定的、集成的模块取代了可更换卡片,支持空中配置和更新。与可更换的 SIM 卡相比,eSIM 支持的蜂窝物联网明显更具优势。例如,用户可以在连接设备生产、出货和部署后选择网络。考虑到成本、覆盖范围和监管要求等因素,设备制造商可以灵活地选择最佳方案。此外,eSIM 解决方案是大规模部署和管理物联网设备的绝佳之选。