协作机器人
通过协作推进发展
在工业4.0的尖端工厂中,工人已开始与协作机器人(通常称为cobot)共同工作。协作机器人能够与人类共同工作并与人进行互动,提高效率和生产力,这为制造业和其他领域开辟了新天地。尽管还处于起步阶段,但协作机器人的发展轨迹不同于工业机器人。协作机器人并非用于完成大规模的工业流程,而是用于协助工厂工人。尽管如此,开发一个协作机器人要求的技术知识水平非常高,但是市场环境竞争激烈,降低成本的紧迫性越来越大。同时,关于机器人和协作机器人的普遍误解仍在继续传播。许多人将它们视为危险、高功率的制造系统,由于它们固有的安全风险而不准人类参与。
然而,最新一代的协作机器人证明,其好处远远大于风险。此外,可以通过半导体解决方案和高级算法的正确组合最小化,甚至消除这些风险。首先,协作机器人必须具备先进的安全功能以及能够精确扫描周围环境的能力。传感器使它们能够了解周围的环境。只有这样,工人才能确定它们没有发生碰撞及发生其他工作场所危险的风险。协作机器人还需要能够识别其位置,并在其周围环境中安全移动。让英飞凌这样经验丰富的合作伙伴帮您设计一个能够符合所有要求的协作机器人。
系统结构概览:协作机器人
典型的协作机器人设计特征
工业机器人通常是铰接式机器人,由于提供最大程度的灵活性。虽然它们与传统工业机器人有一些相似之处,但也存在一些明显的差异。人类肉眼所见的最明显差异是,协作机器人的机械手被软壳包围。协作机器人不是通过外部传感器了解周围环境,而是将内部机器人感知和环境感知功能结合在一起并集成到协作机器人的手臂中。这是一个重要的安全功能,因为协作机器人是通常不会通过物理安全围栏、激光幕或其他类似的措施与工人分开。
协作机器人的另一个独特设计特征是机器人手臂和操纵装置接头内的电机驱动器和电机没有分离。电机驱动器可以直接集成到电机壳体内或靠近电机壳体,以便为功率密度进行优化。因此,接线工作被简化为一个通用的直流电源总线,由位于接头内部的各个电机驱动器使用。另外,协作机器人使用的是简化的通信基础设施。在控制箱和机械手内部的功能元件之间只有一条内部主干总线用于通信。在有效载荷范围方面,协作机器人的范围通常从~3到~10公斤不等。如果超过上限有效负载值,机器人的手臂可能由于惯性过大而无法快速停止,所以作为安全措施,操作速度会急剧减速。这会导致生产力下降。
协作机器人将面临的市场挑战
与工业机器人类似,也有越来越大的压力迫使协作机器人迅速进入市场。根据设计规格,预制组件的构建块系统使得协作机器人的硬件能够快速组装。但是,软件,或者更具体地说是用来控制协作机器人的创新算法,对设计的成功至关重要,并且需要更多的时间和合格的人力来开发。
因为它们本质上是与工人互动或在工人附近工作,所以协作机器人需要更加智能和敏感。功能安全和可靠的电子设备可实现此类特性。
体积小、重量轻的机器人在制造业中的需求量也很大,因为它们能在较高的运行速度下降低机械惯性。具有高度集成度和高功率密度的组件可以帮助协作机器人获得这些合乎需求的特性。最后但同样重要的是,安全性在每个协作机器人设计中都是必不可少的。为了远程访问、IP保护和避免使用非原装部件,协作机器人需要在其灵活且连接的接口上提供最大的安全性。因为可以在机群内对协作机器人进行远程编程,所以如何防止未经授权的访问也同样重要。合适的安全性能是防止危害与建立对技术的信任和接受的唯一途径。
英飞凌对协作机器人的贡献
英飞凌为各种协作机器人项目提供深入见解和帮助。我们对应用的各个方面有着深入了解,并乐于和我们的所有客户分享我们的技术知识。与我们合作开发定制的协作机器人解决方案可以让您获得以下优势:
- 准备集成的功能构建模块,用于运动控制、环境感测、高效电源和充电器、传感器的辅助电源、数字和模拟逻辑以及安全性
- 最高质量标准和安全认证的开发流程
- 功能性安全解决方案的安全措施
- 对整个机器人领域、整个系统和最终细节都有深入了解
- 一站式服务,让您轻松充分利用系统的全部潜力
- 领先的产品,在整个控制回路中拥有久经验证、最广泛的产品组合
在年轻、快速发展的协作机器人市场中,我们作为积极的参与者和合作伙伴拥有的见解。
重点关注:协作机器人的系统解决方案
利用英飞凌的协作机器人系统解决方案的潜力为任何协作机器人项目增加价值。您受益于一个经验丰富、可靠的合作伙伴所拥有的专业知识,我们既是领先的组件供应商,也是制造过程中最重要的机器人用户。作为功能安全认证电子组件的市场领导者,并且拥有汽车应用方面的广泛经验的我们能够支持您下一个协作机器人项目最关键的要求。这包括安全方面的要求,因为仅有最安保的系统才可以实现功能安全。我们通过卓越的安全硬件解决方案组合,以及对于嵌入式安全性方面经验丰富的合作伙伴网络,让您能够设计符合当今功能安全措施要求的协作机器人。无论项目大小,我们都能提供最佳服务。
让我们一起前往令人兴奋的协作机器人世界中探索无限可能。作为合作的开始,我们诚邀您前来了解我们的产品组合。请随时联系我们了解更多信息或为您对协作机器人或机器人相关的问题获得解答。
Accelerating the pace of innovation in industrial robotics
Infineon's solution for industrial robots - different trends in the robotic market
Infineon's solution for industrial robots - product portfolio
Service robots increase our effectiveness, but require sophisticated hardware to enable safe operation. Stay tuned to see what Infineon offers!