响应式智能音箱设计
响应式智能音箱设计让消费者互动变得轻松、自如、积极
智能音箱比以往任何时候都变得更受欢迎,这种技术正在被越来越多的消费者所接受。不过,随着消费者逐渐习惯使用智能音箱技术,他们对音箱的性能要求也在提高。因此,对智能音箱设计师不断提出更高要求,让市售音箱声音流淌出更清晰、更悦耳的声音,最好能携带自如,总体上更好地满足用户需求。为满足这些要求,需要使用先进的半导体解决方案。
关注智能音箱架构的各种设计要素:
英飞凌 60 GHz 雷达技术可在用户与设备之间实现新型交互。它可以精准感应到人的存在和移动。芯片尺寸非常小 (5x6.5mm),且能耗非常低。 智能手机率先采用这项技术,以实现手势控制。产品将于今年上市,如需了解雷达如何帮助音箱感知环境并想将真正的音箱创新付诸实践,请联系我们。
PSoC® 4000 系列搭载业内顶尖的电容式感测技术 CapSense®,可实现按钮、滑块及接近传感器应用。
我们推荐使用 PSoC®4000S 或 PSoC®4100S,具体取决于所需的 IO/触控按键数量。PSoC® 4000 系列是 Arm® Cortex®-M0 及 M0+ 微控制器的成本优化型入门级产品。而 PSoC® 4100 系列则通过可编程模拟模块提高了其集成的智能化水平。可编程模拟模块内含模数转换器 (ADC)、数模转换器 (DAC)、低功率比较器及运算放大器 (opamp)。PSoC 4100BL 则内置低功耗蓝牙射频模块及子系统。
若您的人机界面 (HMI) 解决方案需采用金属涂层,则配备电感式及电容式感测抗噪用户界面的 PSoC®4700S 便是理想之选。PSoC® 4700 系列通过先进的电容式、电感式及心率感测技术提高了 Sense Anything 系列产品的技术水准。借助 PSoC® 4 产品组合中的专用模拟模块,这些前沿感测技术得以为下一代设计提供创新型解决方案。
WICED Wi-Fi + 蓝牙产品组合在单芯片解决方案中集成了 IEEE 802.11a/b/g/n/ac WLAN 和蓝牙技术,实现小尺寸物联网架构。该组合式解决方案可用单输入多输出系统 (SISO) 以及多输入多输出系统 (MIMO),前者物理层 (PHY) 数据速率高达 433 Mbps,而后者的 PHY 数据速率高达 867 Mbps。此类解决方案可耦合用于实时操作系统 (RTOS) 的外部 MCU 或应用处理器中的 Linux 系统,以此打造完整的 Wi-Fi + 蓝牙系统。我司的 WICED Wi-Fi + 蓝牙产品组合由英飞凌 WICED Wi-Fi 与 ModusToolbox 软件开发套件 (SDK) 提供支持,其中包括代码示例、工具和开发支持。我们通过英飞凌遍布全球的物联网合作伙伴关系,使用基于 Linux 和 RTOS 平台、经过全面认证并可用于生产的 Wi-Fi + Bluetooth 组合模块,为 Wi-Fi + 蓝牙客户提供鼎力支持。
推荐用于智能音箱的 Wi-Fi + 蓝牙组合产品:
XENSIV™ MEMS麦克风树立了性能新基准,打破了当前音频链限制。该系统适用于对麦克风有灵敏度和可靠性要求的产品。为了使音频系统理想运行,必须将麦克风的原始数据提供给主系统上运行的音频处理算法。英飞凌可帮助您轻松快捷地整合自己的设计,在加快产品上市速度的同时,按时完成测试方案。
在智能扬声器、电视和家用电器中采用将音频控制用户界面(VUI)整合进原本不带音频界面的产品的设计,可谓困难重重。
英飞凌可在概念初期和开发过程中,利用XENSIV™ MEMS 麦克风帮助您打造出成功的数字音频助理设计。
语音用户界面需要在初期进行设计:这关系到消费者的接受程度以及后续的增值服务。人与数字助理之间的交互应当尽可能直观自然。
同时,还应设计出能够为用户带来最佳音频体验的产品和设备。譬如IM69D130 MEMS麦克风,它是需要低自噪声(高SNR)、低失真、宽动态范围以及高声学过载点要求的应用的理想之选。
卓越的系统优势
英飞凌高灵敏度MEMS麦克风可提供大量系统优势,具体视用例而定:
- 耳语模式:借助英飞凌麦克风,系统可识别低声乃至耳语的语音命令,改善了用户便利性,最大限度加强交互。
- 多房间和远距离情景:随着用户越来越习惯使用语音技术,他们希望能够拥有更多的支持设备,同时希望能够实现跨房间或在不同的房间进行自然交互。
- 正常语音:支持语音控制的设备为日常生活提供了极大的便利,其技术必须达到预期目标。对此,英飞凌麦克风为实现出色的用户体验奠定了基础。
英飞凌设计解决方案节省了空间和成本
语音功能的普及,也影响了产品的设计,现在消费产品的按键越来越少,甚至已不复存在。
英飞凌解决方案能够帮助您减少某些设备中的麦克风数量,这节省了物料清单和空间,从而降低了整体系统成本。
音箱制造商在寻求提升音箱内部智能水准时,一种新技术,虽然尚在初期阶段,但已在不断迈向市场大舞台,这便是首次亮相的英飞凌雷达传感器。例如,获取是否有人在附近的信息有助于打开或关闭额外功能,从而支持用户与音箱进行更随意的互动,提高能效,更好地保护隐私。
智能音箱经常用于听音乐,不过目前音箱的音频质量经常不尽人意。为让用户享受出色的音质,英飞凌应时推出 MERUS™ 放大器解决方案。此外,消费者也希望能更灵活地移动音箱,利用 MERUS™ 放大器可满足这一要求。此外,设计师可选择采用无散热器设计,略微降低过滤器性能,从而简化设计。
此外,音箱需要满足高效、节省空间的使用要求;如果音箱电源装置影响主设备的优雅设计,毫无疑问会引起消费者不满。在某些糟糕的情况下由于过压,电源甚至会毁坏作为主设备的音箱。因此,高效且可靠的 MOSFET 和驱动器成为确保设备正常工作的关键要求,英飞凌在电源系统设计上拥有丰富的专业技术知识,可轻松满足这一要求。
配备 XENSIV™ MEMS 麦克风的新一代 AUI 应用程序。
英飞凌 MERUS™ 音频解决方案| D 类音频放大器
雷达技术如何给您带来智能型家居体验
高级MEMS麦克风和先进的音频处理是确保音频控制设备为各个场景做好万全准备的关键要素。在另一个房间关闭电视、轻声要求Alexa调暗灯光,则是新一代语音用户界面的独特优势。
我们拥有绝对资质的语音用户界面生态系统合作伙伴,如Aaware、CEVA、Creoir、SoundAI、Sugr和XMOS,采用69dB 双背板MEMS技术,能够提供创新参考平台和新一代即用型VUI解决方案。
公司 | 解决方案 | 说明 | 详情 | 订购 |
|
用于亚马逊Alexa语音服务的VocalFusion立体声AEC语音处理器
|
这款经由亚马逊认证的开发套件,采用XMOS立体声AEC语音处理器,能够实现近距离语音捕获性能和远场处理精度。 借助XVF3500语音处理器丰富的优化参数,您将能调节噪声衰减、增益控制和残余回声,从而为您的产品提供最佳语音捕获性能。 |
应用场景: 视听设备,如智能电视、机顶盒和流媒体播放器 使用的英飞凌产品: IM69D130 MEMS 麦克风 |
|
用于亚马逊Alexa语音服务的VocalFusion单AEC语音处理器
|
这款经由亚马逊认证的开发套件,采用XMOS单AEC语音处理器,能够实现近距离语音捕获性能和远场处理精度。 借助XVF3000语音处理器丰富的优化参数,您将能调节噪声衰减、增益控制和残余回声,从而为您的产品提供最佳语音捕获性能。 |
应用场景: 视听设备,如智能电视、机顶盒和流媒体播放器 使用的英飞凌产品: IM69D130 MEMS 麦克风 |
||
|
|
这款集成了音频处理和声音传感的参考平台将实时全速CEVA-TeakLite-4 DSP硅和英飞凌MEMS麦克风IM69D130相结合,实现了应用开发和原型设计。 借助该参考平台,用户客户将能凭借绝佳的前端声音处理、极低的功耗和最短的上市时间,快速进入市场。 |
应用场景: 智能扬声器、语音物联网、智能电视、机顶盒和OTT 使用的英飞凌产品: IM69D130 MEMS麦克风 |
联系方式 |
|
|
这款经由亚马逊认证的远场语音解决方案为Alexa支持设备的原型设计和产品开发提供了快速通道。
功能:
|
应用场景: 专业应用,如工业控制、汽车信息娱乐、先进的HMI、楼宇自动化、高性能联网音频设备 使用的英飞凌产品: IM69D130 MEMS 麦克风 |
联系方式 |
|
|
该麦克风阵列解决方案是一种软件集成式麦克风阵列,适用于消费电子、汽车电子和智能家居产品。该阵列配置灵活,适用于多种场景,同时还支持成本控制 SoundAI推出的远场智能交互式系统,即SoundAI Azero,可实现远场声学处理、远场语音唤醒、远场声纹识别、远场双工呼叫等功能。 |
应用场景: 智能扬声器、智能电视、机顶盒、智能机器人、智能汽车以及其他硬件。 使用的英飞凌产品: IM69D130 MEMS麦克风 |
|
|
|
Aaware嵌入式音频平台™ 使用的是来自英飞凌高性能数字XENSIV™ MEMS 麦克风的信号,能够为VUI应用提供完整的开发环境。它可以在较大的干扰声下捕捉语音,连接热门唤醒词和关键合作伙伴(如Picovoice™ 和Sensory®)的自动语音识别(ASR)技术。
由于不需要云基础设施,Aaware语音捕获与这些合作伙伴的技术相结合使得语音控制数字产品成为了保密、安全、可靠和稳健的单芯片解决方案。Aaware嵌入式语音平台的演示由Xilinx® Zynq® 7010 All Programmable SoC提供支持,可在Avnet® MiniZed™处理板内实现DSP和人工智能加速。 |
应用场景: 机器人、活动亭、智能扬声器、家庭控制中心、汽车 使用的英飞凌产品: IM69D130 MEMS 扬声器 |
开发板 |
|
NDP9101 Pi Neural Decision Processor 开发系统 |
NDP9101 Pi开发系统提供了一个用于感知音频分类和特征提取应用的独立开发系统,包括关键词语音(KWS)识别、唤醒字处理和说话人识别。NDP9101由两个连接起来的板组成: 2. Raspberry Pi Model 3B+是一个单板计算机。Raspberry Pi可运行Raspian Linux和Syntiant NDP10x设备控制SDK软件,支持C和Python与NPD101芯片交互 |
应用场景: 手机、耳机和助听器、蓝牙耳机、智能手表、物联网终端、远程控制装置、智能扬声器
使用的英飞凌产品: IM69D120 MEMS麦克风 |
联系方式 |
|
|
云知声雨燕智能语音交互方案是面向智能家电的标准化模组方案,同时它还能够提供从语音用户界面(VUI)前端信号处理到云服务的一体化交钥匙解决方案 该方案采用云知声独家设计的雨燕人工智能芯片以及英飞凌IM69D130麦克风IM69D130 (线性+环形一体),同时可根据客户需求进行定制,适用于在线和离线应用场景。它具有以下5大优势: 1. 去手机化:实现以用户控制为中心 2. 自然语音交互 3. 远场唤醒和识别 4. 低功耗 5. 标准化模块和接口:帮助开发人员节省大量时间与精力 |
应用场景: 智能家用电器
使用的英飞凌产品: IM69D130 MEMS麦克风 |
联系方式 |