响应式智能音箱-智能音箱设计-英飞凌(infineon)官网
响应式智能音箱设计让消费者互动变得轻松、自如、积极
智能音箱比以往任何时候都变得更受欢迎,这种技术正在被越来越多的消费者所接受。不过,随着消费者逐渐习惯使用智能音箱技术,他们对音箱的性能要求也在提高。因此,对智能音箱设计师不断提出更高要求,让市售音箱声音流淌出更清晰、更悦耳的声音,最好能携带自如,总体上更好地满足用户需求。为满足这些要求,需要使用先进的半导体解决方案。
关注智能音箱架构的各种设计要素:
英飞凌 60 GHz 雷达技术可在用户与设备之间实现新型交互。它可以精准感应到人的存在和移动。芯片尺寸非常小 (5x6.5mm),且能耗非常低。 智能手机率先采用这项技术,以实现手势控制。产品将于今年上市,如需了解雷达如何帮助音箱感知环境并想将真正的音箱创新付诸实践,请联系我们。
PSoC® 4000 系列搭载业内顶尖的电容式感测技术 CapSense®,可实现按钮、滑块及接近传感器应用。
我们推荐使用 PSoC®4000S 或 PSoC®4100S,具体取决于所需的 IO/触控按键数量。PSoC® 4000 系列是 Arm® Cortex®-M0 及 M0+ 微控制器的成本优化型入门级产品。而 PSoC® 4100 系列则通过可编程模拟模块提高了其集成的智能化水平。可编程模拟模块内含模数转换器 (ADC)、数模转换器 (DAC)、低功率比较器及运算放大器 (opamp)。PSoC 4100BL 则内置低功耗蓝牙射频模块及子系统。
若您的人机界面 (HMI) 解决方案需采用金属涂层,则配备电感式及电容式感测抗噪用户界面的 PSoC®4700S 便是理想之选。PSoC® 4700 系列通过先进的电容式、电感式及心率感测技术提高了 Sense Anything 系列产品的技术水准。借助 PSoC® 4 产品组合中的专用模拟模块,这些前沿感测技术得以为下一代设计提供创新型解决方案。
AIROC™ Wi-Fi & Combos在单芯片解决方案中集成了 IEEE 802.11a/b/g/n/ac WLAN 和蓝牙技术,实现小尺寸物联网架构。该组合式解决方案可用单输入多输出系统 (SISO) 以及多输入多输出系统 (MIMO),前者物理层 (PHY) 数据速率高达 433 Mbps,而后者的 PHY 数据速率高达 867 Mbps。此类解决方案可耦合用于实时操作系统 (RTOS) 的外部 MCU 或应用处理器中的 Linux 系统,以此打造完整的 Wi-Fi + 蓝牙系统。我们通过英飞凌遍布全球的物联网合作伙伴关系,使用基于 Linux 和 RTOS 平台、经过全面认证并可用于生产的 AIROC™ Wi-Fi & Combos,为 Wi-Fi + 蓝牙客户提供鼎力支持。
推荐用于智能音箱的 Wi-Fi + 蓝牙组合产品:
XENSIV™ MEMS麦克风树立了性能新基准,打破了当前音频链限制。该系统适用于对麦克风有灵敏度和可靠性要求的产品。为了使音频系统理想运行,必须将麦克风的原始数据提供给主系统上运行的音频处理算法。英飞凌可帮助您轻松快捷地整合自己的设计,在加快产品上市速度的同时,按时完成测试方案。
在智能扬声器、电视和家用电器中采用将音频控制用户界面(VUI)整合进原本不带音频界面的产品的设计,可谓困难重重。
英飞凌可在概念初期和开发过程中,利用XENSIV™ MEMS 麦克风帮助您打造出成功的数字音频助理设计。
语音用户界面需要在初期进行设计:这关系到消费者的接受程度以及后续的增值服务。人与数字助理之间的交互应当尽可能直观自然。
同时,还应设计出能够为用户带来最佳音频体验的产品和设备。譬如IM69D130 MEMS麦克风,它是需要低自噪声(高SNR)、低失真、宽动态范围以及高声学过载点要求的应用的理想之选。
卓越的系统优势
英飞凌高灵敏度MEMS麦克风可提供大量系统优势,具体视用例而定:
- 耳语模式:借助英飞凌麦克风,系统可识别低声乃至耳语的语音命令,改善了用户便利性,最大限度加强交互。
- 多房间和远距离情景:随着用户越来越习惯使用语音技术,他们希望能够拥有更多的支持设备,同时希望能够实现跨房间或在不同的房间进行自然交互。
- 正常语音:支持语音控制的设备为日常生活提供了极大的便利,其技术必须达到预期目标。对此,英飞凌麦克风为实现出色的用户体验奠定了基础。
英飞凌设计解决方案节省了空间和成本
语音功能的普及,也影响了产品的设计,现在消费产品的按键越来越少,甚至已不复存在。
英飞凌解决方案能够帮助您减少某些设备中的麦克风数量,这节省了物料清单和空间,从而降低了整体系统成本。
音箱制造商在寻求提升音箱内部智能水准时,一种新技术,虽然尚在初期阶段,但已在不断迈向市场大舞台,这便是首次亮相的英飞凌雷达传感器。例如,获取是否有人在附近的信息有助于打开或关闭额外功能,从而支持用户与音箱进行更随意的互动,提高能效,更好地保护隐私。
智能音箱经常用于听音乐,不过目前音箱的音频质量经常不尽人意。为让用户享受出色的音质,英飞凌应时推出 MERUS™ 放大器解决方案。此外,消费者也希望能更灵活地移动音箱,利用 MERUS™ 放大器可满足这一要求。此外,设计师可选择采用无散热器设计,略微降低过滤器性能,从而简化设计。
此外,音箱需要满足高效、节省空间的使用要求;如果音箱电源装置影响主设备的优雅设计,毫无疑问会引起消费者不满。在某些糟糕的情况下由于过压,电源甚至会毁坏作为主设备的音箱。因此,高效且可靠的 MOSFET 和驱动器成为确保设备正常工作的关键要求,英飞凌在电源系统设计上拥有丰富的专业技术知识,可轻松满足这一要求。
The smart speaker trends such as smart home control, portability, or data security require best-in-class products. Stay tuned to see what Infineon offers.
Watch now
Infineon’s EZ-PD™ BCR: USB-C Barrel Connector Replacement Solution
In this eLearning you will learn the following:
- Get to know the USB-C evolution and key trends in USB-C adoption
- Learn the benefits of converting a barrel power connector to USB-C
- The advantages of EZ-PD™ BCR solution
- How to quickly prototype a USB-C power input for a product
Webinars
In this webinar on-demand, you will
- Learn more about smart speaker design trends
- Explore enablement of innovative use cases by Infineon's products
- Get insights into the new smart speaker evaluation kit and its functionalities
-Experience technical deep dives with a focus on future connectivity, vital sensing by 60 GHz radar sensor and more
In this webinar, you will gain:
- A basic understanding of the smart speaker application and its (future) use cases
- Insights in the smart speaker market, key trends, and functional blocks
- Expert knowledge in Infineon's products and solutions for smart speakers and the supporting materials