英飞凌携手NVIDIA,引领未来AI服务器机架电源架构变革

2025-5-22 | 商业及财经媒体

 

  • 英飞凌携手 NVIDIA ,共同为 AI 数据中心打造业界首个 800V 高压直流电源供应架构
  • 全新高压直流( HVDC )供电系统确保未来 AI 服务器机架的电力分配更可靠、高效
  • 英飞凌致力于为 AI 数据中心构建新的电源供应标准

 

2025 5 22 日,德国慕尼黑和美国加州圣克拉拉讯】英飞凌科技股份公司(FSE代码:IFX / OTCQX代码:IFNNY)正在推动电源供应架构的革新,以满足未来的AI数据中心需求。英飞凌携手NVIDIA正在开发采用集中式电源供电的800 V高压直流(HVDC)架构所需的下一代电源系统。新的系统架构将显著提升数据中心的电源传输效率,并且能够在服务器主板上直接进行电源转换进而提供给AI芯片(GPU)。英飞凌在电源转换领域拥有深厚的积淀和技术专长,能够提供从电网到处理器核心的电源转换解决方案,全面覆盖硅、碳化硅和氮化镓等所有相关的半导体材料,正在加速实现其全面的 HVDC 架构路线图。

 

这项技术革新和进步为在加速计算数据中心中部署先进的电源供应架构铺平了道路,并将进一步提高可靠性和效率。随着AI数据中心GPU用量已超过10万个,高效电力分配的需求日益迫切。预计在2030年之前,AI数据中心内部每个 IT 机架的输出功率需要达到1 MW甚至更高。因此,结合了高功率密度多相电源解决方案的HVDC架构将树立新的行业标准,推动高质量半导体元器件和电源配电系统的开发。

 

英飞凌科技电源与传感系统事业部总裁Adam White表示:英飞凌正在推动AI领域的创新。将英飞凌从电网到核心AI供电的应用和系统知识,与NVIDIA在加速计算领域全球领先的专业技术相结合,将为AI数据中心中新电源架构标准的设立奠定基础,助力打造更快、更高效和可扩展的AI基础设施。

 

NVIDIA系统工程部门副总裁Gabriele Gorla表示:全新的800V HVDC系统架构为数据中心提供了高可靠性、高能效的电源配电方案。借助这项创新方案,NVIDIA能够优化先进AI基础设施的能耗,在履行可持续发展承诺的同时,满足了下一代AI工作负载对性能与可扩展性的要求。

 

目前,AI数据中心采用分布式的电源供应,即AI芯片由大量电源供应单元(PSU)进行供电。未来的系统架构将采用集中式的设计,让服务器机架中有限的空间得到更好的利用。这将凸显先进功率半导体解决方案的重要性,包括减少电源转换的次数以及可以处理和承受更高的供电电压。

 

英飞凌是功率半导体解决方案与系统集成领域的领导者。公司预计,未来集中式HVDC架构中的功率半导体占比,将与其在当前交流配电架构中的占比接近甚至更高。除了扩展HVDC电源架构,英飞凌亦将继续通过涵盖整个电源流程、基于所有相关半导体材料的广泛产品组合,为超大规模计算和AI数据中心运营商的先进DC-DC多相解决方案和中继架构提供支持。

 

如需了解更多有关英飞凌AI电源和数据中心解决方案的信息,请点击 这里

About Infineon

 

英飞凌科技股份公司是全球功率系统和物联网领域的半导体领导者。英飞凌以其产品和解决方案推动低碳化和数字化进程。该公司在全球拥有约58,060名员工,在2024财年(截至930日)的营收约为150亿欧元。英飞凌在法兰克福证券交易所上市(股票代码:IFX),在美国的OTCQX国际场外交易市场上市(股票代码:IFNNY)。

更多信息,请访问  www.infineon.com

更多新闻,请登录英飞凌新闻中心:   https://www.infineon.com/cms/en/about-infineon/press/press-releases/   

关注我们 英飞凌官微  -   X  -  Facebook  -  LinkedIn

Information Number

INFXX202505-107

Press Photos