英飞凌宣布收购Marvell的汽车以太网业务,增强其软件定义汽车的系统能力,进一步巩固在汽车MCU领域的领先地位

2025-4-7 | 商业及财经媒体

 

  • 英飞凌 签署了一项以 25 亿美元收购 Marvell Technology 汽车以太网业务 协议
  • 通过此次交易,英飞凌将其领先的汽车微控制器( MCU )产品组合与 Marvell 的汽车以太网业务相结合,提高自身在软件定义汽车领域的系统能力
  • 针对未来的物联网应用,英飞凌将获得更多增长机会,例如:人形机器人等
  • 预计该项业务在 2025 年的业务收入将达到 2.25 亿至 2.5 亿美元,毛利率约为 60%
  • 本次交易将以全现金方式进行,资金将来自公司现有流动资金和新增融资

【2025年4月8日, 德国新比贝格讯】英飞凌科技股份公司(FSE代码:IFX / OTCQX代码:IFNNY)通过收购Marvell Technology的汽车以太网业务正加速建立其在软件定义汽车领域的系统能力,从而补充并扩展其业界领先的微控制器(MCU)业务。英飞凌与Marvell Technology(NASDAQ代码:MRVL)已签署最终交易协议,交易价格为25亿美元现金。该交易尚需获得监管部门的批准。以太网是实现低延迟、高带宽通信的关键技术,对于软件定义汽车至关重要。此外,以太网在人形机器人等相关应用领域也具有巨大的潜力。该投资将进一步强化英飞凌在美国市场的布局,包括广泛的研发活动。

 

英飞凌科技首席执行官Jochen Hanebeck表示:“作为全球最大的车用半导体解决方案供应商 ,此次收购与英飞凌的战略高度契合。我们将结合这项高度互补的以太网技术与现有的丰富产品组合,为客户提供更加全面、领先的软件定义汽车解决方案。此次交易也将对我们未来的盈利性增长战略做出贡献,包括把握物理AI领域的新机遇,如人形机器人。”

 

Marvell领先的Brightlane™车载以太网产品组合包含括PHY收发器、交换机和桥接器产品,支持的网络数据传输率从目前的100 Mbps(兆比特/秒)到市场领先的10 Gbps(千兆比特/秒),而且还支持当今和未来车载网络所需的信息安全和功能安全。


Marvell的汽车以太网业务有50多家汽车制造商客户,其中包括排名前十汽车制造商中的8家。凭借这一强大的客户根基,到2030年,Marvell预计将达到约40亿美元的design-win项目,并且依靠强大的创新蓝图,为未来的收入增长铺平道路。借助英飞凌与全球汽车客户的深厚合作及其所带来的强劲增长潜力,有望在 2025年实现2.25亿至2.5亿美元的收入及60%左右的毛利率。另外,通过整合研发力量和利用英飞凌的生产规模,预计还将产生更多的成本协同效应。Marvell的汽车以太网业务拥有数百名高素质和专业的员工,并在美国、德国和亚洲设有办公点。交易完成后,该业务将并入英飞凌的汽车电子事业部。


以太网连接解决方案对软件定义汽车至关重要,是中央计算、区域和终端所组成的高效电子电器架构的基础。高级辅助驾驶系统、自动驾驶、无线软件更新等先进功能需要能够安全处理、传输和存储海量数据。通过将Marvell的汽车以太网业务与英飞凌 AURIX™ 微控制器系列相结合,英飞凌可提供一个集通信解决方案和实时控制于一体的更全面的产品组合。此次收购将进一步巩固英飞凌在微控制器领域的领先地位。


此次收购Marvell汽车以太网业务为全现金交易,资金将来自英飞凌现有的流动资金和新增融资。英飞凌已从银行获得收购融资。该交易需满足惯例的成交条件,包括获得监管部门的批准,预计将在2025年内完成。

 

About Infineon

英飞凌科技股份公司是全球功率系统和物联网领域的半导体领导者。英飞凌以其产品和解决方案推动低碳化和数字化进程。该公司在全球拥有约58,060名员工,在2024财年(截至930日)的营收约为150亿欧元。英飞凌在法兰克福证券交易所上市(股票代码:IFX),在美国的OTCQX国际场外交易市场上市(股票代码:IFNNY)。

更多信息,请访问  www.infineon.com

更多新闻,请登录英飞凌新闻中心:   https://www.infineon.com/cms/en/about-infineon/press/press-releases/   

关注我们 英飞凌官微  -   X  -  Facebook  -  LinkedIn

Information Number

INFXX202504-086

Press Photos

  • 英飞凌科技首席执行官Jochen Hanebeck
    英飞凌科技首席执行官Jochen Hanebeck
    Jochen_Hanebeck

    JPG | 403 kb | 2126 x 1417 px

  • 汽车以太网
    汽车以太网
    ATV-Ethernet

    PNG | 1.53 mb | 2126 x 1196 px