英飞凌雷达技术助力谷歌Pixel 4智能手机实现手势控制
2019年10月16日,德国慕尼黑讯——随着人工智能、增强现实以及物联网等技术的发展,到2020年,全球将有50亿人借助智能设备感知周围的环境。英飞凌科技股份公司开发出了一款 60 GHz雷达芯片,实现了全新的人机交互方式。凭借集成式天线系统,它能够精准地感知人和物体的存在及其运动,亦可测量距离和速度。该芯片是谷歌Soli技术的基石,这也是它首次被集成到智能手机上,实现了手势控制。
英飞凌电源管理与多元化市场事业部总裁Andreas Urschitz 表示:“ 凭借我们的雷达技术,设备开始能够‘感知情景’。这意味着我们的设备终于能够了解周围的环境,并做出更有目的性的反应。 60 GHz雷达芯片的精准运动检测,使谷歌Pixel 4智能手机变成了一个手势控制系统。这是人机交互的一大革新。在英飞凌,我们还致力于通过融合多个传感器,来简化互动流程,提高设备的实用性。”
英飞凌雷达技术最初应用于汽车领域。几十年来,雷达传感器已经能够在驾驶过程中,有效地测量距离、速度和运动。后来,英飞凌针对小型装置进一步进行了功能开发。60 GHz芯片是一个完整的雷达系统,其天线占用空间小(5 x 6.5 mm),功耗也很低。它能够感知房间内物体的运动,还能以极高的精准度测量在毫米范围内的物体距离。辅以适当的软件,这些运动数据就能被转化为功能,用户无需触摸设备,通过手势即可进行操控。
装置和建筑将能和人一样感知周围的环境
英飞凌开发的传感器和芯片具有人类一样的感官,能够识别环境、处理获得的数据,其目的在于实现轻松交互,同时通过各种智能化的操作功能,让生活变得更加便利、安全和环保。而在一个设备中融合多个传感器,则可创建出全新的解决方案,来测量和改善空气质量,或实现防盗保护的智能化。除了语音控制助手,“智能”家电或可穿戴设备、建筑(尤其是智能楼宇)都逐渐变得具有交互性。传感器能够通过检测房间内的人数,或调节光源需求,来提高安全性和能效。
About Infineon
英飞凌科技股份公司是全球领先的半导体科技公司,我们让人们的生活更加便利、安全和环保。英飞凌的微电子产品和解决方案将带您通往美好的未来。2018财年(截止9月30日),公司的销售额达76亿欧元,在全球范围内拥有约40,100名员工。英飞凌在法兰克福证券交易所(股票代码:IFX)和美国柜台交易市场 OTCQX International Premier(股票代码:IFNNY)挂牌上市。
关注我们官方微信:英飞凌中国
Information Number
INFPMM201910-003