英飞凌亮相PCIM Asia 2019,以最新产品技术助力多领域实现节能增效
中国上海 — PCIM Asia 2019 — 2019 年 6 月 26 日 — 英飞凌科技(中国)有限公司(以下简称英飞凌)于6月26 - 28日参加在上海世博展览馆举办的2019年上海国际电力元件、可再生能源管理展览会(PCIM Asia 2019)及相关论坛会议。
此次,英飞凌以“我们赋能世界”(We Power the World)为主题,在2号馆的F01展台展示了具备更高功率密度、最新芯片技术和功能更集成的一系列新产品和技术,主要涵盖发电和输配电、工业和大数据、电力牵引及电动车辆和电力推进、智能高能效家居四大领域。此外,英飞凌的多位技术专家还在大会会议、以及展会同期举办的 电力电子应用技术论坛和 电动交通论坛中发表了演讲,与参会者就新产品技术应用进行探讨交流。
英飞凌展台展出的重点产品包括:
- 新一代更高效芯片技术 IGBT7
IGBT7将成为电机驱动应用的主流技术,导通损耗与上一代技术IGBT4相比减小20%,且结合工业电机驱动的应用需求进行了芯片开关损耗的优化设计,可实现更高功率密度,同时兼顾芯片的软特性。此外,过载条件下将芯片允许的最高工作结温提升至175℃,同等封装下输出电流能力可提升40%,满足客户提高功率密度、降低系统成本的应用需求。首批推出的IGBT7系列产品涵盖Easy与Econo两种封装,电流等级从10A到200A不等。同时英飞凌也会基于这款芯片技术推出中功率版本,首款产品是900A 1200V的EconoDUAL™3,面向光伏发电、电动商用车和UPS等应用。
- CoolSiC™ MOSFET 1200V 单管新产品
这款新产品导通电阻从30 mΩ到350 mΩ不等,包括7个电流等级,有TO247-3pin和TO247-4pin两种封装。另外,表面贴封装(SMD)和CoolSiC™ MOSFET 650V单管新产品也将很快面世。通过这些产品,英飞凌可满足电动汽车充电设施、储能系统、光伏逆变器、不间断电源(UPS)、电机驱动、以及服务器和电信设备开关电源(SMPS)等功率转换应用对于高能效SiC解决方案持续快速增长的需求。
- XHP™ 系列产品
该系列包括450V 3300V IGBT3和用于三电平的高绝缘版本,550A 3300V IGBT4采用.xt技术,将功率周次提升5倍,热阻降低20%。XHP3 也有了6500V版本,电流225A。同时推出的XHP™2 1700V 系列电流可高达1800A半桥,并采用了 IGBT5.xt,实现了功率周次的10倍提升。
- IPM 家族全新成员 CIPOSTM Tiny
不断壮大的智能功率模块(IPM)家族又添新成员:CIPOS TM Tiny。该三相逆变器模块是最新一代的IPM,可让变速电机驱动达到最高功率密度。搭载最新款TRENCH STOP TM IGBT6 的CIPOS TM Tiny,不仅可以达到最高效率,还能确保占板尺寸最小。CIPOS TM Tiny的应用领域包括高能效洗衣机、风扇、压缩机和工业驱动装置等。IPM可帮助客户降低系统成本,提高可靠性,并降低能耗。
英飞凌科技大中华区副总裁及工业功率控制事业部负责人于代辉表示:“英飞凌的产品线全面覆盖了从发电、输电、配电到用电的各种应用场景,在提高电能质量和节能增效方面发挥着至关重要的作用。我们致力于通过产品及技术层面的不断突破,为风力发电、光伏发电、电力传输、轨道交通车辆、电动汽车,工业变频、家电变频以及各类不同的电源应用提供有力的技术支持,助力驱动未来应用创新。”
PCIM Asia 是 PCIM Europe 在亚洲地区的姐妹展,迄今已成功举办过 17届,专注于电力电子技术,以及该领域技术在国家电网、工业、轨道交通、智能运动及电动车等方面的应用。
About Infineon
关于英飞凌
英飞凌科技股份公司是全球领先的半导体科技公司,我们让人们的生活更加便利、安全和环保。英飞凌的微电子产品和解决方案将带您通往美好的未来。2018财年(截止9月30日),公司的销售额达76亿欧元,在全球范围内拥有约40,100名员工。英飞凌在法兰克福证券交易所(股票代码:IFX)和美国柜台交易市场 OTCQX International Premier(股票代码:IFNNY)挂牌上市。
英飞凌中国
英飞凌科技股份公司于1995年正式进入中国市场。自1995年10月在无锡建立第一家企业以来,英飞凌的业务取得非常迅速的增长,在中国拥有约2000名员工,已经成为英飞凌全球业务发展的重要推动力。英飞凌在中国建立了涵盖研发、生产、销售、市场、技术支持等在内的完整的产业链,并在销售、技术研发、人才培养等方面与国内领先的企业、高等院校开展了深入的合作。
更多信息请访问 www.infineon.com
本新闻稿还可在 www.infineon.com.cn上找到。
关注我们官方微信:英飞凌中国
如需稿件详情,敬请垂询:
| 刘景 |
白禹 |
| 英飞凌科技(中国)有限公司 |
科闻一百 |
| 电话:(86 21) 6101 9182 |
电话:(86 10) 5900 6800 转 502 |
| Email: jonathan.liu@infineon.com |
Email: Kara.Bai@text100.com.cn |