英飞凌2018财年业绩出色,成功实现今年六月调高后的营收、营业利润及投资目标,并计划进一步调高股息
• 2018财年第四季度:营收20.47亿欧元,环比增长超过5%;营业利润为4亿欧元;利润率为19.5%。
• 2018财年:营收75.99亿欧元,同比增长超过8%;营业利润13.53亿欧元,利润率为17.8%。
• 对2019财年的展望:假定欧元兑美元汇率为1.15,同比营收增长将达到11%(正负两个百分点),利润率将达到18%。
• 对2019财年第一季度的展望:假定欧元兑美元汇率为1.15,由于季节原因,环比营收将下降4%(正负两个百分点),利润率为17.5%。
• 计划将每股股息调高至0.27欧元。
德国诺伊比贝尔格(Neubiberg),2018年11月12日——英飞凌科技股份公司(Infineon Technologies AG)今日公布了2018财年第四季度的业绩(截至2018年9月30日)。
“第四季度的强劲表现为出色的2018财年画上了一个圆满的句号。在该季度,我们目前业务的单季营收首次超过20亿欧元,”英飞凌科技股份公司首席执行官 Reinhard Ploss博士表示,“生活的数字化和电气化使得人们对英飞凌产品和解决方案的需求持续走高。2019财年伊始,我们已经收到了大量的订单。我们的目标是增速持续高于市场平均水平。我们将积极关注政治与经济的发展动态,并对市场需求做出及时、正确的反应。”
欲查阅本新闻稿完整版本(包括财务数据),请点击下方下载。
Information Number
INFXX201811-011
Press Photos
-

-

-
英飞凌科技股份公司董事会成员(从左往右):Dominik Asam, Dr. Reinhard Ploss, Jochen Hanebeck, Dr. Helmut GasselInfineon-Vorstand-11-2017JPG | 379 kb | 1500 x 1410 px