英飞凌收购Merus Audio公司:为智慧家居应用带来更佳音频体验
2018年2月26日,德国慕尼黑和丹麦哥本哈根讯—英飞凌科技股份公司今日宣布收购Merus Audio公司。总部位于丹麦哥本哈根的这家初创企业由Hans Hasselby-Andersen和Mikkel Hoyerby于2010年创立。Merus Audio公司打造了节能型集成音频放大器解决方案,它们能最大限度增强智慧家居电池供电型音箱的音频性能,并延长其电池使用寿命,同时最大限度减少热量和占用的设计空间。在整合Merus Audio后,英飞凌将能为客户带来全方位和最前沿的D类音频放大器产品组合,充分满足高要求应用的需求。这能为英飞凌现有的功率70瓦以下PowIRAudio™产品系列提供很好的补充。
英飞凌电源管理及多元化市场事业部总裁Andreas Urschitz表示:“此举加强了我们为客户带来智能音箱全集成系统解决方案的能力。Merus Audio创新的音频放大器技术是对英飞凌现有的传感器和音频处理专业技术的良好补充。”
快速增长的电池供电型智能音箱市场将特别受益于这项专利技术,该技术兼具延长播放时间、实现小巧设计与增强音频性能等优势。对智能音箱用户而言,音质更加重要,使用音箱听音乐变得更受欢迎。Merus Audio解决方案基于所谓的级联转换器技术,可以减少总谐波失真并实现降噪。根据SAR Insight*发布的一份报告,到2022年,预计智能音箱市场每年收入增长55%(2017-2022年年均复合增长率)。
根据英飞凌“从产品到系统”的战略方针,Merus Audio技术的加入可进一步巩固英飞凌在 人机交互(HMI)领域的技术专长。譬如,英飞凌现在能实现更准确的语音识别,而这建立在英飞凌传感器融合专长的基础上,并使用了雷达和硅麦克风技术。
Merus Audio将完全并入英飞凌现有的音频业务,成为电源管理及多元化市场事业部的一部分。两家公司都同意不披露该交易的财务细节。
*数据来源:SAR Insight:数字助理和语音接口服务,2018年
关于Merus Audio Merus Audio的集成音频放大器解决方案有助于客户最大限度提高电源效率、输出功率并增强音频性能、增大设计自由度。通过挑战传统智慧,Merus Audio打造出更酷、更小、更轻、更佳的音频放大器——造福所有音响爱好者。 www.merus-audio.com