集成分流器的EconoDUAL™ 3 IGBT模块有助于降低系统成本
2018年2月14日,德国慕尼黑讯——英飞凌科技股份公司(FSE: IFX / OTCQX: IFNNY)将EconoDUAL™ 3模块集成度提升到一个全新水平:通过集成分流电阻,在交流路径上进行电流监测。这些器件的应用有助于逆变器制造商降低成本、提高性能并简化设计。集成分流器的EconoDUAL 3模块可广泛用于多种应用领域,如通用变频器、不间断电源和太阳能逆变器等。另外,也非常适合用于电动农业和商用车辆及电动客车。
新一代逆变器旨在降低成本并增加功率密度,同时确保延长使用寿命。到目前为止,这方面的持续改进仍局限于IGBT电气性能、二极管及封装技术。EconoDUAL 3将逆变器相应功能集成于IGBT模块,有助于进一步降低成本。由于集成分流电阻,不再需要外部电流传感器。这可以节省系统空间、降低材料成本并减少制造工序。此外,集成分流电阻确保在很宽的温度范围内达到高精度的电流测量,从而实现非常精确的电机控制。
全新EconoDUAL 3分流器模块产品系列有1200 V300 A至600 A的电流范围,并采用成熟的英飞凌沟槽栅场终止技术的IGBT4。这些模块采用预涂覆的热界面材料(TIM),确保最小热阻和最长使用寿命。此外,采用PressFIT管脚的封装支持以快速且经济的方式完成组装。
供货
450和600 A EconoDUAL 3模块现已开始供货。另一款300 A型号计划于2018年3月推出。全部三种电流均有将于2018年年中推出的评估板提供支持。更多信息敬请访问:www.infineon.com/EconoDUAL3。
450和600 A EconoDUAL 3模块现已开始供货。另一款300 A型号计划于2018年3月推出。全部三种电流均有将于2018年年中推出的评估板提供支持。更多信息敬请访问:www.infineon.com/EconoDUAL3。
Press Photos
-
EconoDUAL(TM) 3 Shunts top_bottomFMEconoDUAL(TM) 3 Shunts top_bottomJPG | 1.23 mb | 5906 x 2214 px