OPTIGA™ Trust X:为物联网安全保驾护航
2018年2月8日,慕尼黑讯——众所周知,物联网正在改变世界,无论是在工业领域还是家庭中。智能工业机器人、冰箱和洗衣机已经能相互沟通。然而,设备一旦联网就可能遭遇攻击。这就是为什么英飞凌要在其
OPTIGA™ Trust家族中加入
OPTIGA™ Trust X的原因。这种基于硬件的安全解决方案可强有力地保护各种物联网应用,从智能家居到无人机。
面向物联网基于硬件的完整解决方案
OPTIGA Trust X具备安全通信和软件更新、相互验证等功能。它的即插即用概念使得不具备安全领域专业知识的企业也能使用,因此可帮助设备制造商节省时间和成本。
英飞凌智能卡与安全事业部总裁Thomas Rosteck表示:“在物联网领域,我们首先必须考虑到安全。基于硬件的安全解决方案可提供必要的攻击防御,因为关键数据可与操作分离开来。凭借OPTIGA Trust X,我们让制造商能轻松在其物联网设备中融入强大的安全性能。”
eluminocity智能路点亮智能城市
eluminocity的智能路灯开发人员也信赖英飞凌的OPTIGA Trust X。他们用它保护路灯不被非法访问——从云端直至设备层级。通过携手英飞凌及英特尔,eluminocity已将简单的路灯转变成一个多功能中枢。在香港科技园,这种路灯除了提供灵活的街道照明,还充当电动汽车的充电站以及空气质量检测传感器。
如欲了解更多信息,请访问
www.infineon.com/eluminocity
首架具备硬件安全功能的无人机
应急服务人员到达事故现场时往往只了解到很少的信息。在由UnternehmerTUM开展的“数字产品学校”项目中,来自英飞凌、诺基亚和TÜV SÜD的员工,与学生们携手研发出首架具备硬件安全功能的无人机。它的目的是在应急服务人员到达现场前为他们提供可靠的信息。在此,敏感资料同样必须予以保护,控制装置必须经过可靠的验证,攻击必须得到防御。开发人员是用OPTIGA Trust X达此目的的——它实现了高效的攻击防御,并可作为“信任锚”。
应急服务人员到达事故现场时往往只了解到很少的信息。在由UnternehmerTUM开展的“数字产品学校”项目中,来自英飞凌、诺基亚和TÜV SÜD的员工,与学生们携手研发出首架具备硬件安全功能的无人机。它的目的是在应急服务人员到达现场前为他们提供可靠的信息。在此,敏感资料同样必须予以保护,控制装置必须经过可靠的验证,攻击必须得到防御。开发人员是用OPTIGA Trust X达此目的的——它实现了高效的攻击防御,并可作为“信任锚”。
OPTIGA Trust X的更多信息
该安全解决方案覆盖一系列应用:相互验证、安全通信、数据存储保护、密钥分配、生命周期管理、电源管理、平台的安全更新和完整性保护。
该安全解决方案覆盖一系列应用:相互验证、安全通信、数据存储保护、密钥分配、生命周期管理、电源管理、平台的安全更新和完整性保护。
该解决方案由芯片、操作系统、应用、软件和驱动程序以及评估套件组成。OPTIGA Trust X可在-25°C至+85°C的温度范围内以及-40°C至+105°C的扩展温度范围内使用。因此,它也适合被部署在恶劣的工业环境中。
如欲进一步了解OPTIGA Trust X及英飞凌在安全领域的产品组合,可访问
http://www.infineon.com/OPTIGA-Trust-X和
www.infineon.com/Security。
提名“2018年嵌入式大奖”
作为“嵌入式世界”展会(2月27日至3月1日,纽伦堡)的一部分,“2018年嵌入式大奖”将在展会期间颁发,共分为硬件、软件和工具等类别。该奖旨在表彰由企业自主开发或生产的前瞻性成果或产品。安全解决方案OPTIGA Trust X获得“硬件”类别提名。
欢迎光临“嵌入式世界”展会3A展厅231号展台,或者“2018年世界移动大会”6号展厅6C41展台(2月26日至3月1日,巴塞罗那)。
如欲了解更多信息,可访问
www.infineon.com/MWC和
www.infineon.com/embeddedworld。
Press Photos
-
IFX_Pressebild_OPTIGA-Trust-X_1500x800pxIFX_Pressebild_OPTIGA-Trust-X_1500x800pxJPG | 119 kb | 1500 x 800 px
-

-