安全,耐用,超高速:英飞凌助力面向未来的政府ID证件
北京讯——越来越多的政府证件和支付卡开始兼具接触式和非接触式界面,为了加快双界面卡的生产,英飞凌以感应耦合技术为基础,推出了富于创新的“线圈模块”封装技术。今天,这一业界领先的解决方案荣获了中国证卡票签唯一产业大奖——2015“蓝盾杯”安全防伪技术奖之创新奖,这是英飞凌继2014年斩获两项“蓝盾杯”大奖后再次凭借稳扎的技术实力和产品优势揽获行业内的重要荣誉。
英飞凌独一无二的“线圈模块”封装技术简化并改进了电子身份证(eID)、电子驾驶证或电子医疗卡的生产,并被广泛应用于银行卡和信用卡。在诸如政府机关、医院或非接触式支付的销售终端,这些双界面卡的持有者既可以利用现有基础设施,也能够使用更为便利的全新非接触式应用。
为新一代旅行证件提供安全性、可靠性和优质性能
在中国、在亚洲其他地区、北美及欧洲,英飞凌安全芯片和技术受到越来越多国家政府的信赖。作为第一家获准参与大中华地区所有符合国际民航组织标准的电子证件项目的供应商,英飞凌为中国大陆、香港和澳门特区发放的电子护照提供了最高防护等级的安全芯片。
英飞凌旗舰产品SLE78安全芯片家族因运用了整合防护技术(Integrity Guard)的安全构架,兼具卓越性能及安全性。与此同时,SLE78还采用了超高速比特率协议(Very-High-Bit-Rates,以下简称VHBR)技术,把原来的传输比特率848Kbps提高8倍,达到了6.8Mbps。英飞凌安全芯片在确保存储数据安全的同时,实现了超高速的数据传输率,成就了世界上数据传输最快的电子护照,使机场通关服务更加快捷,帮助旅客节省更多宝贵时间。
目前,全球通用的内置了安全芯片的电子护照保存了包括姓名、性别、国籍、护照号码、生物信息例如脸部图片、指纹等在内的个人信息,这些数据通过智能自助通关系统进行验证分析后,持证人可快速通关。随着电子护照保存的信息越来越多,诸如新增了签证、通关时间戳、电子签名等,为满足这些数据的通用性,国际民航组织(ICAO)预计于今年年底推出最新标准LDS2.0,届时电子证件的数据量将呈现3-5倍的增长。实现新标准的最关键瓶颈是对这些数据的快速处理,而采用VHBR技术可以使难题迎刃而解。
为顾及通用性和向后兼容性等多方面的需求,英飞凌推出了支持最新国际标准VHBR的安全芯片,使这一革命性的新标准真正结合了数据的快速处理、高安全及高效率的要求,让电子证件应用系统趋于完美。
更多信息请参见: http://www.infineon.com/cms/cn/applications/chip-card-security/government-identification/