2013英飞凌XMC1000全国巡回研讨会圆满落幕
2013年7月, 英飞凌在全国六大城市成功举办了“2013英飞凌XMC1000全国巡回研讨会” 。
XMC1000是英飞凌基于ARM Cortex-M0内核的32位单片机家族,旨在用8位的价格挑战中低端的应用领域。XMC1000分为三个系列:XMC1100入门系列、X MC1200特色系列和XMC1300控制系列。XMC1000采用65nm嵌入式闪存技术、300mm晶圆,这项工艺为单片机的低价提供了可能。64MHz MATH协处理器使XMC1000缩短了和ARM Cortex-M3产品在运算能力方面的距离。针对传感器/执行器、LED控制、功率转换、低端电机控制的应用,XMC1000进行了外设集的优化,同时,XMC1000亦适用于通用的低端应用,支 持1.8V到5.5V的宽电压范围。
研讨会中,英飞凌市场及相关工程师分别介绍了XMC1000产品的基本信息,相关开发环境及资源。对其典型案例进行了分析,包括电动自行车(Hall FOC控制),航模控制器( 无感高速BLDC控制), 风机应用(无传感器FOC),同时介绍了一些非常灵活的单元如ERU及芯片加密机制。现场更有英飞凌及其合作伙伴关于XMC1000的套件展示。在提问环节,现场听众表现踊跃,将 整个活动推向了高潮。
研讨会上, 英飞凌更新了后续产品相关信息:
1. 英飞凌后续会推出QFN封装(4mm*4mm、5mm*5mm)的XMC1000芯片,样品将于2013年第四季度发布;
2. 武汉力源将为英飞凌XMC1000产品提供小批量购买服务,以满足国内中小客户的需求. 网址: www.icbase.com
3. 英飞凌XMC1000相关样品可在线申请: http://www.ifxmcu.com/apply
会后, 英飞凌合作伙伴北京乾勤科技发展公司将于 9月在北京举办XMC1000线下培训,届时, 您可深入地了解英飞凌XMC1000产品的详细信息。
更多XMC1000研讨会资料, 可通过以下链接下载:
http://www.infineonic.org/download/index.php?act=list&id=615
如您对此次研讨会有任何疑问,请发送邮件至: IFCN.MCU@infineon.com
现场观众
产品展示
现场答疑
现场提问与互动