英飞凌交付第1亿颗TriCore™ 单片机;当今生产的汽车中有一半采用英飞凌单片机

2012-11-15 | 商业及财经媒体

2012年11月15日,德国纽必堡讯——英飞凌科技股份公司(FSE: IFX / OTCQX: IFNNY)刚刚交付了第1亿颗TriCore™单片机。这 使得TriCore单片机成为汽车电子领域最为成功的单片机之一,被五十多个汽车品牌选用。从统计角度而言,这意味着几乎每两辆车中就有一辆采用TriCore单片机。该单片机负责尽可能降低油耗和尾气排放。

TriCore单片机被用在内燃机和变速箱中央控制单元中,用于控制燃油喷射、点火或废气再循环。它们现在还越来越多地用于混合动力汽车和电动汽车中。其他应用领域包括电动助力转向、刹 车和底盘控制以及车身控制。TriCore还用在与汽车不相关的领域,比如系统控制装置、太阳能逆变器和转向电机。

“我们用于引擎控制单元并带有嵌入式闪存的TriCore单片机从2005年开始量产。”英飞凌公司副总裁兼微控制器总经理Peter Schäfer表示,“ 当今的汽车如果不采用单片机将无法如此高效、环保或安全。对于我们在汽车行业所做的贡献,我们感到非常自豪。我们针对汽车动力总成和底盘应用的32位TriCore单片机,拥有高数据处理速率和实时功能,是 当今市场上最好的产品之一。”

TriCore是什么?
TriCore由英飞凌开发,是英飞凌32位单片机的中央处理单元(CPU),可以说是单片机的大脑,正如计算机的CPU一般。单片机亦可与计算机类比,因 为这个半导体器件包含程序、存储器、接口和硬盘。与计算机不同的是,单片机在温度变化范围大(-40°C-170°C,详见温度曲线图)、强震动和急加速的环境下,必须提供10年以上的可靠服务。

TriCore是针对嵌入式实时系统进行优化的32位单片机架构,具有实时功能、信号处理功能和针对具体应用的高效接口功能。TriCore拥有一个超标量处理器,能同时执行许多不同的命令。命 令集包括用于复杂算法高效计算的特别数学函数。TriCore单片机拥有高数据速率和实时功能,在-40°C-170°C的温度范围内是汽车应用的理想之选。

英飞凌几乎现身每辆汽车
除了引擎管理和变速箱控制系统,英飞凌芯片还用在安全气囊、驾驶辅助系统、电动助力转向、ABS、电子稳定性系统(ESP)、行人保护、胎压控制、电动车窗、灯光控制、空调系统、 座椅调节和无钥匙进入系统等应用中。

2011年,全球大约生产了7500万辆汽车,其中2000万辆是在欧洲生产。平均每辆车采用了大约价值300美元的芯片。英飞凌在该市场拥有10%的市场份额,是 汽车电子领域全球最大的芯片制造商之一。此外,英飞凌还是欧洲最大的芯片制造商(拥有15%的市场份额)。2011年,汽车芯片市场总规模大约230亿美元(数据来源:Strategy Analytics,2 011年4月)。在引擎管理和变速箱控制单元采用的单片机领域,英飞凌拥有超过30%的全球市场份额。


更多信息
如欲进一步了解关于英飞凌单片机的技术信息,敬请访问: www.infineon.com/tricorewww.infineon.com/aurix
关于英飞凌汽车电子半导体解决方案的信息,敬请访问: www.infineon.com/automotive

About Infineon

总部位于德国纽必堡的英飞凌科技股份公司,为现代社会的三大科技挑战领域——高能效、移动性和安全性提供半导体和系统解决方案。2011财年(截止到9月30日),公司实现销售额40亿欧元,在 全球拥有约26,000名雇员。英飞凌科技公司的业务遍及全球,在美国苗必达、亚太地区的新加坡和日本东京等地拥有分支机构。英飞凌公司目前在法兰克福股票交易所(股票代码:IFX)和美国柜台交易市场( OTCQX)International Premier(股票代号:IFNNY)挂牌上市。

更多信息请访问 www.infineon.com

本新闻稿还可在 www.infineon.com/press/上找到。

Information Number

INFATV201211.017

Press Photos

  • Infineon has delivered its 100 millionth TriCore™ microcontroller
    Infineon has delivered its 100 millionth TriCore™ microcontroller
    Infineon_Chip_Tricore

    JPG | 649 kb | 1181 x 1181 px

  • Peter Schäfer, Vice President and General Manager, Microcontrollers, Infineon Technologies AG
    Peter Schäfer, Vice President and General Manager, Microcontrollers, Infineon Technologies AG
    Peter Schäfer

    JPG | 1.47 mb | 1535 x 2126 px