英飞凌安全单片机提升谷歌面向网络应用的Chromebook的安全性

2011-7-26 | 商业及财经媒体

2011年7月26日,德国纽必堡讯——英飞凌科技股份公司(FSE:IFX / OTCQX: IFNNY)今日宣布,公司面向采用谷歌Chrome操作系统的设备,推出可信平台模块(TPM)芯片。T PM是谷歌Chromebook的安全架构不可或缺的组成部分。英飞凌成为适合与面向网络应用的全新操作系统结合使用的TPM芯片的首家供应商。


Chromebook经过精心设计,可为主要利用计算设备登录互连网以及使用网络应用的用户,带来快速、轻松和安全的体验。这种设计的一个重要部分被称为“纵深防御”,可提供多重恶意软件保护。这 种安全架构具备硬件支持特性,包括每台Chromebook内置的TPM芯片支持的各种功能。


英飞凌科技股份公司芯片卡与安全IC业务部总经理Helmut Gassel博士指出:“谷歌认识到安全性对于天天泡在网上的用户而言至关重要,因此成功设计出自己的Chrome操作系统应用平台。由 于有越来越多的用户开始采用基于云的解决方案调用数据和应用,因此,基于硬件的安全对于可上网移动终端的增长至关重要。立足于强大的安全系统专业技术,英飞凌能够不断进行创新,从而以最优的性价比,满 足各种设备和业务领域的安全需求。”


英飞凌根据可信计算联盟(TCG)公布的规范,推出用于可信计算的硬件和软件产品。英飞凌的TPM是一种完全符合标准的TPM,成功通过了TCG的认证流程,获得了通用标准EAL 4+认证。除 TPM芯片外,英飞凌还推出了TPM安全软件专业套件,从而简化初始化、管理与应用支持。


更多信息


Chromebooks信息请访问http:// google.com/chromebook。全球市场调研公司IHS iSuppli发布的有关首次面向公众推出的Chromebook的组件的子报告,可在 http://press.ihs.com/press-release/product-design-supply-chain/samsung-chromebook-carries-33212-bill-materials-ihs-isuppl网站找到。 < /p>


安全性、高能效和移动性是英飞凌的三大核心业务。英飞凌依靠25年来在芯片卡和安全IC开发与制造方面积累的安全专业特长,提高当前多个领域解决方案的安全性,其中涉及支付与银行、通信、人 员与货物可靠识别、数据与网络接入保护以及数字家庭娱乐电子产品等。英飞凌推出了一揽子IC产品,它们采用多种封装,配备接触式和非接触接口,并且这些产品线还在不断丰富。英 飞凌连续13年成为全球芯片卡IC市场领袖,目前拥有27%的市场份额。有关英飞凌TPM和用于芯片卡和安全应用的半导体产品组合的更多信息请登录 www.infineon.com/tpmwww.infineon.com/ccs

About Infineon

总部位于德国纽必堡的英飞凌科技股份公司,为现代社会的三大科技挑战领域——高能效、移动性和安全性提供半导体和系统解决方案。2010财年(截止到9月30日),公司实现销售额32.95亿欧元,在 全球拥有约26,650名雇员。英飞凌科技公司的业务遍及全球,在美国苗必达、亚太地区的新加坡和日本东京等地拥有分支机构。英飞凌公司目前在法兰克福股票交易所(股票代码:IFX)和美国柜台交易市场( OTCQX)International Premier(股票代号:IFNNY)挂牌上市。更多信息请访问 www.infineon.com

1 雇员数量包含出售给英特尔公司的手机业务部(无线解决方案业务部)的约 3,500 名员工。.

Information Number

INFCCS201107.054