英飞凌在中国推出两个新的8位微控制器系列,支持高能效的电机驱动、自动化和照明解决方案以及人机界面
2010年3月16日,上海——在上海举行的2010年慕尼黑电子展上,英飞凌科技股份公司(FSE:IFX / OTCQX:IFNNY)今日推出功能强大的两个全新单片机系列,进 一步充实了其XC800微控制器(MCU)家族。新的XC82x 和XC83x单片机系列经过专门设计,可进一步在各种工业领域内降低系统成本,提高能效。
在设计风扇、水泵、压缩机等电机控制, 以及新型照明解决方案和各种电源转换器时,提高能源效率,降低系统成本是要实现的主要目标。采用智能控制理念和灵活的通信接口,将有助于实现这两个目标。英 飞凌通过XC82x 和 XC83x 系列8位微控制器,将标准的8位8051 CPU内核与优化的外设进行了有机结合,确保以很低的系统成本实现高能效的系统应用。此外,在 这两个全新系列中的某些款产品可以实现诸如触摸屏和LED显示等人机界面的设计。
得益于不足0.40欧元(10万枚订购量)起的低成本,XC82x 和 XC83x微控制器可确保以极其经济划算的方式,实现节能控制理念。XC82x 和 XC83x微控制器集成多种特性,包 括电容式触控和 LED矩阵控制器、模拟EEPROM、10位模数转换器(ADC)、与ADC实现硬件连接的捕获比较单元(CCU6)、看门狗定时器、掉电模式和各种通信接口诸如UART、高速SPI 及I2C。 XC82x系列还集成了乘除算法单元(MDU)。XC83x则具备一个16位矢量计算器和一个ROM库可以实现磁场定向控制功能,并且还有大电流I/O口(30mA 至50mA)。
“除电机控制外,功能强大的智能微控制器有助于大幅改进照明、空调和电磁炉的能效,节能潜力达到40%或以上。”英飞凌微控制器市场部高级总监Stephan Zizala 指出,“ 英飞凌XC82x 和XC83x系列这样的低成本、易用微控制器,有助于系统设计者采用复杂的控制方法,设计出高能效的产品。”
这两个微控制器系列的外设比以前推出的单片机有了进一步增强:生成高分辨率脉宽调制信号,实现快速ADC转换、用于控制回路和保护的比较器,使设计者能够通过采用8位微控制器设计出高能效的产品。尤 其是,XC82x/XC83x微控制器具备一个时钟频率为48MHz的捕获比较单元(CCU6)和一个快速16MHz ADC。这个ADC的采样时间仅为125ns,转换时间约为820ns。在设计中,A DC与CCU6直接通过硬件连接,可确保快速、可靠的控制回路。此外,集成的ADC限值检验器还具备8位数字比较器的功能。
缩短工业产品的开发周期
英飞凌提供多种应用套件和工具,满足新系统设计面临的急迫的上市时间要求。利用inDrive800,英飞凌可提供适用于电机驱动和自动化的全套8位解决方案,帮助缩短产品的开发周期。工 程师无需从头开始,可在英飞凌应用套件的基础之上进行设计。英飞凌的应用套件分为不同的功率等级,不同的功能。免费的IDE和工具链便于轻松选择和配置所需的微控制器及重复使用特定应用的源代码。
利用inTouch800,英飞凌提供了面向高度集成的人机界面的XC82x 和XC83x系列的解决方案。inTouch 套件上一个24引脚的微控制器可以直接实现电容式触摸控制和LED显示或步进表计的操作,无需其他驱动器件。
成本敏感型产品需要易用、免费的工具。为此,英飞凌今日在上海宣布推出DAVE™ Bench——英飞凌微控制器开发工具平台。适 用于XC800系列的第一版开发平台包括一个基于Eclipse的IDE、DAVE连接器、SDCC C编译器、HiTOP level 1调试器、Flash 加载程序和可视化串口调试界面U-SPY。
此外,英飞凌的开发工具合作伙伴Keil将提供新版本C51编译器。
供货与定价
XC82x 和 XC83x系列有多种不同的型号,可编程闪存容量从2KB到8KB不等,采用16引脚至28引脚等不同的封装形式,工作温度最高达125 °C。该 产品组合还包含符合汽车应用的ACQ100标准要求的专用器件。若订购量达到10万枚,单价为0.39欧元(0.55美元)至0.72欧元(1.01美元)。XC82x系列的工程样品目前已提供,X C83X系列的工程样品预计将于2010年4月开始提供。
。
英飞凌微控制器的更多信息可在www.infineon.com/microcontrollers找到。
总部位于德国纽必堡的英飞凌科技股份公司,为现代社会的三大科技挑战领域——能源效率、通讯和安全性提供半导体和系统解决方案。2009财年(截止到9月份),公司实现销售额30.3亿欧元,在 全球拥有约25,650名雇员。英飞凌科技公司的业务遍及全球,在美国苗必达、亚太地区的新加坡和日本东京等地拥有分支机构。英飞凌公司目前在法兰克福股票交易所(股票代码:IFX)和美国柜台交易市场( OTCQX)International Premier(股票代号:IFNNY)挂牌上市
更多信息请访问 www.infineon.com。
本新闻稿还可从 www.infineon.com/press/找到。