英飞凌交付第10亿颗射频收发器,全球四分之一的手机集成英飞凌射频解决方案
2007年11月20日,德国Neubiberg讯——迄今为止,通信IC领先供应商英飞凌科技股份公司已经交付了10亿颗射频收发器。这些小型射频芯片在手机和基站之间建立射频链接。2 006年英飞凌共交付超过2.3亿颗手机收发器。市场研究公司Strategy Analytics证实, 2006 年英飞凌在总容量超过10亿颗的手机收发器市场上所占份额高居第一。过去15年,英 飞凌一直为领先的手机生产商供应射频芯片。
英飞凌每秒钟生产7颗射频收发器。全世界大约四分之一的手机集成了英飞凌的射频技术。“这证明了我们产品的卓越品质以及创新设计开发水平,”英 飞凌通信解决方案业务部副总裁兼射频引擎业务分部总经理Stefan Wolff说,“世界上知名手机生产商购买我们的模块,如诺基亚、三星、摩托罗拉、索尼爱立信和LG等。我们的芯片支持所有移动手机制式,从 GSM、UMTS,一直到GSM/EDGE 或长期演进(LTE)等未来技术。”
英飞凌创新型高度集成解决方案使公司能够在未来数年有效满足市场要求。英飞凌的成功和领先地位正是立足于其在单个芯片上涵盖所有频段的最小型高性能模块。
在移动领域,需要射频收发器来实现各个方面的功能:将语音信号转化成数字信号是通过射频收发器调制至射频载波信号,然后通过天线实现传输和接收。射频收发器是一种手机模块,负 责保证良好的语音和链接质量以及延长的待机和通话时间。英飞凌使这种高度集成变得更为完美,如将多种功能集成至单芯片上的工艺可以大幅削减尺寸和成本。另外,这些模块较双芯片或多芯片解决方案更为强韧、高效。
历史
英飞凌在射频收发器领域拥有着悠久的成功历史(收发器是在传输器和接收器基础上演化而来的新词)。1999年,这 家总部设在慕尼黑的公司是世界上首批将传输器和接收器集成至单芯片SMARTi®上的半导体生产商。这种新的集成水平深受市场追捧。共有30多家客户在他们的手机产品中运用了SMARTi。此后,英 飞凌推动了更高的集成度,使芯片尺寸随着性能特点的增加不断削减。 2007 年11月,英飞凌开始供应世界上最小型的GPRS/EDGE四频带射频收发器 SMARTiPM+,尺寸仅为3x3 mm。该 产品组合中更进一步的创新是SMARTi UE——世界上第一款搭载数字收发器至基带接口的单芯片UMTS/EDGE收发器。英飞凌今天发布的SMARTi LTE 是世界上尺寸最小、小 型化水平最高的高度集成的长期演进(LTE)单芯片射频收发器, LTE是UMTS的替代技术。
第10亿颗射频收发器的交付为英飞凌树立了新的里程碑。如果将10亿颗芯片连接在一起长度大约是慕尼黑到纽约的距离。
如欲深入了解射频收发器以及开发这些模块面临的挑战,请登录以下网址下载相关信息: www.infineon.com/podcast
About Infineon
总部位于德国Neubiberg的英飞凌科技股份公司,为现代社会的三大科技挑战领域——高能效、连通性和安全性提供半导体和系统解决方案。2007财年(截止到9月份),公司实现销售额77亿欧元( 包括奇梦达的销售额36亿欧元),在全球拥有约43,000名雇员(其中奇梦达雇员约13,500人)。英飞凌科技公司的业务遍及全球,在美国圣何塞、亚太地区的新加坡和日本东京等地拥有分支机构。英 飞凌公司已列入法兰克福股票交易所的DAX指数,并在纽约股票交易所挂牌上市,股票代号:IFX
如欲了解更多信息,敬请登 www.infineon.com
本新闻稿可从以下网址找到: www.infineon.com/press/
Information Number
INFCOM200711.020
Press Photos
-
Without an RF transceiver, there's no chance to make a phone callSMARTi_LTE_tpJPG | 231 kb | 800 x 601 px