大亚科技集团选用英飞凌AMAZON-SE ADSL2/ 2+系统级芯片
2007年10月8日,德国Neubiberg讯——全球通信集成电路领先供应商英飞凌科技股份有限公司(FSE/NYSE: IFX)今日宣布,大亚科技集团有限公司(DareGlobal)已 决定在其调制解调器/路由器解决方案中采用英飞凌的AMAZON-SE系统级芯片(SoC)。
“AMAZON-SE 有助于我们将ADSL调制解调器的体积缩至最小,此外,其超低的功耗也能大大降低机壳内的散热。调制解调器可采用一条USB电源线供电,无需装配单独的电源,因 此可进一步降低ADSL2/ 2+调制解调器的总体成本。”DareGlobal总裁兼首席执行官Xu Zhengwei指出,“我们认为,英飞凌的解决方案是开发下一代调制解调器和路由器产品的基础。”
“让我们感到自豪的是,AMAZON-SE将我们带入新的市场。该产品采用高度集成的单芯片设计,包含线性驱动器,可进一步优化ADSL2/2+系统的总体成本和功耗。这种高级产品是我们DSL CPE产品系列不可或缺的组成部分,可以很好地满足新兴市场的需求,同时支持全球宽带应用的发展。”英飞凌固网接入产品事业部总经理兼通信解决方案业务部高级副总裁Christian Wolff表示。
英飞凌科技已开始向大亚科技供应AMAZON-SE芯片。AMAZON-SE芯片能够让客户开发出经济高能的解决方案,满足快速增长的新兴宽带市场的需求。该产品设计独特,不仅降低了芯片和系统成本, 而且具备出众的质量和灵活性,可推动成本敏感型新兴市场的宽带普及。该系统级芯片可使系统制造商通过采用相同的硬件/软件平台,满足多种应用和市场的需求。
目前,英飞凌科技正在向大亚科技提供AMAZON-SE芯片。
关于AMAZON-SE
Amazon-SE是适用于用户端设备(CPE)的ADSL2/ 2+系统级芯片(SoC)。它是英飞凌针对桥接调制解调器(以太网、USB)和路由器推出的第三代成熟ADSL2/ 2+ CPE芯片解决方案。与现有的解决方案相比,这种高度集成的芯片可使ADSL2/ 2+ 调制解调器的外部组件数量减少10%,在降低物料成本和系统复杂度方面设立了新的行业标杆。此外,它 的功耗低于市场上所有同类产品。
如欲获得有关AMAZON-SE的更多信息,敬请登录: www.infineon.com/amazon
About Infineon
总部位于德国Neubiberg的英飞凌科技股份公司,为现代社会的三大科技挑战领域——高能效、连通性和安全性提供半导体和系统解决方案。2006财年(截止到9月份),公司实现销售额79亿欧元( 包括奇梦达的销售额38亿欧元),在全球拥有约42,000名雇员(其中奇梦达雇员约12,000人)。英飞凌科技公司的业务遍及全球,在美国圣何塞、亚太地区的新加坡和日本东京等地拥有分支机构。英 飞凌公司已列入法兰克福股票交易所的DAX指数,并在纽约股票交易所挂牌上市,股票代号:IFX
如欲了解更多信息,敬请登 www.infineon.com
Information Number
INFCOM200710.003
Press Photos
-
The AMAZON-SE enables cost effective, energy efficient solutions to address emerging broadband marketsVG2K7568JPG | 274 kb | 1200 x 900 px