英飞凌AMAZON-SE ADSL2/ 2+系统级芯片喜获IEC 2007年度InfoVision “芯片和元件级启动技术”组别大奖
2007年10月9日,德国柏林讯——今日,英飞凌科技股份有限公司(FSE/NYSE: IFX)在宽带世界论坛(BBWF)上,获得由国际工程协会(IEC)颁发的InfoVision大奖。英 飞凌的集成AMAZON-SE ADSL2/ 2+系统级芯片(SoC)凭借出众的性能,在“芯片和元件级启动技术”组别中一举夺魁。
IEC InfoVision大奖旨在表彰那些对电信行业具有特殊重要性或价值的重大技术、应用、产品、创新和服务。获奖者包括那些开发出开创性技术并为社会做出重大贡献的企业与个人。
“IEC颁发的InfoVision大奖旨在表彰目前已经实现商用的最先进的宽带技术。我们非常高兴将芯片和元件级启动技术组别的InfoVision大奖授予英飞凌的AMAZON-SE芯片。”I EC会长John Janowiak指出。
“让我们备感荣幸的是,英飞凌赢得了权威的InfoVision大奖,” 英飞凌通信解决方案事业部销售与营销高级副总裁Dominik Bilo指出,“今年,我 们的产品赢得了由IEC颁发的两项大奖,这使我们感到无比自豪。同时,我们作为DSL领域的创新者和领导者,也非常感谢IEC对我们所取得的成绩的认可。”
AMAZON-SE 是适用于DSL调制解调器和路由器的全新系统级芯片,同时也是英飞凌第三代成熟的ADSL2/ 2+ CPE(客户端设备)芯片。该系统级芯片经过专门开发,适 用于连接以太网和USB的桥接调制解调器和路由器,主要应用于新兴市场的DSL部署,它可以较低的总体系统成本,提供出色的质量和灵活性。该芯片采用高度集成化设计,与现在的解决方案相比,可使ADSL2/ 2+调制解调器所需的外部组件数量减少10%。除降低系统复杂度以外,它还在降低物料成本和功耗方面设立了新的行业标杆。AMAZON-SE是一款优化型产品,可满足客户的任何需求,使 其在宽带应用有望高速增长的市场取得成功。该系统级芯片可使系统制造商通过采用相同的硬件/软件平台支持多种应用和服务于不同的市场。
今年6月,英飞凌的Tantos 千兆位以太网交换机在宽带世界论坛亚洲会议上荣获“宽带装置、设备和家庭网络”组别InfoVision大奖。Tantos是一款经济型高性能产品,可 支持三网融合应用。
About Infineon
总部位于德国Neubiberg的英飞凌科技股份公司,为现代社会的三大科技挑战领域——高能效、连通性和安全性提供半导体和系统解决方案。2006财年(截止到9月份),公司实现销售额79亿欧元( 包括奇梦达的销售额38亿欧元),在全球拥有约42,000名雇员(其中奇梦达雇员约12,000人)。英飞凌科技公司的业务遍及全球,在美国圣何塞、亚太地区的新加坡和日本东京等地拥有分支机构。英 飞凌公司已列入法兰克福股票交易所的DAX指数,并在纽约股票交易所挂牌上市,股票代号:IFX
如欲了解更多信息,敬请登 www.infineon.com
Information Number
INFCOM200710.002