英飞凌发布2007财年第二季度和上半年财务报告
For the full version of this news release (incl. financial data), please download the PDF version available at the end of this release
2007财年第二季度财务报告的主要内容包括:
英飞凌第二季度的营收为19.6亿欧元。不包括奇梦达在内,英飞凌的营收为9.78亿欧元。
英飞凌第二季度的息税前收益(EBIT)为4,900万欧元。不包括奇梦达在内,第二季度的EBIT为-2,800万欧元。2007财年第二季度的EBIT,主 要包括用于重组和资产减值准备的5,400万欧元的支出,部分由与资产处置和应计人员成本调整相关的总计2,500万欧元的收益所抵消。
英飞凌第二季度的净亏损为1,100万欧元,每股亏损(基本的和稀释的)0.01欧元。
英飞凌预计,2007财年第三季度,不包括奇梦达在内,各业务部门的营收会有所增加,主要的推动因素在于通信解决方案部门。不包括奇梦达和各项费用在内,预计各业务部门的息税前收益也会增加,这 主要是因为通信解决方案部门的亏损将有所下降。预计2007财年第三季度的费用支出不是很大。
2007年4月27日,德国慕尼黑讯——英飞凌科技股份公司(FSE/NYSE:IFX)今日公布了2007财年第二季度以及上半年的财务数据。该公司第二季度的营收为19.6亿欧元,较 之本财年第一季度下跌了8%。不包括奇梦达在内,英飞凌的营收由上一季度的9.58亿欧元增至9.78亿欧元。
英飞凌2007财年第二季度的息税前收益由上一季度的2.16亿欧元下降至4,900万欧元。不包括奇梦达在内,英飞凌第二季度的EBIT为-2,800万欧元。该 亏损包含5,400万欧元的费用支出,这主要包括明基破产后位于法国Essonnes(ALTIS)的工厂和公司基带业务部门预定规模缩减所导致的2,000万欧元的重组费用,以 及3,500万欧元的资产减值准备。这些费用部分由与资产处置和应计人员成本调整相关的总计2,500万欧元的收益所抵消。上一季度的费用支出不是很大。
英飞凌2007财年第二季度的净亏损为1,100万欧元,每股亏损(基本的和稀释的)0.01欧元。
“我们对公司的发展方向表示满意,但对英飞凌第二季度不包括奇梦达在内的业绩绝对水平不甚满意。我们预计本季度这一绝对水平将有所提高,这是因为通信解决方案部平台的量产,再加上汽车、工 业和多元化电子市场业务部的发展态势较好,应当可以使公司不包括奇梦达和各项费用在内的息税前收益得以提高。”英飞凌科技股份公司总裁兼首席执行官Wolfgang Ziebart博士说,“ 我们计划长期保持这一趋势。英飞凌(不包括奇梦达)准备在2007财年至少要实现盈亏平衡,在2009财年实现10%的EBIT收益率。2008财年,我们将稳步地朝着这一目标前进。”
2007年财年第三季度展望
英飞凌预计,2007财年第三季度,不包括奇梦达在内,各业务部门的营收会有所增加,主要的推动因素在于通信解决方案部。不包括奇梦达和各项支出在内,预计各业务部门的息税前收益也会增加,这 主要是因为通信解决方案部的亏损将有所下降。预计2007财年第三季度的费用支出不是很大。关于详细的展望信息,可参见相关部门的展望。
2007财年第二季度各部门的业绩及下季度展望
正如公司所预计的,由于季节性效应,汽车业务领域的营收和息税前收益都有所增加。其业绩比预期的稍好一些,这归功于公司在大功率产品上的生产率的提高。虽然在芯片卡和安全业务上具备实力,但 英飞凌的安全和ASIC业务领域的营收还是略低于预期值,这主要是由于季节性因素和硬盘驱动器业务的整体疲软造成的。
在无线业务领域,公司成功地扩大了移动电话平台的客户群,对该部门的财务结果做出了积极贡献,因为季节性因素所带来的负面影响被移动电话出货量的强劲增长所抵消。宽 带业务领域的营收与上一季度大体持平。
第二季度的息税前收益包括通过资产处置所得到的300万欧元收益。
2007财年第二季度,公司EBIT亏损为3,600万欧元,这包括5,400万欧元的费用支出。这主要包括明基破产后位于法国Essonnes(ALTIS)的 工厂和公司基带业务部门预定规模缩减所导致的2,000万欧元的重组费用,以及3,500万欧元的资产减值准备。该EBIT还包括和应计人员成本调整相关的总计2,200万欧元的收益。2 007财年第一季度的各项费用支出不是很大。
本季度报告中的所有数字都是未经审计的初步数字。
2007财年第二季度英飞凌各业务部门的主要动态可在财务报表之后找到。
本文包括有关公司未来业务的前瞻性陈述。这些前瞻性陈述包括:全球半导体市场(尤其是内存产品市场)的发展前景;英飞凌和奇梦达的增长前景;研发联盟及研发活动的收益;公 司对提高产能和进行现代化改造的投资计划;在生产设施中引进新的工艺;生产工艺向小型化结构的转换,以及这些工艺转换和其它创新活动所带来的成本节约;基于行业标准成功完成的技术研发;利 用公司的技术提供适销产品的能力;实现成本节约目标和增长目标的能力;作为独立实体运营的奇梦达的持续发展;以及英飞凌和奇梦达将来可能采取的任何融资措施。这些前瞻性陈述受到一系列不确定因素的影响,这 些因素包括:整个半导体产品行业及英飞凌相关产品的需求和价格的市场走势;公司的独立研发及合作研发能否取得成功;在生产设施方面引进新的生产工艺能否取得成功,以及竞争对手的动向;能 否获得实施扩张计划所需的资金;反垄断调查和法律诉讼的结果,以及此处和英飞凌2006年11月30日向美国证券交易委员会提交的表20-F(年报)中“风险因素”部分所述明的其他因素。因此,我 们的实际成果可能与上述前瞻性陈述大相径庭。英飞凌不负责根据最新发展动向对这些前瞻性陈述进行更新或修订。
Information Number
INFXX200704-055