英飞凌增强宽带用户体验:扩展SPINACER软件套件的功以支持IMS和TR-69,并推出高清音质电话功能
2007年3月19日,加利福尼亚州圣何塞/德国慕尼黑讯——英飞凌科技股份公司(FSE/NYSE:IFX)今日宣布,为面向宽带CPE(用户端设备)、家用网关和VoIP(IP语音)设 备的SPINACER软件套件增添了新功能。新功能包括由英飞凌全资子公司Commeon面向FMC(固定移动融合)开发的IMS Device Framework(IP多媒体子系统)和 TR-69自动部署机制,将作为已被广泛部署的SPINACER软件的扩展功能。除了新的SPINACER功能以外,英飞凌还在其VoIP半导体器件中实现了HD(高清)音质电话功能,为 获得无与伦比的语音质量和优质用户体验。
IMS是一个基于IP的服务平台,可使新服务进行轻松升级。TR-69是一种面向宽带CPE的标准化远程管理和自动部署协议的DSL论坛规范。通过实现真正的家用网关即插即用功能,而 无需对终端用户进行配置,该标准可大大简化安装流程并降低部署宽带网络和服务的成本。
英飞凌的SPINACER软件套件是一个基于英飞凌半导体器件面向多种宽带CPE应用的解决方案包。该套件包括面向ADSL2+网关、ADSL2+路由器、VoIP路由器/ATA、W LAN路由器和IP电话应用的五个系统解决方案软件包。这些解决方案软件包现正通过将具有高度互操作性的TR-69客户端预集成到系统解决方案中进行扩展。SPINACER 基于英飞凌的嵌入式Linux系统,带 有易于集成的构件,可为系统设计人员在选择所需软件功能时提供灵活性。
IMS——通向固定移动融合之路(FMC)
通过把IMS的功能添加到SPINACER软件套件中,将基于英飞凌的家用网关芯片解决方案带入FMC的世界。随着附加服务的出现,对基于家用网关的服务平台和家用网络中的媒体中心,从 通过VoIP进行高速互联网接入到HDTV和其他服务的需求变得极为重要。此外,该服务平台还需要与移动用户设备进行交互,如智能手机、MP-3播放器和PDA。通 过使用随英飞凌SPINACER套件一起提供的Comneon IMS Device Frame-work,这种增值业务整合已经成为现实。
IMS来源于移动网络的NGN(Next Generation Network)部署。像英飞凌SPINACER这样的先进软件解决方案现在可将IMS集成到住宅CPE系统中,从 而使运营商可以实现固定与移动的融合,并且可通过一个单核架构提供无线和有线两种服务。此外,IMS运营商还可以通过基于应用的收费,如按服务收费而不是按数据传输收费,来增加他们的每用户平均收入(ARPU)。 同时,由于只需要维护一个单核网络,基于应用的收费方案还可降低运营费用。IMS还通过为时间关键型应用(如VoIP和视频流)提供端到端服务质量,以保证高水平的用户体验。像“好友名单”这 样的应用以及在线服务的标准化也允许跨运营商使用服务,从而为基于PC的系统和电信技术之间搭起了一座统一通信桥梁。英飞凌的半导体解决方案已经集成了面向IMS安全性的硬件加速器,并且能够轻松实现更新。
TR-69——简化宽带部署
TR-69是一个由DSL论坛提出的自动部署和远程配置机制,用于远程管理住宅CPE系统。由于服务提供商和系统集成商通常要求终端用户手工配置他们的系统,这给客户造成了麻烦,而 且要通过热线服务电话,甚至是上门服务来解决问题。TR-69现在提供了一种选择,可以使该流程自动进行。由于CPE可自动对终端用户进行单独认证,因此,将不再需要PC来进行配置。对于升级和其它设置来说,T R-69将帮助运营商仅通过单一界面就可自动配置数百万个不同种类的设备。
通过使用SPINACER软件的TR-69功能,服务提供商还可管理在其LAN侧的与网关相连的设备,包括IPTV机顶盒、游戏控制台和IP电话。由 于运营商投入越来越多的精力和资源以期成为提供全系列宽带娱乐服务的全面业务提供商,管理外围设备就变得日益重要。TR-69 将会终结高成本、耗时的上门服务,同时可以帮助运营商降低维护成本,并 在充满竞争的市场环境中集中精力提供令人期待的新业务。
TR-69 目前由DSL Forum、HGI(家用网关倡议组织)、一系列CPE和接入网络系统集成商、软件提供商以及半导体厂商进行推广。英飞凌的TR-69可与诸多世界领先的ACS( 接入控制系统)厂商互用,并且经过了广泛测试。
高清音质电话——无与伦比的语音质量
随着IP语音的商业化,系统开发商和服务提供商都在投入越来越多的精力以提供更高质量的IP语音服务。利用英飞凌的VoIP芯片组的高清音质电话功能,服 务提供商现在可以基于他们的IP电话家用网关提供优质、清晰的语音。过去的传统“窄带”电话其音频带宽限于300Hz至3.4kHz之间。相比地高清音质采用宽带技术,令其传输范围扩展了一倍,达 到50Hz至7.0kHz。它所带来的更高质量和更自然的语音不仅适用于语音通话,而且还适用于其它音频应用,如MP3和网络广播。
“将IMS Device Framework、TR-69软件和高清音质电话功能集成到我们的芯片级和系统级解决方案中,将带给用户更佳的使用体验,”英 飞凌通信解决方案部高级副总裁兼有线通信业务部总经理Christian Wolff说道,“通过将英飞凌的SPINACER软件与我们的芯片和系统参考设计解决方案结合使用,宽 带CPE制造商可以获得快速的产品开发周期优势以及一系列增值功能。”
About Infineon
如欲了解更多信息,敬请登录 www.infineon.com
Information Number
INFCOM200703.046