英飞凌多媒体平台被LGE新型EDGE移动电话采用
2006年7月17日,德国慕尼黑讯——英飞凌科技股份公司(FSE/NYSE: IFX)今天宣布,位于韩国首尔的LG电子有限公司(LGE)选用英飞凌作为其新型EDGE(GSM增强数据率改进)移 动电话的平台供应商。从LGE最新推出的新型移动电话开始,英飞凌的MP-E平台将被用于世界第四大移动电话供应商LGE生产的一系列EDGE移动电话中。英飞凌的MP-E平台以参考设计提供包括基带处理器、适 用于四个频段的射频收发器、功率管理电路、蓝牙芯片和完整的EDGE移动电话软件套件。
“能够为LGE具有高速数据率和多媒体功能的全新系列移动电话提供尖端技术,英飞凌为此深感自豪,”英飞凌公司管理委员会成员兼通信解决方案业务部总裁Hermann Eul博士说道,“ 我们宽阔的系统集成技术专长、领先的协议栈和用户界面软件,加上卓越的参考设计平台,使得我们的解决方案具有良好的性价比。MP-E平台将允许LGE基于同一核心架构推出不同型号的EDGE移动电话。”
市场研究公司Strategy Analytics的数据显示, LGE 是一家快速增长的移动电话供应商,其在2006年第一季度的市场份额已占全球市场的6.9%,交货量同比增长40.5%。该 研究公司的数据还显示,EDGE移动电话的数量将从2005年的7,700万部增加到2009年的5亿多部。在接下来的三年,几乎一半的移动电话都会是EDGE型移动仪器。E DGE移动电话的数据传输率比今天的GPRS仪器可高出三倍之多。
MP-E硬件和软件参考设计包括英飞凌的先进基带、射频和功率管理芯片,以及领先的协议栈、APOXI应用框架和完全可定制的APOXI参考人机界面(MMI)。MMI提供多样化预先集成的应用。客 户只需调整30%的软件以满足目标市场的需求,这和以往的从头开始编写软件完全不同。此APOXI 软件套件大大缩短针对特定市场或运营商开发移动电话所需的时间。
MP-E平台具备的特性包括:GSM/GPRS/EDGE、四个射频频段850/900/1800/1900 MHz、视频回放和录制(MPEG4, H.263)、视频流、照相功能、MP3、蓝牙、 红外和 USB 2.0。
如欲了解更多关于英飞凌通信解决方案产品组合的信息,敬请登录http://www.infineon.com/wireless。
About Infineon
Information Number
INFCOM200607.074