英飞凌将参加PCIM Europe 2025,以创新半导体解决方案推动低碳化和数字化转型
【 2025 年 4 月 29 日,德国慕尼黑讯】英飞凌科技股份公司(FSE代码:IFX / OTCQX代码:IFNNY)将在德国纽伦堡举行的欧洲电力电子系统及元器件展(PCIM Europe 2025)上展示最新的半导体、软件及工具解决方案,这些解决方案有助于解决当前的环保与数字化转型挑战。公司将在7号展厅470号展台展示丰富的功率器件产品组合中的重点产品,涵盖硅(Si)、碳化硅(SiC)和氮化镓(GaN)等所有相关功率技术。以“数字低碳,共创未来”为主题,英飞凌将举办多场展示和演讲,并提供与专家交流的机会。
英飞凌将在PCIM 2025上重点展示:
- 硅( Si )与宽禁带( WBG )的最佳结合:英飞凌将在PCIM上展示基于Si、SiC和GaN的最新封装与产品开发成果,及其在AI数据中心电源、机器人、光伏系统、车载充电等领域的应用,包括重点展示新推出的CoolSiC™ JFET技术。该技术能为固态电源分配应用带来出色的效率、高系统集成度和高可靠性。此外,英飞凌还将展示CoolSET™系统级封装、各种采用CoolGaN™晶体管技术的创新解决方案,以及经过验证的CoolMOS™ 8和OptiMOS™ 8硅基产品。
- 可持续交通出行与零排放电动汽车:英飞凌的功率解决方案可实现高效的牵引逆变器、车载充电器、DC-DC转换器和电池管理系统,从而加速向电动汽车转型。英飞凌将在PCIM上展示AURIX™ Kit for xEV功率转换平台。这个灵活的开发平台可用于开发不同拓扑结构和控制方式的数控DC-DC转换器。此外,英飞凌还将展示为车载充电器和DC-DC转换器带来更高性能与设计灵活性的新型WBG创新技术。
- 环保智能建筑与智慧生活:对于减少家庭碳足迹来说,住宅能源系统(例如光伏面板和热泵)以及节能型智能电子设备和电动汽车充电器至关重要。半导体在提高能效以及实现智能互联建筑方面发挥着至关重要的作用。英飞凌将在PCIM上展示基于SiC和GaN的先进技术,这些技术能带来更加节能且可靠的能源生产与消耗方式。展示内容包括全套光伏逆变器系统解决方案以及功率优化和热泵增压演示。
- 驱动 AI 的“电网到核心”全套解决方案:数字化和AI带来的爆炸式数据增长导致数据中心的能耗持续上升。英飞凌将在PCIM上展示其“从电网到核心”全套解决方案如何通过Si、SiC和GaN技术大幅提升AI基础设施的效率、功率密度与可靠性。相关产品包括机架顶部交换机、电源及电池备份单元。此外,英飞凌的功率系统可靠性建模解决方案可对数据中心进行实时健康监测,帮助减少停机时间并降低总体拥有成本。
英飞凌还将参加PCIM会议等多个环节。了解英飞凌专家在本次大会上展示的全部内容,请访问 www.infineon/pcim 。
无法亲临展会现场者可 注册 英飞凌数字活动平台了解相关信息。
英飞凌 将 参加 PCIM Europe 2025
欧洲电力电子系统及元器件展(PCIM Europe)将于2025年5月6~8日在德国纽伦堡举行。英飞凌将在7号展厅470号展台展示低碳化和数字化产品和解决方案。公司代表还将在PCIM展会舞台和同期举办的PCIM会议上发表多场演讲,并与演讲者展开讨论。如果您想在本届展会上采访专家,请发送邮件至 media.relations@infineon.com 。想要参加沟通会的行业分析师请发送邮件至 MarketResearch.Relations@infineon.com 。进一步了解英飞凌在PCIM 2025展会上的亮点,请访问 www.infineon.com/pcim 。
关于英飞凌
英飞凌科技股份公司是全球功率系统和物联网领域的半导体领导者。英飞凌以其产品和解决方案推动低碳化和数字化进程。该公司在全球拥有约58,060名员工,在2024财年(截至9月30日)的营收约为150亿欧元。英飞凌在法兰克福证券交易所上市(股票代码:IFX),在美国的OTCQX国际场外交易市场上市(股票代码:IFNNY)。
更多信息,请访问 www.infineon.com
更多新闻,请登录英飞凌新闻中心: https://www.infineon.com/cms/en/about-infineon/press/press-releases/
Information Number
INFXX202504-089