英飞凌推出650 V CoolGaN™ G5双向开关,提升功率系统的效率和可靠性

2025-5-26 | 市场新闻

 

2025 5 26 , 德国慕尼黑讯】全球功率系统和物联网领域的半导体领导者英飞凌科技股份公司(FSE代码:IFX / OTCQX代码:IFNNY)推出了一款能够主动双向阻断电压和电流的氮化镓(GaN)开关——650 V CoolGaN™ G5双向开关(BDS)。该产品采用共漏极设计和双栅极结构,是一款使用英飞凌强大栅极注入晶体管(GIT)技术和CoolGaN™技术的单片双向开关,能够有效替代转换器中常用的传统背靠背开关。

 

这款CoolGaN™双向开关能够为功率转换系统带来多项关键优势。它通过将两个开关集成到一个器件中,简化了循环转换器拓扑结构的设计,实现了单级功率转换,无需多个转换级。这一设计不仅提高了效率和可靠性,而且更加紧凑。基于BDS的微型逆变器还能提高功率密度,减少元件数量,从而简化制造过程并降低成本。此外,该产品还支持先进的电网功能,如无功功率补偿和双向操作等。

 

因此,该解决方案在多个应用领域拥有巨大潜力,包括:

 

微型逆变器: 这款CoolGaN™双向开关使微型逆变器的设计变得更加简单、高效,从而减小了尺寸,降低了成本,令微型逆变器更加适用于住宅和商业太阳能装置。

 

储能系统( ESS ): 这款开关可在电池充放电等ESS应用中提高能量存储和释放的效率和可靠性。

 

电动汽车( EV )充电:这款BDS开关可提高电动汽车充电系统的充电速度和效率,同时还可实现汽车到电网(V2G)功能,使汽车电池中存储的能量能够返回到电网中。

 

电机控制:CoolGaN™ BDS非常适用于工业电机驱动器的电流源逆变器(CSI)。与传统电压源逆变器(VSI)相比,CSI具有以下优点:

 

– 产生正弦输出电压,从而支持更长的电缆敷设路径、降低损耗和提高容错能力。

 

– 使用电感器取代直流链路电容器,增强高温性能和短路保护能力。

 

– 部分负载下效率更高,电磁干扰更低,固有的升降压能力可应对电压变化,并且可扩展至并联运行。

 

这些特性使CSI成为更加稳健、高效的工业电机应用控制方案。

 

AI 数据中心: 在AI服务器电源中,CoolGaN™ 等双向开关可支持维也纳整流器和 H4 PFC等架构的更高开关频率和功率密度。一个CoolGaN™  BDS 可取代两个传统开关,从而减少元件数量、控制成本、缩小尺寸和降低总体功率损耗。

 

供货情况

650 V CoolGaN™ G5双向开关(BDS)和110 mΩ 产品样品现已开放订购。了解更多信息,请点击 这里

 

About Infineon

 

英飞凌科技股份公司是全球功率系统和物联网领域的半导体领导者。英飞凌以其产品和解决方案推动低碳化和数字化进程。该公司在全球拥有约58,060名员工,在2024财年(截至930日)的营收约为150亿欧元。英飞凌在法兰克福证券交易所上市(股票代码:IFX),在美国的OTCQX国际场外交易市场上市(股票代码:IFNNY)。

更多信息,请访问  www.infineon.com

更多新闻,请登录英飞凌新闻中心:   https://www.infineon.com/cms/en/about-infineon/press/press-releases/   

关注我们 英飞凌官微  -   X  -  Facebook  -  LinkedIn

 

Information Number

INFPSS202505-103

Press Photos