英飞凌OptiMOS™ 6 80V MOSFET树立领先AI服务器平台DC-DC功率转换效率新标准
【 2025 年 5 月 16 日 , 德国慕尼黑讯】随着图形处理器(GPU)的性能日益强大,对板级电源的要求也越来越高。中间总线转换器(IBC)可将48 V输入电压转换为较低的总线电压,这对于AI数据中心的能效、功率密度和散热性能愈发重要。英飞凌科技股份公司(FSE代码:IFX / OTCQX代码:IFNNY)宣布,其采用紧凑型5x6 mm² 双面散热(DSC)封装的OptiMOS™ 6 80V 功率 MOSFET已被集成到一家领先处理器制造商AI服务器平台的 IBC级。应用测试表明,其效率较之前使用的解决方案提高约 0.4%,相当于每kW负载节省约4.3 W。如果能扩展到系统层面,如服务器机架或整个数据中心,则将带来显著的节能效果。例如在一个拥有2,000个机架的超大规模数据中心推广该方案,每小时可节能1.2 MWh以上,这相当于为25辆小型电动汽车充电所需的能量。该方案能够为数据中心运营商节约成本和减少碳足迹,具有显著的效益。
由于AI计算需求不断增长,市场对高效功率管理解决方案的需求也将随之上升。英飞凌的 OptiMOS™ 6 80V 可满足日益增长的能效需求,提供适用于AI服务器 IBC的高性能解决方案。该MOSFET 采用 5x6 mm² DSC 封装,在硬开关拓扑中拥有更好的开关性能,且通过降低导通损耗提高了能效。此外,这种紧凑型封装可实现双面散热,有助于改善热管理和提高功率密度,这对于空间有限的AI服务器环境至关重要。
英飞凌拥有广泛的硅基功率MOSFET产品组合,其中的OptiMOS™ 6 80V专为满足AI服务器应用对性能、效率和集成度日益增长的需求而设计。该产品组合采用最新的MOSFET 技术,并根据不同用途推出了多种型号,所有产品均针对不同的散热设计和系统要求进行了优化。英飞凌硅基功率MOSFET达到最高质量和保护标准,因此产品的可靠性、系统正常运行时间和电源稳定性均有保障。
作为功率系统领域的领导者,英飞凌掌握全部三种半导体相关材料,推出了广泛的硅(Si)、碳化硅(SiC)和氮化镓(GaN)产品组合。
供货情况
了解更多信息,请点击 此处。
关于英飞凌
英飞凌科技股份公司是全球功率系统和物联网领域的半导体领导者。英飞凌以其产品和解决方案推动低碳化和数字化进程。该公司在全球拥有约58,060名员工,在2024财年(截至9月30日)的营收约为150亿欧元。英飞凌在法兰克福证券交易所上市(股票代码:IFX),在美国的OTCQX国际场外交易市场上市(股票代码:IFNNY)。
更多信息,请访问 www.infineon.com
更多新闻,请登录英飞凌新闻中心: https://www.infineon.com/cms/en/about-infineon/press/press-releases/
关注我们: 英飞凌官微 - X - Facebook - LinkedIn
Information Number
INFPSS202505-099