英飞凌发布《2025年GaN功率半导体预测报告》:GaN将在多个行业达到应用临界点,进一步提高能源效率
【 2025 年 2 月 26 日 , 德国慕尼黑讯】在全球持续面临气候变化和环境可持续发展挑战之际,英飞凌科技股份公司(FSE代码:IFX / OTCQX代码: IFNNY)一直站在创新前沿,利用包括硅(Si)、碳化硅(SiC)和氮化镓(GaN)在内的所有相关半导体材料大幅推动低碳化和数字化领域的发展。
英飞凌在其 《2025年GaN功率半导体预测报告》中强调,GaN将成为影响游戏规则的半导体材料,它将极大改变大众在消费、交通出行、住宅太阳能、电信和AI数据中心等领域提高能效和推进低碳化的方式。GaN可为终端客户的应用带来显著优势,包括提高性能效率、缩小尺寸、减轻重量和降低总体成本。如今USB-C充电器和适配器在GaN的应用方面已经处于领先,有更多行业即将达到GaN应用的临界点,从而极大地推动了基于GaN的功率半导体市场的发展。
英飞凌GaN业务线负责人Johannes Schoiswohl表示:“英飞凌致力于通过基于包括Si、SiC和GaN在内的全部半导体材料的创新来推动低碳化和数字化转型。凭借在效率、密度和尺寸方面的优势,GaN将在综合功率系统中发挥日益重要的作用。而且鉴于GaN与Si的成本差距正在缩小,我们预计GaN的利用率将在今年及未来持续增长。”
氮化镓技术对于人工智能的供能需求至关重要。随着AI数据中心算力和能源需求的快速增长,市场愈发需要能够处理AI服务器相关巨大负载的先进解决方案。曾经管理3.3 kW功率的电源现在正向着5.5 kW发展,预计未来每台将达到12 kW或更高。使用GaN可以提高AI数据中心的功率密度,这直接影响到在给定机架空间内可提供的算力。虽然GaN具有明显的优势,但将其与Si和SiC结合使用才是满足AI数据中心要求,并在效率、功率密度和系统成本之间实现综合权衡的理想选择。
在家电市场,由于洗衣机、烘干机、冰箱和水泵/热泵等应用需要达到更高的能效等级,因此英飞凌预计GaN将实现快速发展。例如:在800 W应用中,GaN可使能效提高2%,从而帮助制造商实现A 级能效。根据英飞凌的研究,基于GaN的电动汽车车载充电器和DC-DC转换器将具有更高的充电效率、功率密度和材料可持续性,而且正向20 kW以上的系统转型。GaN还将与高端SiC解决方案一同实现更加高效的400 V和800 V电动汽车系统牵引逆变器,增加电动汽车的行驶里程。
由于GaN材料能够提高紧凑性,机器人行业将在2025 年及以后广泛使用GaN,这将推动送货无人机、护理机器人和人形机器人的发展。而随着机器人技术与自然语言处理、计算机视觉等先进AI技术的融合,GaN将提供实现紧凑、高性能设计所需的效率。例如:将逆变器集成在电机机箱内,既可以避免使用逆变器散热片,同时又能减少每个关节/轴的线缆,并简化EMC设计。
为了解决在成本和可扩展性方面的挑战,英飞凌正进一步增加对GaN研发的投资。凭借丰富的产品和 IP 组合、严格的质量标准,以及 300 mm GaN晶圆制造和双向开关(BDS)晶体管等前沿创新技术,英飞凌正以包括GaN在内的所有相关半导体材料为基础,巩固自身在推动低碳化和数字化方面的领先地位。
点击 此处下载电子书《2025年GaN预测报告》。
About Infineon
英飞凌科技股份公司是全球功率系统和物联网领域的半导体领导者。英飞凌以其产品和解决方案推动低碳化和数字化进程。该公司在全球拥有约58,060名员工,在2024财年(截至9月30日)的营收约为150亿欧元。英飞凌在法兰克福证券交易所上市(股票代码:IFX),在美国的OTCQX国际场外交易市场上市(股票代码:IFNNY)。
更多信息,请访问 www.infineon.com
更多新闻,请登录英飞凌新闻中心: https://www.infineon.com/cms/en/about-infineon/press/press-releases/
关注我们: 英飞凌官微 - X - Facebook - LinkedIn
Information Number
INFPSS202501-049