搭载Integrity Guard安全架构的芯片交付量突破100亿,充分彰显英飞凌在安全领域的领导地位

2025-6-27 | 市场新闻

2025 6 27 , 德国慕尼黑讯】安全控制器是现代数字生活的重要组成部分。它们被嵌入到电子护照、身份证、支付卡和智能手机中,保护着全球数十亿人的个人数据和数字身份。全球功率系统和物联网领域的半导体领导者英飞凌科技股份公司(FSE代码:IFX / OTCQX代码:IFNNY)的Integrity Guard安全架构自推出以来,基于该架构的安全控制器交付量已突破100亿,这一重要里程碑充分证明了该架构在全球被广泛认可及采纳。为应对日益复杂的安全威胁,这些控制器必须达到最高安全标准。Integrity Guard架构的基本理念最早于15年前随首款SLE78系列16位安全控制器引入,并从此成为英飞凌安全控制器产品组合的核心要素。该架构旨在提供高水平的保护,目前已被集成到多个英飞凌控制器产品系列中,其特点是双CPU设计以及基于硬件的错误检测功能。为了满足日益增长的安全与认证需求,英飞凌现推出该系列的新成员——搭载Integrity Guard 32安全架构的TEGRION™ SLC27G。

 

英飞凌科技安全与互联系统事业部认证与身份解决方案高级副总裁兼产品线经理Maurizio Skerlj表示:“搭载Integrity Guard架构的安全控制器出货量已突破100亿,这意味着从统计学上讲,我们安全架构的市场验证已覆盖全球人口。如今,强大的安全控制器的价值比以往任何时候都更加显而易见。我们正面临全球范围内网络攻击的快速增长,同时数字化的加速也为网络犯罪分子打开了新的入侵途径。此外,欧盟《网络弹性法案》等日趋严格的法规相继出台,市场迫切需要先进安全的解决方案。而这正是Integrity Guard 32系列新成员TEGRION™ SLC27G的用武之地。”

 

这款支持双界面及非接触式的安全控制器专为未来的安全识别、支付和认证应用而设计。基于强大的32位Arm ® v8-M指令集,并结合英飞凌在安全领域的专业优化,该控制器集安全性、高效性、高性能与易用性于一体。凭借先进的 Integrity Guard 32 安全架构,该控制器能够满足长期的安全需求,是满足《网络弹性法案》(CRA)要求产品的理想之选。Integrity Guard 32具备高效错误检测功能以及一个独立且带自检功能的 32位双CPU系统。通过其可升级的特性,该控制器能够满足未来的安全需求、加速认证流程,并在不牺牲性能和可靠性的前提下实现更高水平的安全性,同时解决量子计算机算力成倍增长所带来的挑战。

 

TEGRION™ SLC27G 安全控制器目前正在接受德国联邦信息安全办公室(BSI)的认证,并计划获得CC EAL6+认证。这再次彰显了英飞凌对推动全球安全发展的持续承诺。

 

供货情况

TEGRION™ SLC27G安全控制器配备高达 584 KB 的非易失性存储器和 100 MHz 的时钟频率。目前已提供样品,并可接受大规模量产订单。更多信息,敬请访问 www.infineon.com/TEGRION

About Infineon

英飞凌科技股份公司是全球功率系统和物联网领域的半导体领导者。英飞凌以其产品和解决方案推动低碳化和数字化进程。该公司在全球拥有约58,060名员工,在2024财年(截至930日)的营收约为150亿欧元。英飞凌在法兰克福证券交易所上市(股票代码:IFX),在美国的OTCQX国际场外交易市场上市(股票代码:IFNNY)。

更多信息,请访问  www.infineon.com

更多新闻,请登录英飞凌新闻中心:   https://www.infineon.com/cms/en/about-infineon/press/press-releases/   

关注我们 英飞凌官微  -  Facebook  -  LinkedIn

Information Number

INFCSS202506-115

Press Photos