英飞凌推出PSOC™ 4100T Plus MCU,在单块芯片中集成先进的传感和系统控制功能

2025-5-27 | 市场新闻

 

2025 5 27 , 德国慕尼黑讯】英飞凌科技股份公司(FSE代码:IFX / OTCQX代码:IFNNY)推出采用Multi-Sense技术的 Arm ® Cortex ®-M0+ 微控制器(MCU)——PSOC™ 4100T Plus。这款新型MCU集丰富的模拟和数字功能于一身,拥有128K闪存和32K SRAM,并且采用了Multi-Sense这一包含CAPSENSE™、电感式传感和液位传感功能的英飞凌先进技术。PSOC™ 4100T Plus 还拥有更高的可靠性以及多种增强功能和先进传感功能,为系统控制和人机接口(HMI)应用提供了完整的解决方案。

 

英飞凌PSOC™ 4 Multi-Sense总监兼项目负责人Vibheesh Bharathan表示:“英飞凌致力于提供更加可靠的先进系统控制和HMI解决方案。我们的Multi-Sense功能是一种范式的转变,推动了HMI和系统控制用例下一代传感解决方案的发展,并以此为消费和工业应用提供与时俱进的数字化解决方案。”

 

PSOC™ 4100T Plus可作为独立的通用MCU提供强大的系统控制和管理平台,也可作为专用的HMI MCU创建直观的交互式接口,还可作为系统控制和触控式HMI的单芯片解决方案。

 

在作为 HMI MCU时,该产品支持多种传感应用,包括电容式传感(用于检测用户触摸或接近)、电感式传感(用于实现金属表面触控)、基于机器学习(ML)的液位传感(用于监测液体存在或液位),以及基于CAPSENSE™的悬浮触控(用于检测与表面有一定距离的手指触摸)等,因此适合用于创建创新的且对用户友好的接口。

 

PSOC™ 4100T Plus 是一个支持许多应用的强大多功能平台。其应用领域包括:

 

家用电器:可靠性对于家用电器非常重要。PSOC™ 4100T Plus系列针对这一关键要求做出了重大改进,包括领先的6500 V静电放电(ESD HBM)保护和±1%内部主振荡器(IMO)精度等。此外,凭借悬浮触控等先进的HMI功能,该系列还解决了若干设计难题,包括更加简单、经济的堆叠、与表面有一定距离的触控操作等。依靠Multi-Sense拥有互补性的传感技术组合,设计人员能够成功解决设计挑战。

 

消费电子产品:PSOC™ 4100T Plus系列通过提供紧凑、高效的传感器设计解决方案,提高消费电子产品的HMI性能。该系列采用第五代 CAPSENSE™技术,拥有高信噪比(SNR)和低功耗的特点,而且因采用了防水设计而能够在包括户外应用在内的恶劣环境中可靠运行。

 

触控板和触控屏应用:PSOC™ 4100T Plus 系列提供高分辨率2D手指追踪用户接口,可用于创建触控板和触控屏。该产品拥有32个传感器输入端,最多支持 256个节点,为设计带来了广泛的可能性。例如,可以设计出表面积为 80mm x 80mm、菱形间距为 5mm的触控板,从而实现高分辨率的多指追踪。同样,PSOC™ 4100T Plus还可用于驱动 4 英寸触控屏,实现多指触控。触控板和触控屏用户接口均支持内置的可配置手势引擎。

 

为帮助多传感应用的开发,英飞凌提供了一套完整的软件工具和资源。CAPSENSE™ Tuner帮助设计人员轻松配置和优化电容式传感应用;《电感式传感设计指南》和《液位传感设计指南》提供如何实现这些技术的详细指导;基于ML的液位传感模型训练器帮助开发人员解决制造差异、移动式储罐气隙变化等问题。

 

供货情况

PSOC™ 4100T Plus现已上市。了解更多信息,请访问 www.infineon.com/psoc4100TPlus

 

About Infineon

 

英飞凌科技股份公司是全球功率系统和物联网领域的半导体领导者。英飞凌以其产品和解决方案推动低碳化和数字化进程。该公司在全球拥有约58,060名员工,在2024财年(截至930日)的营收约为150亿欧元。英飞凌在法兰克福证券交易所上市(股票代码:IFX),在美国的OTCQX国际场外交易市场上市(股票代码:IFNNY)。

更多信息,请访问  www.infineon.com

更多新闻,请登录英飞凌新闻中心:   https://www.infineon.com/cms/en/about-infineon/press/press-releases/   

关注我们 英飞凌官微  -   X  -  Facebook  -  LinkedIn

 

Information Number

INFCSS202505-104

Press Photos