英飞凌在Embedded World 2025上展示支持高品质设计的创新MCU解决方案

2025-3-13 | 市场新闻

2025 3 13 , 德国慕尼黑讯】从汽车、工业到消费电子产品,无论哪种设备和系统都需要功能强大且高效安全的微控制器(MCU)才能可靠运行。英飞凌科技股份公司(FSE代码:IFX / OTCQX代码:IFNNY)在纽伦堡举行的Embedded World 2025上展示了其创新的半导体解决方案如何满足这些需求,并推动这些领域的进一步发展。公司展示其采用了最新技术、具有更高安全性、高精度和高品质MCU。这些MCU能够以低功耗提供卓越的性能。此外,围绕“数字低碳,共创未来”,英飞凌展台(4A 展厅138 号展位)还展示了消费和物联网、汽车和工业领域的重点产品,帮助创造更加可持续的未来。客户可以注册英飞凌的 数字平台,深入了解各项技术。

 

英飞凌在 Embedded World 2025 上的重点展示内容

  • 领先的 MCU 互联设备的世界需要极高的可靠性、精确的计算、强大的安全性、高能效以及用户友好的高品质模块化设计。

 

英飞凌在Embedded World上展示了其丰富的 MCU 产品组合,包括推动进步的创新解决方案,例如:

  • PSOC™ MCU系列
  • 基于TriCore™的AURIX™系列
  • AIROC™ Wi-Fi连接MCU
  • MOTIX™ MCU

 

  • RISC-V 在汽车领域的应用奠定基础:英飞凌正在与生态系统中的主要合作伙伴共同加速基于 RISC-V 的解决方案的普及和成熟,致力于将RISC-V确立为汽车应用的开放标准。

 

  • 符合欧盟《网络弹性法案》的物联网解决方案:安全是互联设备的先决条件,可通过安全MCU或分立安全器件实现。欧盟《网络弹性法案》(CRA)等强制性法规和Matter等全球标准都是为了保护使用数字产品和软件的消费者与企业。为了满足此类要求,英飞凌提供了一系列具有边缘保护功能的高安全性且符合欧盟《网络弹性法案》的解决方案,包括具有强大安全功能的PSOC™ MCU以及可与每个PSOC™ MCU无缝集成的OPTIGA™分立安全器件。

 

  • 系统解决方案:为了帮助开发人员充分利用MCU,英飞凌为不同行业定制了完整的软件解决方案。英飞凌边缘 AI 开发平台DEEPCRAFT™ Studio 以及DEEPCRAFT™ Ready Models 能够提供易于使用的端到端机器学习开发体验,覆盖了从数据输入到模型部署的全过程;而包括开发工具、库和嵌入式运行资源的ModusToolbox™套件则能够提供灵活、强大的开发体验。

 

  • 赋能 AI AI正在深入改变我们的世界。为了充分释放AI的潜力,企业需要一个能够提供从汽车AI和智能物联网(AIoT)到工业AI等各种AI软硬件解决方案组合的合作伙伴。英飞凌提供的专用MCU和高精度传感器能够助力智能和自适应边缘AI系统,其高性能节能型电源解决方案可持续满足AI应用日益增长的需求。

 

英飞凌参加 Embedded World

Embedded World已于2025年3月11日至13日在德国纽伦堡举行。英飞凌在4A展厅138号展台以及线上展示了其低碳化和数字化产品与解决方案。了解本届Embedded World 展会的亮点,请访问 www.infineon.com/embedded-world

About Infineon

英飞凌科技股份公司是全球功率系统和物联网领域的半导体领导者。英飞凌以其产品和解决方案推动低碳化和数字化进程。该公司在全球拥有约58,060名员工,在2024财年(截至930日)的营收约为150亿欧元。英飞凌在法兰克福证券交易所上市(股票代码:IFX),在美国的OTCQX国际场外交易市场上市(股票代码:IFNNY)。

更多信息,请访问  www.infineon.com

更多新闻,请登录英飞凌新闻中心:   https://www.infineon.com/cms/en/about-infineon/press/press-releases/   

关注我们 英飞凌官微  -   X  -  Facebook  -  LinkedIn

Information Number

INFCSS202502-068

Press Photos