英飞凌推出全球最小移动消费设备eSIM解决方案OPTIGA™ Connect Consumer OC1230

2025-1-28 | 市场新闻

2025 1  28  , 德国慕尼黑讯】现代用户对产品功能性、简便性和电池续航能力的要求越来越高,尤其是在可穿戴设备、智能手机、平板电脑等消费领域。全球功率系统和物联网领域的半导体领导者英飞凌科技股份公司(FSE代码:IFX / OTCQX代码:IFNNY)推出的OPTIGA™ Connect Consumer OC1230 可满足这些要求。OPTIGA™ Connect Consumer OC1230是全球最小的符合GSMA标准的eSIM 解决方案,同时也是首款28 nm eSIM解决方案。与市场上的 eSIM 相比,该解决方案可减少高达 50% 的能耗,可在不影响性能的情况下延长设备电池的续航时间。由于eSIM可以远程管理,用户无需手动更换SIM卡,因此该解决方案既节省了时间和资源,又提高了灵活性,而且还大大增加了便利性。智能手机用户可以更方便地在不同运营商之间切换,并且由于无需放入实体SIM卡,制造商在设计上也能更加灵活,这对于物联网设备来说是一大优势。最重要的是,OPTIGA™ Connect Consumer OC1230不仅适用于智能手机、平板电脑和笔记本电脑等消费类设备,还适用于智能手表和其他可穿戴设备等小型设备,以及 5G 路由器和 POS 支付终端。

 

OPTIGA™ Connect Consumer OC1230 的安全架构基于Arm ® v8和英飞凌的 Integrity Guard 32技术构建而成,在提高性能的同时降低了功耗。与市场上现有的eSIM相比,其性能功耗比提高了25%,因此可以延长设备电池的续航时间。该解决方案结合了符合GSMA SGP.22 v3标准的远程SIM卡配置(RSP)和多重启用配置文件(MEP),提升了终端用户体验。用户可以下载和存储多家移动网络运营商的配置文件并同时远程激活多个配置文件。

 

由于该解决方案采用的超小芯片级封装尺寸仅为1.8 x 1.6 x 0.4 mm,因此所需的印刷电路板(PCB)空间仅为Nano SIM卡的37分之一以及标准SIM卡的130分之一。OPTIGA™ Connect Consumer OC1230还提供X2QFN20(3.0 x 3.0 x 0.3 mm)封装。这款eSIM解决方案具有1 MB的大容量内存,可容纳多个网络运营商配置文件以及更多的应用和用户数据。

 

OPTIGA™ Connect Consumer OC1230根据GSMA SGP.25规定的BSI-CC-PP-0100-2018标准进行安全评估并基于后量子加密技术(PQC)硬件构建。

 

供货情况

OPTIGA™ Connect Consumer OC1230现已上市。了解更多信息,请访问 这里

 

 

About Infineon

英飞凌科技股份公司是全球功率系统和物联网领域的半导体领导者。英飞凌以其产品和解决方案推动低碳化和数字化进程。该公司在全球拥有约58,060名员工,在2024财年(截至930日)的营收约为150亿欧元。英飞凌在法兰克福证券交易所上市(股票代码:IFX),在美国的OTCQX国际场外交易市场上市(股票代码:IFNNY)。

更多信息,请访问  www.infineon.com

更多新闻,请登录英飞凌新闻中心:   https://www.infineon.com/cms/en/about-infineon/press/press-releases/   

关注我们 英飞凌官微  -   X  -  Facebook  -  LinkedIn

Information Number

INFCSS202501-045

Press Photos