英飞凌推出PSOC™ Control MCU,提高电机控制和功率转换系统的性能与效率
【 2025 年 1 月 22 日 , 德国慕尼黑讯】全球功率系统和物联网领域的半导体领导者英飞凌科技股份公司(FSE代码:IFX / OTCQX代码:IFNNY)推出基于Arm® Cortex®-M33的最新高性能微控制器(MCU)系列PSOC™ Control。在ModusToolbox™系统设计工具和软件的支持下,这款综合全面的解决方案使开发人员能够轻松创建高性能、高效率且安全的电机控制和功率转换系统。PSOC™ Control C3分为入门级和主流级产品,提供了兼具扩展性与兼容性的各种性能、功能和存储选项。电机控制专用MCU(C3M)和功率转换专用MCU(C3P)可满足重点应用的需求,例如:家用电器、工业驱动器、机器人、轻型电动车(LEV)、太阳能和HVAC系统。
英飞凌科技工业和物联网微控制器高级副总裁Steve Tateosian表示:“新一代工业电机和功率转换应用采用宽禁带功率器件提高系统效率,需要更快的回路控制。我们致力于提供一流的系统解决方案和设计环境,帮助开发者充分利用英飞凌新推出的PSOC™ Control创新的模拟和数字技术。”
英飞凌的新型PSOC™ Control C3 MCU能对需要以低延迟和低利用率响应实时事件的系统进行实时控制。这个新型MCU系列搭载强大的Arm ® Cortex ®-M33,最高运行频率达到180 MHz,并且配备数字信号处理器(DSP)、浮点单元(FPU)和坐标旋转数字计算机(CORDIC,一种用于加速控制回路计算的数学函数硬件加速器)。该系列MCU配备了丰富的外设、片上存储器,以及各种接口和脉宽调制(PWM)架构。
PSOC™ Control入门级 MCU(C3P2 和 C3M2)使用高分辨率和高精度A/D转换器和计时器,而主流级MCU(C3P5 和 C3M5)则使用高分辨率 PWM(HRPWM),使高性能系统能够以更小的延迟响应实时事件。这四个系列均支持功率和电机控制回路的执行,其中主流级MCU还增加了用于更高开关频率的先进功能,并支持使用宽禁带(WBG)开关的功率系统。
PSOC™ Control C3 MCU具备强大的安全功能,例如:Class B和 SIL 2 安全库,以及PSA Certified™ 2级安全认证/EPC2标准安全认证(EPC2)。通过加密加速器、TrustZone 和安全密钥存储,可实现 IP 保护和设备固件更新。
PSOC™ Control由ModusToolbox™提供支持,后者是一个包含工具和软件解决方案的统一生态系统平台。ModusToolbox™为PSOC™ Control重点应用提供专用生态系统和软件库Motor Suite与Power Suite。这两个套件的一体化图形用户界面不仅简化了评估和培训过程,还通过实时参数监控提供关于性能、效率和可靠性的重要洞察。凭借专门的应用环境,工程师能够快速发现问题、优化设计,并增强整体功能。
英飞凌将在纽伦堡举行的 2025年国际嵌入式展(Embedded World 2025)上演示新推出的PSOC™ Control MCU,演示地点为英飞凌展台(4A展厅138号展位)。
供货情况
PSOC™ Control C3入门级和主流级MCU现已推出34款产品。英飞凌将进一步扩充产品线,目前正在开发高性能级产品,并将于今年晚些时候提供样品。了解更多信息或需要样品和评估套件,请访问 www.infineon.com/psoccontrol。
About Infineon
英飞凌科技股份公司是全球功率系统和物联网领域的半导体领导者。英飞凌以其产品和解决方案推动低碳化和数字化进程。该公司在全球拥有约58,060名员工,在2024财年(截至9月30日)的营收约为150亿欧元。英飞凌在法兰克福证券交易所上市(股票代码:IFX),在美国的OTCQX国际场外交易市场上市(股票代码:IFNNY)。
更多信息,请访问 www.infineon.com
更多新闻,请登录英飞凌新闻中心: https://www.infineon.com/cms/en/about-infineon/press/press-releases/
关注我们: 英飞凌官微 - X - Facebook - LinkedIn
Information Number
INFCSS202501-042