英飞凌推出XENSIV™ TLE4802SC16-S0000,以电感式传感技术实现更高的精度和性能

2025-6-25 | 市场新闻

2025 6 25 , 德国慕尼黑讯】全球功率系统和物联网领域的半导体领导者英飞凌科技股份公司(FSE代码:IFX / OTCQX代码:IFNNY)推出专为提升汽车底盘应用性能设计的XENSIV™ TLE4802SC16-S0000电感式传感器。这款传感器支持SENT和SPC协议数字输出,拥有强大的杂散磁场抗扰能力,可实现高精度扭矩和角度测量,无需额外屏蔽即可实现高精度传感。该产品专为适用于扭矩和转向角度传感器等电动助力转向系统,以及踏板和悬挂系统应用量身定制,兼具灵活性和可靠性。

 

XENSIV™ TLE4802SC16-S0000将线圈系统驱动器、信号调理电路和数字信号处理器(DSP)集成到一个封装中,具备过压和反极性保护功能,采用符合RoHS标准的无卤的表面贴装TSSOP-16封装。该产品达到AECQ100标准的0级认证,可在-40°C至150°C的温度范围内稳定运行,且完全符合ISO 26262标准,因此非常适用于安全关键型系统。其内置的网络安全功能可保护系统通信免受中间人攻击。TLE4802SC16-S0000是英飞凌新一代电感式传感器系列的首款产品,未来将推出更多型号。

 

供货情况

TLE4802SC16-S0000现已上市,可按样品数量订购或批量订购。更多信息,敬请访问 www.infineon.com/inductive-position- sensing

 

About Infineon

英飞凌科技股份公司是全球功率系统和物联网领域的半导体领导者。英飞凌以其产品和解决方案推动低碳化和数字化进程。该公司在全球拥有约58,060名员工,在2024财年(截至930日)的营收约为150亿欧元。英飞凌在法兰克福证券交易所上市(股票代码:IFX),在美国的OTCQX国际场外交易市场上市(股票代码:IFNNY)。

更多信息,请访问  www.infineon.com

更多新闻,请登录英飞凌新闻中心:   https://www.infineon.com/cms/en/about-infineon/press/press-releases/   

关注我们 英飞凌官微  -  Facebook  -  LinkedIn

Information Number

INFATV202506-114

Press Photos