XENSIV™第四代磁传感器支持最高达到ASIL B级要求的汽车功能安全应用

2025-6-5 | 市场新闻

 

2025 6 5 , 德国慕尼黑讯】在开发自动驾驶应用时,系统和传感器都需要达到ISO 26262标准。为了满足此类需求,全球功率系统和物联网领域的半导体领导者英飞凌科技股份公司(FSE代码: IFX / OTCQX代码: IFNNY)推出XENSIV™ TLE4960x磁传感器系列。该系列开关严格按照ISO 26262标准开发,集成了诊断功能,可支持最高达到ASIL B级要求的功能安全应用,是市面上唯一达到ASIL B级标准,可广泛用于各种汽车应用的开关产品,包括车窗调节器、天窗执行器、座椅调节系统等。该系列还达到AEC-Q100标准和Grade 0认证要求,即便在恶劣环境下也能保证可靠的性能。

 

TLE4960x专为测量与印刷电路板垂直的Z方向磁场设计,并且拥有可提供速度信息的开漏输出。该系列还集成了过流和过温保护功能,并采用标准SOT23-3 SMD封装,工作电流仅为1.6 mA,工作温度为-40°C至175°C。其凭借优异的温度稳定性成为恶劣汽车环境的理想选择。

 

供货情况

XENSIV TLE4960x磁传感器系列现已开放订购。了解更多信息,请访问 www.infineon.com/magnetic-switches

 

 

关于英飞凌

英飞凌科技股份公司是全球功率系统和物联网领域的半导体领导者。英飞凌以其产品和解决方案推动低碳化和数字化进程。该公司在全球拥有约58,060名员工(截至2024年9月底),在2024财年(截至9月30日)的营收约为150亿欧元。英飞凌在法兰克福证券交易所上市(股票代码:IFX),在美国的OTCQX国际场外交易市场上市(股票代码:IFNNY)。

更多信息,请访问  www.infineon.com

更多新闻,请登录英飞凌新闻中心:  www.infineon.com/press

关注我们 英飞凌官微  -  Facebook  -  LinkedIn

Information Number

INFATV202504-090