英飞凌推出用于智能有刷直流电机应用的新型MOTIX™全桥IC系列,赋能舒适便捷的驾乘体验

2025-1-21 | 市场新闻

202 5 1 20 , 德国慕尼黑讯】随着汽车行业的不断发展,曾经的高端功能如今已成为标配。因此,智能低压电机在塑造未来汽车用户体验方面将发挥日益重要的作用。汽车制造商正在寻求更加可靠、节能、经济,同时在恶劣条件下也能正常工作的半导体解决方案。为满足这一需求,英飞凌科技股份公司(FSE代码:IFX / OTCQX代码:IFNNY)推出专为有刷直流电机应用设计的全桥/H桥集成电路(IC)产品系列——MOTIX™ Bridge BTM90xx。新型BTM90xx 全桥IC不仅丰富了英飞凌的产品阵容,还补充了从驱动器IC到高度集成化系统级芯片(SoC)解决方案的MOTIX™低压电机控制IC产品组合。BTM90xx系列的用途包括但不限于车门、后视镜、座椅、车身、区域控制模块等汽车应用,并针对这些应用专门进行了优化。另外,由于附有安全文档,该系列还可用于安全相关应用。

 

BTM90xx 系列的强大功能可以实现智能和微型电机控制解决方案。该系列的正常工作电压范围为7 V至18 V(扩展后为4.5 V至40 V),可提供多种保护和诊断功能,例如过热、欠压、过流、交叉电流或短路检测等。BTM90xx 系列可测量高边和低边开关的电流,适用于电流限制至少为10 A(BTM901x)或 20 A(BTM902x)的汽车应用,使PWM的最高频率可以达到20 kHz。BTM9011EP 和 BTM9021EP是适用于SPI的型号,支持减少引脚数量的菊花链功能,有助于降低整体系统成本。BTM9021还集成了看门狗功能。BTM90xx 采用微型TSDSO-14(4.9 x 6.0 mm)封装,减少了所需的PCB板总空间,其大型裸露焊盘同时提高了器件的散热性能。

 

为简化MOTIX™ BTM90xx 的评估和设计导入过程,英飞凌还提供一套包含产品技术文档、仿真模型、功率耗散计算工具、评估板和Arduino示例代码的完整支持包。此外,可在 英飞凌开发者中心 (IDC)免费获取MOTIX BTM90xx 设备驱动程序软件和MOTIX™全桥IC配置向导。

 

供货情况

现在可订购MOTIX™系列BTM9010EP、BTM9011EP、BTM9020EP和BTM9021EP。更多信息,请访问 www.infineon.com/BTM90xx.

 

关于英飞凌

英飞凌科技股份公司是全球功率系统和物联网领域的半导体领导者。英飞凌以其产品和解决方案推动低碳化和数字化进程。该公司在全球拥有约58,060名员工,在2024财年(截至930日)的营收约为150亿欧元。英飞凌在法兰克福证券交易所上市(股票代码:IFX),在美国的OTCQX国际场外交易市场上市(股票代码:IFNNY)。

更多信息,请访问  www.infineon.com

更多新闻,请登录英飞凌新闻中心:   https://www.infineon.com/cms/en/about-infineon/press/press-releases/   

关注我们 英飞凌官微  -   X  -  Facebook  -  LinkedIn

Information Number

INFATV202501-041

Press Photos

  • 英飞凌推出用于智能有刷直流电机应用的新型MOTIX™全桥IC系列,赋能舒适便捷的驾乘体验
    英飞凌推出用于智能有刷直流电机应用的新型MOTIX™全桥IC系列,赋能舒适便捷的驾乘体验
    MOTIX_BTM90xx

    JPG | 363 kb | 1500 x 997 px