英飞凌为USB-C充电器统一化提供高度集成方案
【2021年11月2日 - 德国慕尼黑讯 】 以负责任的方式使用能源,是能源效率领域创新的基本要素,同时也将助力打造一个更环保的地球。全球功率半导体市场的领导者英飞凌科技股份有限公司 (FSE:IFX/OTCQX:IFNNY)在满足未来需求的半导体技术和解决方案方面持续投资和创新,以打造环境友好的应用,实现高效能以及设计简易性。
EZ-PD™ BCR (筒形连接器替代品) 是高度集成的 USB-C 控制器, 外加一个USB-C 连接器,就可取代电子设备中的筒形连接器、自定义连接器或旧式 USB 连接器。该EZ-PD BCR 解决方案支持 USB Power Delivery (PD) 标准,无需开发固件即兼容所有 USB-C 充电器。
欧盟近期发布的无线电设备指令 (RED) 修订版建议,将统一大部分电子设备的充电端口,以减少淘汰或不兼容的充电器所产生的电子垃圾。该提案呼吁以 USB-C 作为通用充电端口,让使用者不必考虑其设备品牌,可统一使用 USB-C 充电器为其设备充电。采用这一通用充电标准以统一快充技术,且避免了为某个设备充电时由于使用非同一品牌充电器而带来的不合理的充电速度限制。
该通用充电器提案还建议将充电器与电子设备的销售分离,消费者可购买不包含充电器的电子设备。这将大幅减少非必要的充电器购买及闲置的充电器数量,最终减少电子垃圾的产生。
英飞凌电源与传感系统事业部执行副总裁兼首席营销官Adam White表示:“英飞凌致力于为客户提供解决方案,协助他们在效能方面从市场竞争中脱颖而出,同时为更环保的未来贡献力量。我们在 USB-C 充电领域的端对端解决方案可提供最佳性能及最高级别的系统可靠性,也同时满足了当代生态的要求:它高效节能,且旨在减少电子垃圾。每年人们淘汰的充电器产生了约1.1万吨*电子垃圾。这种情况必须改变,英飞凌已准备好支持这项变革。我们的功率半导体产品组合包括业界领先分立式和集成式硅以及新一代氮化镓产品,可满足我们客户任何可能的设计需求。”
在受电端采用具备 EZ-PD BCR 的USB-C充电端口,能够为消费者和制造商带来诸多益处。消费者在选择充电器时不会受到接头类型或产品制造商的限制,由此可为消费者带来更高的便利性。制造商也可因将多种充电器整合为标准USB-C充电器而受益。EZ-PD BCR大幅降低 USB-C 受电端电源系统的物料成本(BOM),并通过 USB-IF 认证确保 USB-C 规范的合规性和互操作性。
在充电器中的供电端方面,最新的 CoolGaN™ IPS 600 V 设备运用市场上最可靠的 GaN 和驱动器技术,集合了高效率、可靠性与易用性。在功率相同的前提下,GaN 技术可为尺寸相同或更小的充电器提供更高的切换频率与更高的输出功率。集合会带来极高的功率密度,使该设备成为快充充电器设计的首选。相较于硅设备,CoolGaN具有10倍的先进击穿场强和2倍的电子迁移率。CoolGaN 高频运作能力的关键在于,其输出和栅极电荷比硅基装置低 10 倍,以及几乎为零的逆复原电荷。
除了对环境带来积极影响之外,标准化的整合以及合成制造成本的节省,都使得EZ-PD BCR 解决方案成为制造商的不二之选。
供应情况
有关英飞凌 USB-PD Type-C 解决方案广泛组合的详细信息,请浏览:www.infineon.com/usb-pd 和 www.cypress.com/bcr。
有关英飞凌对能源效率贡献的详细信息,请浏览:www.infineon.com/green-energy。
Information Number
INFPSS202110-011
Press Photos
-
EZ-PD™ BCR (筒形连接器替代品) 是高度集成的 USB-C 控制器, 外加一个USB-C 连接器,就可取代电子设备中的筒形连接器、自定义连接器或旧式 USB 连接器。该EZ-PD BCR 解决方案支持 USB Power Delivery (PD) 标准,无需开发固件即兼容所有 USB-C 充电器。EZ-PD_BCRJPG | 817 kb | 2126 x 2004 px
-
EZ-PD™ BCR (筒形连接器替代品) 是高度集成的 USB-C 控制器, 外加一个USB-C 连接器,就可取代电子设备中的筒形连接器、自定义连接器或旧式 USB 连接器。该EZ-PD BCR 解决方案支持 USB Power Delivery (PD) 标准,无需开发固件即兼容所有 USB-C 充电器。CoolGaN_IPSJPG | 468 kb | 2126 x 1067 px
-
EZ-PD™ BCR (筒形连接器替代品) 是高度集成的 USB-C 控制器, 外加一个USB-C 连接器,就可取代电子设备中的筒形连接器、自定义连接器或旧式 USB 连接器。该EZ-PD BCR 解决方案支持 USB Power Delivery (PD) 标准,无需开发固件即兼容所有 USB-C 充电器。Charger_green_impact_enabled_by_InfineonJPG | 241 kb | 2126 x 1113 px
-