英飞凌XENSIV™毫米波雷达感测器和AURIX™微控制器可实现超短范围汽车应用
座舱监控系统 (ICMS)正在重塑车内乘客安全的概念。诸如儿童遗忘检测、驾驶员生命体征或乘客存在感测等各种应用皆能提高道路安全与人员保护。雷达具备探测细微动作和生命体征的能力,是一项特别适用于这些应用的潜力技术。
通过XENSIV™ BGT60ATR24C AEC-Q100雷达感测器、AURIX™微控制器与OPTIREG™ PMIC,英飞凌科技股份有限公司(FSE:IFX/OTCQX:IFNNY)为ICMS子系统提供广泛的产品來实现超宽带、超低功率和符合性价比的可扩展架构。这些设备支持采用新的信号处理技术,操作更稳固可靠,并在计算成本、信息程度以及系统功耗之间达到良好平衡。
XENSIV BGT60ATR24C雷达传感器是一种认知型传感解决方案,为虚拟阵列组态具备多重毫米波的传送/接收的功能、高度灵活的调制生成机制、自动功率模式可配置性以及RF和处理端之间的简化接口。此外,AURIX TC3xx MCU系列将性能与强大的安全架构相结合。此系列集成了快速雷达信号处理单元与强化安全性和第二代硬件安全模块(HSM),其中包括非对称加密加速器与完整EVITA支持。
这款传感器与MCU的组合使英飞凌的毫米波雷达车用产品组合成为ICMS应用的理想选择。此外,还与韩国成像雷达技术初创公司bitsensing和以色列初创公司Caaresys合作,使客户能够加速其开发周期。
bitsensing公司执行长Jae-Eun Lee博士表示:“bitsensing 的 MOD620是一种毫米波雷达系统解决方案,采用英飞凌芯片组合解决方案的先进信号处理技术所打造,为要求性能卓越、可靠性及无与伦比智能性的汽车产业提供新的安全信心。”
Caaresys公司执行长Ilya Sloushch表示:“Caaresys的CabinCare及BabyCare雷达系统解决方案的设计旨在带来更安全的车内生活。通过我们在算法和雷达信号处理方面的专业知识,与英飞凌的高性能XENSIV 24 GHz及毫米波雷达传感器与AURIX MCU相结合,我们将使汽车中的美学与非接触式生命体征监测功能成为现实。”
供货情况
如欲了解更多信息,敬请访问 www.infineon.com/IPM。如欲了解更多有关英飞凌XENSIV 毫米波雷达芯片的详细信息,敬请浏览: www.infineon.com/XENSIV60GHZ。
有关ICMS应用的详细信息,请浏览: https://www.infineon.com/cms/en/applications/automotive/chassis-safety-and-adas/in-cabin-sensing/
有关ICMS 的AURIX微控制器的详细信息,请浏览: https://www.infineon.com/cms/en/product/microcontroller/32-bit-tricore-microcontroller/32-bit-tricore-aurix-tc3xx/
Information Number
INFPSS202106-081
Press Photos
-
通过XENSIV™ BGT60ATR24C AEC-Q100雷达感测器、AURIX™微控制器与OPTIREG™ PMIC,英飞凌为ICMS子系统提供广泛的产品來实现超宽带、超低功率和符合性价比的可扩展架构。这些设备支持采用新的信号处理技术,操作更稳固可靠,并在计算成本、信息程度以及系统功耗之间达到良好平衡。XENSIV_In-cabin_sensingJPG | 276 kb | 1535 x 804 px