英飞凌AIROC™云连接管理解决方案支持AWS IoT ExpressLink标准,以加快物联网产品开发
【 2021 年 12 月 06日,德国慕尼黑讯】英飞凌科技股份公司(FSE: IFX / OTCQX: IFNNY)宣布,其最新的AIROC™ IFW56810 云连接管理(Cloud Connectivity Manager, 简称CCM)解决方案支持AWS IoT ExpressLink标准和规范,让企业和终端客户能够更轻松、快捷地将如工业传感器、家用电器、灌溉系统和医疗设备等产品连接至亚马逊云服务(AWS)。借助该解决方案,初次部署物联网 (IoT) 应用的开发者可以摆脱复杂的、但无差别的工作,将设备轻松接入AWS。如此,开发者便能够全身心地投入创新产品的构建,增强核心竞争力,同时还可以降低设计的复杂性,加快产品上市。该CCM解决方案已经通过了美国联邦通信委员会(FCC)的认证。
英飞凌科技软件和生态系统副总裁Rob Conant表示:“以往设备连接上云是一个困难且耗时的过程,需要开发者在创建复杂代码的同时,具备Wi-Fi、嵌入式系统、天线设计和云端配置等广泛的技术能力。借助这款全新的即插即用型解决方案,工程师们可以轻松、快捷、安全地将设备大规模接入AWS。我们很高兴能继续与AWS合作,协助工程师更好地专注于产品开发,并进一步缩短新产品上市时间,提升创收能力。”
AIROC 云连接管理解决方案的主要优势包括:
- 允许开发者使用“连接”、“发送”等简单的配置命令来建立网络连接,在短短的数小时内(以前通常需要数周时间)开始向AWS传输数据
- 让原设备制造商(OEM)能够轻松地将产品转化为物联网设备,无需合并大量代码,也不需要对部署方式有深入的了解
- 提供将各种设备连接至AWS的灵活性,同时保留原有的应用软件,无需重新设计,大幅节省成本
- CCM 解决方案支持通过OTA方式完成软件更新,并支持主机OTA 升级,确保了安全性和面向未来
- 提供开箱即用的解决方案,通过Wi-Fi安全地完成与云端之间的数据传输,从而大规模维护设备的安全和健康
- CCM解决方案支持CIRRENT™ Cloud ID,为每台设备提供唯一的设备标识,并分配到产品公司。这些设备标识存储在安全的硬件芯片中,以确保安全性。
AWS物联网副总裁Yasser Alsaied表示:“将英飞凌的CCM解决方案与我们的AWS IoT ExpressLink解决方案相结合,为物联网开发者提供了一款简单易用的硬件解决方案,将他们的产品安全地连接到云端。这项合作会助力开发者将更加智能、安全的物联网设备推向市场。对于物联网从业者而言现在正是一个令人振奋的好时机,将有更多的客户参与到这个行业当中。”
关于AIROC无线连接产品
英飞凌AIROC无线产品包括Wi-Fi®、蓝牙®、低功耗蓝牙以及Wi-Fi+蓝牙的combo二合一芯片,出货量已超过10亿,是物联网解决方案的理想选择。广泛的产品组合中包含了各种具备卓越性能、高可靠性和超低功耗的产品,其出色的性能在业界处于领先地位。
AIROC产品采用跨Android、Linux、RTOS平台的通用软件框架,预集成到英飞凌的ModusToolbox™软件和工具包当中,让开发者能够在预算控制范围内及时向市场推出高质量、差异化的产品。
如需进一步了解AIROC云连接管理解决方案和AWS IoT ExpressLink,请访问 www.infineon.com/AIROCIFW56810。
Information Number
INFCSS202111-025
Press Photos
-
英飞凌最新的AIROC™ IFW56810 云连接管理解决方案支持AWS IoT ExpressLink标准和规范,是一个即插即用的解决方案,让工程师更轻松、快捷、安全地将设备连接至亚马逊云服务CCM_Industrial_FactoryJPG | 549 kb | 2126 x 1408 px