英飞凌与Picovoice携手合作,将人工智能引入新一代物联网设备
【2022 年 1 月12日,德国慕尼黑和加拿大温哥华讯】英飞凌科技股份公司(FSE: IFX / OTCQX: IFNNY)近日宣布已与Picovoice合作,共同开发端到端的智能语音平台,将语音AI引入边缘设备。此次合作,双方将采用英飞凌的PSoC™ 6 系列微控制器 (MCU) ,在超低功耗的物联网设备中实现智能语音交互解决方案。这为开发者评估和部署PsoC 6产品的语音唤醒和语义识别功能,提供了更多选择。双方的合作通过采用低功耗的PSoC 6 MCU及完整的物联网连接技术,为在智能家居、智能可穿戴设备等终端应用中内置AI语音技术开创了新的可能性。
Picovoice 平台创建了精确的、私密的语音交互界面,可轻松搭配现有的英飞凌 PSoC 6 解决方案进行使用,包括与 AIROC™ Wi-Fi®、低功耗 CapSense™ 触控界面和云端连接进行无缝配对。英飞凌的 XENSIV™ MEMS 麦克风在高音质的拾取方面处于行业领先地位,具有业界极低的信噪比(SNR)、宽动态范围、低失真和高声过载点,所有这些特性和功能都集成在了该平台中。
与 Picovoice 的合作进一步壮大了英飞凌的机器学习和人工智能生态系统。因为使用 PSoC 6的系统开发者能够为创新的物联网应用增添新的语音功能。开发者现在可以使用 PSoC 6 Pioneer 开发套件和 IoT Sense Expansion Shield,并且可以免费注册 Picovoice 试用帐户。此外,他们还可以使用英飞凌经过验证的 ModusToolbox™ 工具执行代码示例,从而将差异化的智能家居和可穿戴设备推向市场。
英飞凌科技物联网、计算及无线业务副总裁 Steven Tateosian 表示:“我们专注于为开发人员提供基于系统解决方案的方法来开发边缘智能设备。与 Picovoice 合作可以为系统开发者提供更多选择,帮助他们利用PSoC 6 独特的特性和功能,开发与众不同的新一代产品。我们很高兴能与 Picovoice 合作,借助我们经过验证的 ModusToolbox 软件和工具平台,将内置AI语音技术引入智能家居和可穿戴设备等物联网应用当中。”
Picovoice 首席执行官 Alireza Kenarsari-Anhari 表示:“我们拥有非常独特的内置语音识别技术,其需要消耗的资源非常少,甚至在微控制器上也能运作自如。英飞凌的 PSoC 6 是一款功能强大且具有成本效益的产品,这着实令人振奋。 我们很高兴能够借助与英飞凌的合作,进一步改善客户体验,并为物联网创新者们提供所需的工具。”
关于英飞凌的 PSoC 6 MCU
PSoC 6 系列集安全、低功耗、高性能一体,是功能丰富的物联网产品解决方案的完美选择。该系列产品以超低功耗架构为基础,采用先进的低功耗设计技术,可将电池供电应用场景下的电池使用时间延长至一整周。双核构架集成了Arm® Cortex®-M4和Cortex-M0+,使开发人员可同时优化功耗和性能。在嵌入式安全方面,PSoC 6 凭借其双核,结合可配置的内存和外设保护单元,实现了PSoC 6 MCU支持平台安全架构(PSA)2级认证。
设计者可使用MCU丰富的模拟和数字外设,为创新的系统组件(例如MEMS传感器、电子墨水显示器)建立自定义的模拟前端(AFE)或数字接口。通过 ModusToolbox 提供的完整软件支持,PSoC 6 MCU 可无缝搭配英飞凌的 AIROC Wi-Fi、AIROC 蓝牙,实现无线连接功能。PSoC 6 MCU 采用最新一代领先业界的 CapSense™ 电容式传感技术,可实现稳定可靠的触控感应和手势操作。
关于 Picovoice
Picovoice 是端到端平台,可协助企业运用神经网络来建立语音交互界面及处理语音资料。Picovoice 凭借其卓越的技术,提供私密、线下且高效的解决方案。具备 Picovoice 功能的产品可以在微控制器、移动设备、台式电脑及网页浏览器上运行。有关 Picovoice 的详细资讯,请访问 https://picovoice.ai。
供货情况
英飞凌的 PSoC 62S2 Wi-Fi BT Pioneer 套件和 IoT Sense Expansion Shield 目前已开始供应。此套件包含 PSoC 62 150-MHz Arm Cortex-M4 和 100- MHz Arm Cortex-M0+ 双核架构、2 MB 闪存记忆体、1 MB SRAM、Murata Type 1LV 模组 (符合 IEEE 802.11a/b/g/n 标准且支持 IEEE 802.11 ac 标准的 Wi-Fi 以及集成式Bluetooth 5.0)、英飞凌 XENSIV MEMS 麦克风及其他多种传感器。
" 英"领物联
微电子是所有物联网解决方案的核心。 英飞凌的传感器、功率执行器件、MCU、通信模块及安全组件能够为所有设备提供支持。 英飞凌是实现智能、节能和安全的物联网应用的一站式技术合作伙伴,并为制造商提供开发版、评估软件包及设计工具。欲进一步了解有关英飞凌在物联网方面的投入,请访问:https://www.infineon.com/cms/cn/about-infineon/make-iot-work/ 。
Information Number
INFCSS202110-007
Press Photos
-
Picovoice 平台创建了精确的、私密的语音交互界面,可轻松搭配现有的英飞凌 PSoC 6 解决方案进行使用,包括与 AIROC™ Wi-Fi®、低功耗 CapSense™ 触控界面和云端连接进行无缝配对。英飞凌的 XENSIV™ MEMS 麦克风在高音质的拾取方面处于行业领先地位,具有业界极低的信噪比(SNR)、宽动态范围、低失真和高声过载点,所有这些特性和功能都集成在了该平台中Voice_controlJPG | 529 kb | 2126 x 1417 px