英飞凌推出针对 Matter 智能家居标准的软件支持,助力加速新产品上市
【 2021 年 12 月 08日,德国慕尼黑与美国加州圣何塞讯】英飞凌科技股份有限公司 (FSE: IFX / OTCQX: IFNNY) 宣布针对新兴智能家庭标准 Matter提供软硬件支持。诸多领先的智能家居产品已采用英飞凌的AIROC™ Wi-Fi®、AIROC Bluetooth®和PSoC™ 6 MCU产品, 为此,英飞凌ModusToolbox™ IDE工具提供的 Matter支持,可以加速智能家居客户Matter相关产品的研发,升级与部署。
互通性一直是不同厂家智慧家庭产品面对的一大障碍。调研公司 Parks Associates 指出,购买新智能家庭设备的用户中, 75% 希望能搭配家中现有设备使用。Matter是连接标准联盟(CSA,前身Zigbee联盟)推出的新智能家庭无线连接标准,当今智能家居市场多家主要参与者,包括苹果、亚马逊、谷歌和Comcast,于2019年共同开发并致力于推广这一新标准,共同承诺为未来的智能家庭提供互通,安全的连接标准。
当今的家庭中约有 3.2亿个智能音箱,其中许多智能音箱极可能在Matter标准最终确定后,通过无线软件更新方式来支持 Matter 标准。一般来说,一项新的标准需要数年时间才能完全渗透到消费者群体中,因为其中需要漫长时间部署新的设备,以及逐渐培养客户的使用习惯。而当下客户的智能家居中已安装的智能音箱和其他802.15.4协议智能设备则可通过无线方式进行固件更新支持Matter协议标准。这将有可能使 Matter设备及网关的部署速度加快至数周或数个月,也将使数亿家庭能够提早采用这些设备。如此迅速的部署将为 Matter 产品制造商创造全新,巨大的商机。
在许多情况下,已经采用英飞凌AIROC Wi-Fi 或蓝牙以及 PSoC 6 MCU的公司,可通过软件升级方式为现有产品添加Matter功能支持。 此外,产品制造商也可以利用英飞凌的Matter软件以及AIROC Wi-Fi、AIROC 蓝牙和PSoC 6 MCU的产品组合,快速推出支持Matter 协议的产品,在高成长的新兴市场占得先机。
英飞凌对Matter协议的软件支持、免费的ModusToolbox IDE开发工具、广泛的 AIROC 连接芯片和 PSoC 6 MCU 的产品组合,以及对 Matter 协议开源代码开发工作的参与,使其能够有力地协助企业将 Matter 产品快速推向市场,助力加速Matter全新智能家庭标准的采用。
关于英飞凌的 PSoC 6 MCU
PSoC 6 系列是安全、低功耗、功能丰富的物联网产品完美解决方案。该系列产品以超低功耗架构为基础,采用先进的低功耗设计技术,可将电池供电应用场景下的电池使用时间延长至一整周。双核Arm® Cortex®-M4和Cortex-M0+架构使开发人员可同时优化功耗和性能。PSoC 6 凭借其双核,结合可配置的内存和外设保护单元,实现了PSoC 6 MCU支持平台安全架构(PSA)2级认证。
设计人员可使用MCU丰富的模拟和数字外设,为创新的系统组件(例如MEMS传感器、电子墨水显示器)建立自定义的模拟前端(AFE)或数字接口。通过 ModusToolbox 提供的完整软件支持,PSoC 6 MCU 可无缝搭配英飞凌的 AIROC Wi-Fi、AIROC 蓝牙。PSoC 6 MCU 采用最新一代领先业界的 CapSense™ 电容式传感技术,可实现稳定可靠的触控感应和手势操作。
关于英飞凌的 AIROC Wi-Fi 和蓝牙设备
英飞凌的 AIROC无线产品包括Wi-Fi、蓝牙、低功耗蓝牙以及Wi-Fi 和蓝牙Combo芯片,总出货量已超 10亿台,是物联网解决方案的首选。广泛的产品组合包括高性能、高可靠性、超低功耗的产品,可提供领先业界的强大性能。
AIROC产品可以适配安卓、Linux、RTOS 平台使用,结合英飞凌的 ModusToolbox IDE开发工具和相应例程配套,使开发人员能够在预算范围内,快速向市场提供高质量、 差异化的产品。
关于英飞凌的 ModusToolbox 软件和工具
英飞凌的 ModusToolbox 软件与工具将连接、运算、安全性及感测功能整合至统一开发平台,该软件和工具以借助Eclipse 基础开发平台,结合英飞凌无线连接的丰富设计资源,PSoC MCU的模拟和数字外设库,多种RTOS支持及标准型安全解决方案为基础,可提供丰富的应用例程,包括多种云服务连接和云端认证。
ModusToolbox 整合英飞凌的产品,为第三方解决方案提供开放访问,并帮助工程师得以专注于提供高价值的差异化产品。ModusToolbox 可供 下载。
供货情况
英飞凌目前提供多种 PSoC MCU 及 AIROC Wi-Fi 和蓝牙系列产品。 英飞凌对Matter的软件支持位于开放源代码的Matter储存库,在未来版本中,ModusToolbox将新增Matter专属功能。最新版本的 ModusToolbox 已供 下载。欢迎 深入了解英飞凌对 Matter 的支持。
" 英 " 领物联
微电子是所有物联网解决方案的核心。 英飞凌的传感器、致动器、MCU、通信模块及安全组件能够为所有设备提供支持。 英飞凌是实现智能、节能和安全的物联网应用的一站式技术合作伙伴,并为制造商提供开发版、评估软件包及设计工具。欲进一步了解有关英飞凌在物联网方面的投入,请访问:https://www.infineon.com/cms/cn/about-infineon/make-iot-work/ 。
Information Number
INFCSS202110-006
Press Photos
-
英飞凌对Matter协议的软件支持、免费的ModusToolbox IDE开发工具、广泛的 AIROC 连接芯片和 PSoC 6 MCU 的产品组合,以及对 Matter 协议开源代码开发工作的参与,使其能够有力地协助企业将 Matter 产品快速推向市场,助力加速Matter全新智能家庭标准的采用。Smart_HomeJPG | 390 kb | 2126 x 1417 px