2019年法国戛纳智能卡展会(Trustech 2019):面向数字身份识别和非接触式支付的智能安全解决方案
2019年11月26日,德国慕尼黑、法国戛纳讯——英飞凌科技股份公司(FSE: IFX / OTCQX: IFNNY)将展示面向数字身份识别和非接触式支付的基于硬件的前沿安全解决方案。11月26-28日,英飞凌将在戛纳智能卡展会RIV C 050展位展示以下内容:
SECORA™ ID 加速身份识别项目的执行过程
SECORA™ ID是一个即用型Java Card™解决方案,针对电子身份识别用例进行了优化。它基于英飞凌行业领先的安全控制器,其操作系统旨在获得最高安全标准认证,并有标准化applet和创新型封装。快来观看我们的现场演示,了解如何轻松快捷地将SECORA™ ID集成到身份识别项目,并适应当地需求。
40nm SLC3x平台推进非接触式支付
英飞凌新一代基于40nm工艺的SLC3x安全芯片解决方案,可为大量智能卡应用以及可穿戴支付设备提供出色的性能和可扩展性。智能卡制造商和支付解决方案提供商将能从其基于事实标准ARM®、英飞凌出色的非接触式技术以及创新物流概念的系列产品架构中获益。英飞凌SLC3x系列是业内最先进的安全控制器产品组合。
生物识别技术提高用户便利性
2018年起,英飞凌和Next携手围绕参考平台展开工作,旨在加快生物识别智能卡用于多种应用,从而带来顺畅便捷的用户体验。NEXT Biometrics将在E044展位上面向智能卡行业展示自己的最新产品。NEXT推出的用于双界面智能卡的指纹传感器技术,便采用了英飞凌的安全元件。NEXT开发的生物识别卡模块可在ISO/IEC 14443标准近场通信(NFC)范围内无缝运行。
无缝交通票务解决方案
英飞凌凭借标准化的票务与支付解决方案,开创了智能票务解决方案市场,其中包括一系列针对季票和年票的解决方案,以及用于多应用的高度复杂的解决方案。作为工业领域的代表,英飞凌率先成为了Calypso Network Association(CNA)的金牌会员,并被任命为CNA董事会成员。这彰显了英飞凌致力于基于开放式标准,提供完善的交通票务产品组合的承诺。CNA定义了Calypso,即为所有交通运营商和当局定制的渐进式解决方案。
在戛纳智能卡展会上,英飞凌还将举办一系列令人印象深刻的演讲,探讨多个热门话题,如“设计安全”和“JAVA Card™ ”,了解更多信息,请访问
www.infineon.com/trustech 和 www.infineon.com/security。
Information Number
INFDSS201911-012