英飞凌推出合作伙伴网络 完善互联设备的语音用户界面
2019 年2月25日,德国慕尼黑、巴塞罗那和西班牙讯——从智能音箱到智能电视、会议系统或智能家电,语音识别使电子设备的操作变得更加简易而直观。因此,电子设备中的语音用户界面(VUI)需求量急剧增加。预计,仅智能音箱市场的年均增长率就将高达20%。
优质MEMS麦克风和领先的音频处理功能,是促使语音控制设备能够真正适用于日常环境的关键因素。为推动语音控制设备的发展并将其集成至各类设备当中,英飞凌推出了VUI合作伙伴生态系统。凭借自身的技术优势,英飞凌及其合作伙伴将提供创新的参考平台和即用型新一代语音用户界面解决方案。目前可用的解决方案来自于Aaware、CEVA、Creoir、SoundAI、Sugr和 XMOS等公司。
英飞凌电源管理及多元化市场事业部合作管理负责人Oliver Henning表示:“无论是在嘈杂的环境中,还是在语音指令比较低弱的情况下,都能够确保语音识别功能可靠地运行,将成为互联设备的关键特性。英飞凌的VUI合作伙伴生态系统致力于将高性能的VUI功能快速、轻松地集成到智能设备和应用当中。英飞凌携手我们的合作伙伴,将提供系统参考设计以及工程和设计能力,以助力我们的客户成功完成项目。”
XENSIV™ MEMS 麦克风突破音频链限制
早期的语音用户界面主要着眼于语音输入和响应这些核心功能。随着语音用户技术的更新迭代和用户期望的不断提升,这些功能已经无法满足需求。例如,用户希望即使是在轻声细语或者转换房间时,设备也能精准地理解其指令。
英飞凌的XENSIVTM MEMS麦克风引入了全新性能基准,并且打破了当前的音频链限制。IM69D130专为需要低自噪声(高SNR)、宽动态范围、低失真和高声学过载点的应用而设计。该解决方案支持远场和柔性音频信号拾取,可实现对声束的精确控制,并涵盖在VUI应用中日益频繁使用的其他高级音频算法。此外,还可选择不同功率模式以适应特定的电流消耗要求,如电池供电型音箱。
有关英飞凌VUI语音用户界面合作网络的更多信息,请访问
VUI 解决方案和参考设计将亮相2019年世界移动通信大会
基于英飞凌XENSIVTM MEMS麦克风的部分产品和参考设计,将在世界移动通信大会6号展厅6C41号英飞凌展位和7A71号CEVA展位展出。此外,XMOS在7号展厅70101MR 会议室中也将进行演示。
更多信息请访问 www.infineon.com/mwc
Information Number
INFPMM201902-043
Press Photos
-
XENSIV™MEMS麦克风和尖端音频处理系统是使语音控制设备得以进入日常生活的关键要素。从智能扬声器到会议系统或智能家电,英飞凌的语音用户界面合作伙伴网络致力于促进其开发和集成到广泛的设备中。Voice_User_Interface_MEMS_microphonesJPG | 3.15 mb | 5400 x 3900 px